Impressum
Impressum/ Nutzungsbedingungen
Die nachfolgenden Hinweise gelten für den Zugriff auf und die Nutzung der auf der Internetpräsenz www.HARTING.com angebotenen Informationen und Materialien. Alle Nutzer dieser Präsenz sind verpflichtet, diese Hinweise aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen.
Mit Verwendung der Internetpräsenz werden die hier formulierten Nutzungsbedingungen als verbindlich anerkannt.
1. Impressum
Marienwerderstr. 3
32339 Espelkamp
Handelsregister: Amtsgericht Bad Oeynhausen Register-Nr. HRB 8809
Umsatzsteuer ID: DE 812136745
Pers. haftende Gesellschafter:
Dipl.-Kfm. Dietmar Harting
HARTING Führungs-AG
Generalbevollmächtigte:
Dipl.-Hdl. Margrit Harting
Ansprechpartnerin und im Sinne des § 10 Abs. 3 Mediendienstestaatsvertrag der Länder Verantwortliche für den in der Internetpräsenz des Anbieters bereitgehaltenen journalistisch-redaktionell gestalteten Inhalt:
2. Nutzungsbedingungen - www.HARTING.com
Haftung / Disclaimer
Der Anbieter ist für die in seinem Angebot zur Nutzung bereit gehaltenen Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen selbst und alleine verantwortlich.
Soweit in dieser Internetpräsenz Begriffe lediglich eingeschlechtlich aufgeführt sind, gilt hiervon selbstverständlich das jeweils nicht ausdrücklich benannte Geschlecht als mit erfasst und angesprochen, es sei denn, dass sich ausdrücklich etwas anderes aus dem jeweiligen Textzusammenhang ergibt. Speziell ältere Textbeiträge, wie sie z.B. in der Rubrik "Archiv" zu finden sind, sind oftmals nicht Geschlechtsneutral formuliert. Dies ist historisch bedingt und gründet lediglich in der Motivation des Verfassers, seinerzeit einen Text "einfacher lesbar" und "übersichtlich" gestalten zu wollen. Eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Personen eines bestimmten Geschlechts ist hierdurch zu keiner Zeit angestrebt worden und wird auch nicht in Zukunft angestrebt werden.
Der Anbieter bemüht sich im Rahmen des Zumutbaren über die von ihm bereit gehaltene Internetpräsenz richtige und vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen.
In der Internetpräsenz werden unverbindlich Produkte vorgestellt und Produktinformationen mitgeteilt. Diese Informationen stellen insbesondere keine Eigenschaftszusicherungen dar. Verbindliche Informationen werden ausschließlich auf Nachfrage durch die jeweils zuständigen Mitarbeiter/in des Anbieters oder durch Vertriebspartner des Anbieters erteilt. Ein zuständiger Ansprechpartner kann nach Mail-Anfrage an folgende E-Mail-Adresse mitgeteilt werden: info@HARTING.com.
Der Anbieter übernimmt keine Haftung oder Garantien für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf seiner Internetpräsenz bereitgestellten Informationen. Dies gilt auch für alle Verbindungen („Links“), auf die diese Präsenz direkt oder indirekt verweist. Der Anbieter ist für den Inhalt einer Seite, die mit einem solchen Link erreicht wird, nicht verantwortlich. Die Inhalte dieser Seiten hat der Anbieter nicht zur Kenntnis genommen und überprüft und macht sich diese Inhalte nicht zu eigen.
Der Anbieter behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.
Der Anbieter haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns, der aufgrund von oder sonstwie in Verbindung mit Informationen entstehen, die auf seiner Internetpräsenz bereitgehalten werden.
Urheberrecht / Marken
Der Inhalt dieser Netzpräsenz ist urheberrechtlich geschützt. Bis zum Beweis des Gegenteils stehen sämtliche Nutzungsrechte an der Netzpräsenz und den bereitgehaltenen Inhalten dem Anbieter zu. Sämtliche Rechte sind vorbehalten.
Jedem Nutzer der Präsenz wird das Recht eingeräumt, auf der Präsenz bereitgestellte Texte, Bilder und Grafiken ganz oder ausschnittweise zu speichern und zu vervielfältigen, soweit übernommener Inhalt deutlich mit einem auf die Rechte des Anbieters verweisenden Zusatz versehen wird.
Die in der Internetpräsenz des Anbieters verwendeten Produktbezeichnungen, Logos und Unternehmenszeichen sind kennzeichenrechtlich geschützt.
Datenschutz
Der Anbieter geht verantwortungsvoll mit den ihm überlassenen persönlichen Daten um. Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der geltenden nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften, insbesondere des Teledienstedatenschutzgesetzes, erhoben, verarbeitet und genutzt.
Rechtswahl
Es findet ausschließlich Deutsches Recht Anwendung.