Módulos Han-Modular® Domino: El siguiente nivel de conectores industriales modulares
Los cimientos de la transformación industrial actual están formados por tecnologías básicas como las interfaces para la transmisión de potencia, datos y señales. Por lo tanto, HARTING lanza al mercado los módulos Han-Modular® Domino, que llevarán el ámbito de los conectores industriales modulares al siguiente nivel. Abren nuevas posibilidades de optimización, como ahorro de espacio y peso de hasta un 50 %, reduciendo así la huella de CO2.
HARTING presenta los módulos Han-Modular® Domino como la siguiente etapa de desarrollo del conector modular. La nueva serie cumple principalmente los requisitos de la industria de ahorro de espacio y peso en la instalación. Al igual que una ficha de dominó tiene dos casillas separadas, un módulo Domino está compuesto por dos "cubos". La cara de acoplamiento estándar Han-Modular® se divide en dos superficies casi cuadradas, en las que se pueden alojar contactos aún más grandes.
Los Cubos admiten la configuración de conectores personalizados que se adaptan con precisión a los requisitos de un diseño. Los contactos de potencia, señal y datos o aire comprimido, así como los contactos macho y hembra, pueden combinarse en un solo módulo. En general, se reduce el número de interfaces necesarias por unidad. La tecnología de terminación es cada vez más pequeña y ligera, más módulos y tipos de módulos que antes caben en un solo conector.
Menos trabajo, menos costes energéticos
Los instaladores también se benefician: al acortar los plazos de montaje, se reduce la mano de obra total. De esta manera se da una respuesta a la megatendencia del cambio demográfico y se contrarresta la escasez de trabajadores cualificados. Las interfaces más ligeras y pequeñas apoyan la descarbonización. Un importante fabricante ferroviario ha calculado que un tren en funcionamiento ahorra 14.000 euros en costes energéticos con cada kilo de peso durante los 40 años de vida útil. El cálculo se basa en los precios de la energía de 2015; hoy en día, el valor es significativamente mayor debido al aumento de los costes.
Connectivity+
HARTING denomina "Connectivity+" a los productos que se adaptan a las megatendencias sociales, como la sostenibilidad y el cambio demográfico. Los módulos Domino se encuentran entre ellos, ya que ayudan a reducir los costes de montaje y funcionamiento de las máquinas y sistemas y a ahorrar recursos. Esto se aplica tanto a la producción -para fabricar componentes más pequeños, con menor uso de material y energía- como al transporte, que se beneficia del ahorro de espacio y peso, así como de una mayor flexibilidad. Por lo tanto, los conjuntos individuales pueden reutilizarse en el sentido de la idea de plataforma; en consecuencia, la sostenibilidad mejora.