smartFactoryKL

¿Qué es SmartFactoryKL?

El término SmartFactoryKL  hace referencia a una red de aproximadamente 50 socios de la industria y la ciencia con sede en el Centro Alemán de Investigación para la Inteligencia Artificial en Kaiserslautern. Desde su fundación en 2005, esta red se ha dedicado a la Industria 4.0 y a la Fábrica del Futuro. Su objetivo es trabajar juntos en pie de igualdad en proyectos de investigación y desarrollo. El desarrollo y la descripción de la visión de la asociación de investigación, así como su aplicación industrial concreta, están en la agenda de estos socios. Esta red demuestra sus competencias en su propia fábrica inteligente, que sirve como entorno de prueba para los procesos de producción futuros.

Una plataforma de demostración e investigación independiente de los fabricantes: una planta de producción con las características de Industria 4.0, desarrollada por el consorcio de socios de SmartFactoryKL.

¿Qué contribución aporta HARTING a SmartFactoryKL?

HARTING ha desempeñado un papel destacado desde la primera demostración de una instalación de producción en 2007, que fue iniciada por SmartFactoryKL. HARTING ha creado un importante módulo de montaje que incluye diversas soluciones desarrolladas con sus recursos internos.

Esta involucración también ha continuado en la nueva instalación de Industria 4.0 de la asociación de investigación: el centro de producción "Production Level 4". El Grupo Tecnológico HARTING es responsable de un módulo en la plataforma no propietaria de demostración e investigación, que se utilizará para demostrar las soluciones de computación en el borde.

HARTING justo en el centro: como uno de los principales proveedores mundiales de tecnología de conexión industrial, aportamos componentes clave a la instalación de producción de SmartFactoryKL.
Estrategia de la interfaz del módulo ProductionLevel4

La conectividad que se utiliza proporciona una interfaz unificada para las infraestructuras de suministro y comunicación.

Los conectores inteligentes están equipados con funciones adicionales que contribuyen a la seguridad general de la instalación. Por ejemplo, para evitar el peligro, se aseguran de que el desbloqueo solo sea posible cuando la instalación esté desenergizada.  

Intelligente Steckverbinder als Enabler einer modularen und flexiblen Produktion

Andreas Huhmann, consultor de estrategia para Conectividad + Redes en HARTING, ha participado activamente como miembro del consejo de SmartFactoryKL desde 2011.

¿Qué tema centra actualmente la atención de SmartFactoryKL?

Por el momento, el consorcio de asociados centra sus debates e investigaciones actuales en el centro de producción "Production Level 4".

El principal desafío consiste en mejorar la automatización de las fábricas en lo que respecta a la flexibilidad, eficiencia y disponibilidad de la producción. Esta nueva demostración avanzará continuamente hasta 2025, para que podamos implementar en esta fecha nuestra visión declarada.

Der erste Production Level 4 Demonstrator der Welt