Tendencias de la industria integrada en un sistema
La fábrica inteligente embala su paquete individual
Pruebe nuestra producción modular y automatizada y reciba su propio coche de juguete personalizado en la FERIA DE HANNOVER.
Digitalización, miniaturización, producción modular, identificación de todos los recursos de producción, integración de la zona de producción en sistemas ERP y producción altamente personalizada para soluciones del cliente hechas a medida: estas son las tendencias clave de la industria. HARTING reúne todos estos conceptos en la fábrica inteligente "HAII4You", que incorpora todos los aspectos de la Industria integrada. Esta fábrica será presentada en vivo en la Feria de Hannover (del 1 – 5 de abril de 2019).
Haga su pedido ahora y recójalo en la FERIA DE HANNOVER en el stand de HARTING: experimente en vivo cómo los robots KUKA empaquetan, etiquetan y transfieren su pedido individual en la fábrica inteligente "HAII4You". Cómo funciona:
- Configure ahora su conjunto compuesto por dos vehículos de juguete SIKU en nuestra tienda web. Junto con el modelo personalizado limitado HARTING VW Transporter, puede elegir un segundo modelo entre 9 opciones diferentes.
- En breve recibirá un correo electrónico con la confirmación del pedido y un código QR.
- Este código QR, por ejemplo en su teléfono móvil, permite activar el pedido de producción durante su visita al stand de HARTING en el pabellón 11/C15.
- Experimente en vivo cómo se procesa su pedido y reciba su conjunto terminado.
Fábrica inteligente "HAII4YOU" de HARTING
La fábrica inteligente de HARTING "Industria integrada de HARTING para usted" (HAII4YOU) proporciona una implementación integral de soluciones. El sistema demuestra la integración vertical completa desde el cliente hasta la producción flexible de un producto, en este caso mediante el ejemplo de un conjunto de juguete. Comenzando con la configuración y realización de pedidos en una tienda web, el procesamiento posterior en sistemas ERP y la producción se realizan de forma completamente automática. En la primera etapa, se personaliza el conjunto con el nombre del cliente.
División del producto en unidades de producción
La fábrica HAII4You es especial porque divide la producción entre tres unidades de producción. Cada una de ellas incorpora sus propios controladores autónomos y son controladas por diagramas de flujo que se asignan al producto como memoria del producto. Las actividades en cada unidad de producción se realizan mediante un robot ligero KUKA, que también puede emplearse como parte de la colaboración entre humano-robot (HRC).
El transporte de mercancías entre las unidades se realiza mediante un robot KUKA móvil (KMR) que se desplaza independientemente entre las unidades y realiza la parte logística entre las unidades en esta producción. El producto se identifica dentro de una unidad de producción y del sistema logístico con la tecnología HARTING RFID basada en el sistema de computación en el borde MICA® de HARTING. Pero esto no es todo: utilizamos también la fábrica inteligente para probar muchas otras soluciones y tecnologías de HARTING en aplicaciones de Industria 4.0.
Gemelo digital y monitorización del estado en cooperación con socios
Asimismo, en colaboración con el proveedor de servicios de TI PerFact Innovation, se está fabricando un gemelo digital de la planta HAII4You. Los datos permanentes y el estado de la máquina se registran también como prestaciones de diversas soluciones reunidas para realizar la representación virtual: la conexión con las interfaces más diversas, la definición de estructuras de datos, funciones de análisis básicas, la visualización de parámetros seleccionados de la máquina, así como acceso seguro exterior a una máquina. El propósito principal consiste en optimizar la OEE (Eficacia general del equipo) de la máquina de forma sostenible. La base fundamental de la solución es la computación en el borde MICA de HARTING, combinada con el software de gestión del servicio "PerFact:MPA".
PerFact Innovation también es responsable de la aplicación de escáner de código de barras que el visitante de la feria comercial utiliza para iniciar su pedido del cliente individual, y puede realizarse el seguimiento del procedimiento de producción completo gracias a la combinación de MICA y PerFact::MPA. Esta representación en vivo se complementa con el inventario actual y otros datos sobre la producción y el servicio.
Durante 20 años, PerFact Innovation GmbH & Co. KG, con sede en Herford, ha desarrollado soluciones de TI profesionales para logística, servicio técnico y reparaciones y mantenimiento, y ha colaborado satisfactoriamente desde 2013 con el Grupo Tecnológico dentro de la organización de usuarios y HARTING MICA.network.