Products & Solutions
Descontinuação das soluções RFID
Os sistemas UHF RFID (Identificação por radiofrequência) da HARTING identificam containers de metal, máquinas, ferramentas, trens e peças de concreto e outros ativos alocados em ambientes industriais exigentes e severos.
RFID é uma tecnologia emergente importante, a qual foi industrializada pelo Grupo de Tecnologia HARTING para muitas aplicações em anos recentes. No entanto, o mercado mudou de forma tão significativa nos últimos anos que decidimos descontinuar o uso dessa tecnologia dentro do Grupo de Tecnologia HARTING.
Desta forma, transferimos nossas atividades para parceiros.
Ficaremos felizes em passar detalhes do seu contato para parceiros e clientes de forma que você possa fazer negócios diretamente com eles.
Informações sobre a tecnologia RFID e produtos da HARTING (premiada com o Prêmio HERMES 1996), os quais podem ser referenciados durante a operação da sua aplicação, estão listados abaixo.
Sistemas UHF RFID da HARTING
Os sistemas UHF RFID (Identificação por radiofrequência) da HARTING identificam containers de metal, máquinas, ferramentas, trens e peças de concreto e outros ativos alocados em ambientes industriais exigentes e severos.
A tecnologia UHF RFID permite a automação precisamente controlada, processos transparentes, tempos de inatividade reduzidas e, por isso, custos reduzidos.
Componentes dos sistemas Ha-VIS RFID
Os componentes dos sistemas Ha-VIS-RFID permitem
- Detecção de múltiplos objetos sem uma linha de visada
- Informação simultânea armazenada diretamente no produto
- Processamento seguro da informação diretamente no ponto de captação
Acompanhamento e rastreamento em logística interna – UHF RFID em correias transportadoras
O mundo não é feito apenas de linhas retas. Ele também tem bordas, cantos e curvas. E é limitado: muitas vezes não há espaço para equipamento extra. A HARTING oferece produtos e soluções que possibilitam o acompanhamento e rastreamento de bens e mercadorias dentro desses ambientes.
Transponder RFID com tecnologia de sensor externo
Transponders RFID inteligentes estão assumindo cada vez mais funções de monitoramento. O transponder embutido UHF RFID HARTING transmite a ID e os dados dos sensores externos em um estado passivo. Desta forma, ele estabelece uma ponte para os processos de autoconfiguração. Até mesmo as peças móveis sem seus respectivos consumos de energia constante podem ser monitoradas de forma abrangente.
Transponders UHF RFID para ambientes externos
A tendência à crescente personalização do produto é acompanhada por processos de monitoramento contínuo e diagnósticos. Para isto, os componentes são equipados com um transponder RFID para que eles possam transmitir seus dados específicos para o sistema de controle via radiofrequências. Um desafio está integrando os transponderes em um ambiente no qual superfícies metálicas causam reflexos. Além disso, a mídia de dados deve ser capaz de suportar condições ambientes severas, elevadas oscilações de temperatura nos extremos, e o uso de líquidos corrosivos tais como produtos de limpeza ou óleos. Os transponderes Ha-VIS UHF RFID da HARTING fornecem segurança operacional excelente sob condições extremas.
Tecnologia inteligente UHF RFID
Os conectores da HARTING e os conjuntos de cabos podem ser equipados com os transponderes UHF RFID para ligar a informação e os dados de componentes reais com o mundo virtual. Ao tirar vantagem da UHF RFID, a variedade de aplicações possíveis, desde a identificação específica de dados para um conector até o processo de pedido das peças sobressalentes acionado automaticamente pode ser expandida e utilizada de forma conveniente, rápida e segura. Os dados do componente são registrados utilizando um leitor móvel (como um smartphone) com uma unidade de leitura correspondente e, depois, comparados com os dados do eShop HARTING. As partes sobressalentes ou os valores de referência podem ser exibidos e utilizados imediatamente após sua identificação. Isto não apenas acelera as coisas, mas também previne falhas onerosas, como encomendar a peça sobressalente errada.
Integração no futuro – rumo à Indústria 4.0
Os protocolos exclusivos e os drivers específicos complicam a integração da indústria de automação; eles são obstáculos para a implementação da Indústria 4.0. A OPC-UA permite a comunicação entre os leitores UHF RFID, os controladores de CLP e aplicações (máquina a máquina, M2M), desde o "chão de fábrica" (sensores e CLP) até o "andar de cima" (SAP), sem nenhum problema causado por drivers incompatíveis. Há tempos a HARTING suporta a conectividade e a implantação de normas. OPC-UA atende precisamente o requisito da HARTING para a utilização de uma norma aberta relativa à ligação segura e confiável de uma grande variedade de sistemas e máquinas.
Melhorar os processos de inspeção e manutenção com RFID UHF
O trabalho de manutenção regular não é obrigatório apenas por causa das normas de segurança aplicáveis. A HARTING RFID UHF lhe permite a otimização do seu processo - poupando assim tempo e dinheiro. A digitalização do processo de aquisição de equipamento elimina listas de verificação baseadas em papel para arquivamento no sistema de gestão de manutenção. Os erros típicos também podem ser evitados. A informação sobre qual teste foi realizado por quem, em que momento e em que objeto é armazenada juntamente com os resultados do teste diretamente no leitor RFID UHF. Outros testes podem ser fácil e eficientemente implementados desta forma, por exemplo, para assegurar padrões de produção ou de qualidade.
Rastreamento de contêiner e trem na estação
Em que via este vagão está localizado? Há previsão para manutenção do vagão? A placa de identificação está suja, danificada ou completamente ausente. Muitas dúvidas simples mas importantes só podem ser respondidas por meio da verificação de longas tabelas Excel. Os sistemas UHF RFID da HARTING permitem o rastreamento sem papel de sua carga valiosa.
Posicionamento do trem
Os trens devem parar em posições específicas e exatas (por ex., por razões de segurança). Às vezes, a plataforma é menor que o trem, então nem todas as portas podem ser abertas. Os sensores ópticos frequentemente não funcionam de forma segura o suficiente devido à poeira, sujeira, água ou folhas. Os contatos mecânicos também são propensos à falha em tal ambiente severo. Por outro lado, os sistemas UHF RFID sem contato e livres de manutenção lhe permitem identificar de forma precisa e segura a posição do trem, mesmo sob tais condições adversas.
Antigos produtos RFID e folhas de dados
Você vai encontrar um panorama da documentação, folhas de dados, etc. para seus produtos RFID existentes em nosso eShop.