Produits et Solutions

Ha-VIS RFID4Logistics - Chariot élévateur

De nouvelles approches sont nécessaires pour répondre aux exigences croissantes du secteur de la logistique. HARTING évolue dans ce sens avec le chariot élévateur Ha-VIS RFID4logistics. Le système Ha-VIS RFID4logistics est directement intégré au chariot élévateur, il complète et développe les capacités existantes des systèmes RFID UHF stationnaires : les flux de marchandises ne sont plus seulement traçables, ils peuvent désormais être contrôlés de manière active. De plus, la mobilité totale qu'offre le système permet de réagir rapidement et facilement aux conditions changeantes.

Les exigences du secteur de la logistique augmentent de jour en jour. À l'ère de la livraison juste à temps associée à un marché en ligne en pleine expansion, les entreprises concentrent de plus en plus leur énergie sur la satisfaction des exigences de leurs clients. Les retours sont aujourd'hui monnaie courante, le client s'attend également à des livraisons expresses ainsi qu'une traçabilité fiable de leur expédition. Les entreprises qui ne livrent pas leurs produits au bon moment, en quantité adéquate et au rapport qualité/prix attendu verront rapidement leurs chiffres de vente se dégrader. Aucune erreur n'est permise. Ces erreurs ne sont pas uniquement gênantes pour le client, elles constituent également un coût élevé pour l'entreprise.

La technologie RFID UHF aide à répondre au besoin d'optimisation de plus en plus pesant. Des étiquettes RFID ont déjà été apposées sur les marchandises et les produits dans le passé, elles permettent de retracer leurs itinéraires. HARTING a franchi une nouvelle étape en lançant le système Ha-VIS RFID4logistics - Chariot élévateur. Au lieu de suivre la pratique habituelle consistant à installer des points de lecture fixes et d'enregistrer les déplacements de marchandises, comme cela a été fait précédemment, le chariot élévateur lui-même est devenu un lecteur mobile. Les versions mobiles du lecteur RFID Ha-VIS RF-R300 maintes fois éprouvé ont rendu cela possible. Son alimentation électrique est fournie par le véhicule et sa connexion au réseau de l'entreprise est établie via réseau Wi-Fi ou LTE. Il en résulte un système RFID polyvalent combinant les avantages d'un lecteur mobile à la fiabilité et la puissance d'un lecteur fixe.

Les transpondeurs stationnaires interagissent avec les transpondeurs montés sur palette de manière à fournir une traçabilité totale, il est même possible d'assurer un contrôle actif. Tout chargement ou déchargement incorrect des palettes, des conteneurs et des cartons est non seulement détectable par la suite, mais peut être directement évité. Ce type d'erreur peut être dû à un signal émis par le conducteur ou à l'impossibilité de terminer l'ordre de commande. Les erreurs sont ainsi évitées lorsqu'elles sont commises, ce qui permet de prévenir tout coût de suivi onéreux sans interrompre le processus réel.

La solution Ha-VIS RFID4Logistics - Chariot élévateur constitue le point de départ pour transformer rapidement et facilement un véhicule en un lecteur RFID mobile. Sa conception a été optimisée pour une utilisation sur un véhicule, de manière à économiser vos ressources tout en offrant une qualité suffisamment robuste permettant de résister aux vibrations constantes, à la poussière ou même aux chocs inévitables auxquels est soumis un chariot élévateur.

Avez-vous besoin d'une configuration autre que la configuration standard ? Contactez-nous