Partnership per lo sviluppo di una soluzione completa

Soluzioni perfette ed efficienti possono essere il risultato di una progettazione congiunta e di un'esperienza combinata. Ciò è dimostrato dal fatto che gli esperti dei prodotti Siemens ed HARTING hanno sviluppato una nuova generazione di convertitori di frequenza.

Da circa vent'anni, HARTING sviluppa soluzioni di sistema per collegare unità di azionamento decentralizzate nell'intralogistica. Questa condizione si è tramutata in una partnership proficua tra Siemens ed HARTING. Al momento, si sta procedendo con lo sviluppo di un'ulteriore serie di sistemi di azionamento decentralizzati, la SINAMICS G115D di Siemens. Il sistema è stato sviluppato per i sistemi di nastri trasportatori orizzontali come quelli utilizzati negli aeroporti o nell'intralogistica.

 

La multi-interfaccia SINAMICS G115D è il risultato dello sviluppo nato da questa partnership.

La collaborazione globale è la chiave del successo

Le soluzioni per connettori e cablaggio destinate all'utilizzo all'interno e all'esterno del dispositivo, che trasmettono dati, segnali e potenza, sono state sviluppate e prodotte da Siemens ed HARTING in diversi paesi. Quindi, per questo progetto è stata stretta una collaborazione internazionale.

Il team internazionale dei tecnici HARTING ha unito la sua vasta esperienza sui connettori per trovare una soluzione vincente in collaborazione con Siemens e portare avanti la storia ricca di successi tra le due aziende.

Sviluppo in partnership di una soluzione completa - HARTING sostiene Siemens nello sviluppo di una nuova generazione di convertitori di frequenza.

Connubio tra innovazione e tecnologia comprovata

In questa evoluzione dei modelli predecessori di SINAMICS G115D, l'attenzione si è focalizzata sui fattori di robustezza, stabilità e compattezza. Lo sviluppo si è concentrato su un nuovo modulo elettronico, su una funzionalità di azionamento aggiuntiva e sul requisito di efficienza energetica del design dell'unità.

I nuovi connettori innovativi della serie har-drive®, installati nel dispositivo, integrano i collaudati connettori DIN all'interno del convertitore di frequenza. Sono stati appositamente sviluppati in collaborazione con Siemens per i requisiti dei sistemi di azionamento ed adattati al design compatto del convertitore di frequenza. L'obiettivo era quello di un utilizzo semplice e pratico e di un contatto sicuro in qualsiasi condizione di inserzione.

Le interfacce HARTING Compact® (Han® Q8 e Han® Q4/2), diventate ormai standard, si trovano all'esterno del dispositivo. Sono integrate da connettori circolari M12 per la trasmissione dei segnali. I cablaggi di sistema pre-assemblati in modo corretto consentono ai collegamenti e alla messa in rete dei sistemi di nastri trasportatori di raggiungere prontamente la modalità Plug & Play.

Get in touch
Andreas Scheuer
Persona di contatto per la Germania
Get in touch
Willi Leurs
Persona di contatto per la Germania
Get in touch
René Stump
Persona di contatto per la Svizzera
Get in touch
Viktor Krenn
Persona di contatto per l'Austria