Products & Solutions

模块化工业计算架构 MICA

快速轻松地处理、稳健、灵活、生命周期长以及快速的应用开发——MICA 是您工业 4.0 项目中机器监控、物流和 OEE 的最佳基础。

MICA 边缘计算

MICA (模块化工业计算架构)将工业兼容的硬件和开源软件结合在一起,执行现场的分散任务。MICA 平台基于安全的 Linux 系统以及在独立的软件容器中运行的应用。  MICA 硬件很稳健,适用于工业用途,安装在具有 IP67 防护等级的紧凑铝制底座中。根据应用不同,它可从模块化系统中结合不同的硬件模块和软件应用程序,并通过其自身的硬件和软件元件进行扩展。 

改造——机器的联网和监控

通过 MICA 边缘计算机,您可以记录诸如温度、压力、震动以及其他传感器值等测量值,并通过对您机器的永久状态监控自动评估这些值。它甚至可以用于现有装置。预制的工业级 MICA 解决方案套装,比如 IoT 套件等,可在一小时内进行安装并立即传送一手资料。  您可以通过额外的传感器或自己的软件扩展和调整这些解决方案。

用于状态监控的 MICA

通过适用于工业的边缘计算系统 MICA,您可以直接在机器和系统上实现您的数字状态监控理念。MICA 监控诸如温度、震动或压力等参数,以检测机器早期的故障。  根据应用不同,可从 MICA 模块化系统中组合合适的接口、软件和传感器,以组成解决方案套装。收集的数据可在 MICA 本地或云中进行、存储和可视化。这可提高可用性并降低维护成本。

机器和设备的联网:

通过适用于工业的微计算机 MICA,您可以对现有的机器和设备进行数字化改造。IoT 改造可实现自动记录任何传感器数据,借此,您可以分析设置和停机、故障或生产损失或确定 OEE KPI。MICA 可直接用于机器。    它不会干预生产网络,不影响过程架构,也不要求对机器控制进行任何干预。

用于资产管理追踪的 MICA

通过 RFID 管理您的机器、系统和工具。在过程追踪领域,条形码越来越多地被 RFID (射频标识)解决方案取代。  您可以追踪容器、使材料物流自动化或优化容器管理或整个制造过程。通过 RFID,您甚至可以将特定制造信息储存到元件或系统中并将该信息链接到 MICA 的其他过程数据。  更大的优势在于,通过 RFID 可相对轻松地改造旧机器和系统。

用于工业、铁路技术和内部物流的边缘计算

MICA 专门针对恶劣的环境和稳健的解决方案设计,并已根据既定的工业和铁路标准进行测试。这些解决方案针对工业应用的要求量身定制,并可通过设置满足客户的个性化要求。找到更多关于完整解决方案套装的信息,以及在制造业(制造/机械)、铁路技术和交通以及内部物流领域的丰富应用示例。   

MICA 解决方案套装——可立即投入使用

现成的工业级 MICA 解决方案套装使您能够在几个小时内进行安装并委托完成诸如状态监控、资产追踪或即插即用改造等应用。您的问题我们都有解决方案,从用于温度、湿度、震动、位置更改、压力、光线、磁场和声压的多传感器单元、使用 RFID 标签的资产追踪应用、用于注塑成型机的协议转换,到通过可靠的 Modbus 协议直接在机器上进行的即插即用改造。

MICA——缺少正确接口的时候

缺少接口是数字化改造旧机器园区时碰到的主要问题:专有接口和制造商专用的自动化协议阻止了访问。因此,MICA 为各种机器和应用提供合适的接口、精选的传感器和合适的软件。  它可与 Modbus/TCP、EUROMAP 15、EUROMAP 63、MQTT、JSON、Rest、OPC-UA、IO Link 等兼容。  此外,我们 MICA.network 中的解决方案合作伙伴也会将不常用的接口转换成最新的协议。

MICA 用户社区

MICA.network 为您提供适用于开放计算平台 MICA 的活跃用户社区。充分利用以下优势:交流经验、示例应用、现成的解决方案套装和很多专门的服务合作伙伴(他们也可以实现复杂的要求)。找到更多关于监控有轨电车、监控CNC机床材料、使用云解决方案进行工厂监控、安全加密的数据传输等的更多信息。 

前往 MICA.network 用户社区

联系方式

对我们的产品组合有疑问?需要针对您特定解决方案的支持?欢迎与我们联系!

欢迎与我们联系

分散式工业计算节点

我们的入门套件是 MICA 基础版 和 MICA 2。它们可为恶劣环境中的边缘计算提供稳健的硬件和坚实的计算能力。

查看产品详情

移动门户

MICA 移动门户支持无线局域网、蓝牙和 2G 到 4G 的移动网络。应用范围从移动机器(叉车、拖拉机、起重机)上的无线应用、仅可通过移动式无线电沟通的位于远程位置的固定设施应用到需要在移动过程中发送和接收数据的列车和车辆。

查看产品详情

用于原型设计的 MICA

MICA 具有一个 USB 接口,可使您通过市售的 USB 适配器快速设计和测试工业应用。得益于 MICA 的内部 USB 结构,您可以开发简单的内部 PCB 用于首次展示,原型设计无需改动即可在其上顺利运行。

查看产品详情

MICA 套件

”已经为您做好准备。“ 我们的 MICA 套件将助您快速启动 IoT 项目。该套件包含您入门高IP防护等级和宽温度范围项目时所需的一切。

查看产品详情

作为传感器接口的 MICA

不管是新设备还是改造后的设备,MICA 都支持机械和设备工程领域的很多通用接口。因此带外部传感器技术的系统都通过有线( USB、IO-Link 或 Modbus)和无线(RFID 或 BLE)的方式进行扩展。    MICA 使得传感器数据对目标系统可用。   

 

作为 IT/OT 门户的 MICA

传统上,机器和 IT 网络是严格分离的。使用 IIoT 时,需要在这些网络之间进行安全连接。数十年来,我们可靠的“远程访问”解决方案一直可用于建立安全连接。由于只能从内部到外部进行连接,所以可维持完全控制。对于希望为客户提供更多服务的机器制造商,该解决方案非常理想。机器运营商也可从中获益,因为他们可以同时为供应商提供清晰而简单的接口。

 

MICA 软件组合

我们的软件基于微服务理念。您的优势:我们的软件耐用、可重复使用且易于定制。这表明,您的投资得到很好的保护。通过简单配置,即可轻松加入软件模块。无需编程。

前往 MICA 软件容器

在几乎没有风险的条件下

快速达到您的目标。IIoT 项目是否能达到这种效果?是的,采用经过深思熟虑和测试的解决方案能够达到。浩亭 MICA 解决方案套装可结合特定于应用的硬件、软件、传感器、电缆和所有其他所需元件,非常快速地获得并可视化您的一手资料——通常只需要 30-60 分钟。  使用开源工具,您还可根据要求通过开放的模块化 MICA 架构定制化、扩展解决方案套装或对解决方案套装进行重新编程。

MICA IoT 入门套件——在 30 分钟内拆包、连接和评估

MICA IoT 入门套件结合了 MICA 和用于温度、湿度、震动、位置更改、压力、光线、磁场和声压的多传感器单元、电缆、电源和用于获取数据、实现可视化和创建仪表板的软件。完美适用于状态监控或用作引入 IIoT 的起点。 

了解更多信息

用于注塑成型的 MICA

将塑料注塑成型机集成到 IT 网络中是一项挑战。需要读取和写入各个制造商(Arburg、Netstal、Ferromatic、Krauss Maffei)的不同接口。用于注塑成型的 MICA 可轻松将 Euromap 15、Euromap 63 和 OPC-UA 等不同协议集成到 IT 系统和云上。通过整合额外的传感器和使用 RFID 进行资产追踪,可轻松扩充数据库。

机器监控

电机运行状况如何、输送机何时停止、高架输送机是否不平衡、CNC 铣头 是否已变钝、电弧是否已损害导电轨?浩亭机器监控解决方案套装提供易于安装的解决方案,可通过电流、温度、加速度传感器和其他传感器监控关键电机、机器人和起重机。  可以轻松地配置限值和通知,以防止停机并优化维护间隔。

联系方式

对我们的产品组合有疑问?需要针对您特定解决方案的支持?欢迎与我们联系!

欢迎与我们联系

MICA 设备管理

MICA 设备管理为在本地网络中管理 MICA 装置提供合适的支持。在网络中检测您的 MICA 设备、配置该设备并从您的工作场所轻松安装软件。

查看产品详情

MICA 注塑成型真空传感器

MICA 边缘计算机可实现用于数据获取、预测维护、生产控制、能源管理等的应用。在这种注塑成型应用中,MICA 在注塑开始前使用真空系统检测是否存在金属嵌件。  通过 MICA,操作员只需在控制面板上选择合适的标识,即可为每个待生产的零件设置合适的参数。只有在它确定嵌件已经放置正确时,该过程才会继续。这可将废品率降至最低并节约时间和原材料成本。

通过 MICA 和 RFID 自动追踪商品

浩亭新的欧洲配送中心 (EDC) 通过 MICA 建立了交付货物的追踪系统。一旦订单做好了包装准备,它们就会通过基于 MICA 边缘计算机的检查系统。   每个容器中的物品都会被拍照。使用容器的 RFID,可将产生的图像分配给 SAP 中的订单。带有订单号的图像会被发送至包装站,因此,在交付货物到达之前就可以提供包装材料。 

用于注塑成型机的 MICA

作为电连接器的全球领先制造商,浩亭每天生产成千上万个注塑成型零件。我们在所有过程中都实行严格的生产控制,确保我们所有产品的质量和可追踪性。适用于注塑成型机的 MICA EUROMAP 解决方案套装捕获所有过程信息并进行储存,以备将来参考。可以使用温度和流量控制来设置每个生产件的特定值。再也无需手动设置,这缩短了用于更换工具的设置时间。

带 RFID 的 MICA,适用于物流应用

可追踪过程以浩亭新的欧洲配送中心的货物交付为起点。基于 MICA 的 RFID 系统每天监控多达 200 辆车的装载和卸载以及多达 10,000 个包装的拆包。

MICA 文件

浩亭在此处提供的下载文件可帮助您使用 MICA (例如,白皮书、扩展性技术文件、常规软件升级、新闻文章以及我们的使用条款及条件)。 

实施您的 MICA 项目所必需的所有文件都可在浩亭下载中心找到。

下载中心链接

MICA 软件

编程环境、软件工具和解决方案套装的试用版本都可在 mica-container.com 中找到。如需安装其中的试用版本,请下载合适的数据存档并使用 MICA WebUI 中的安装按钮进行安装。安装需要管理员权限

 

前往 MICA 软件