Productos y soluciones

Ha-VIS RFID4Logistics Forklift

Se requieren nuevos enfoques para satisfacer las crecientes exigencias en el sector logístico. HARTING avanza en esta dirección con la solución Ha-VIS RFID4logistics – Forklift. Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift se integra directamente en la carretilla elevadora y complementa y amplía las capacidades existentes de los sistemas UHF RFID estacionarios: el flujo de mercancías no solo es trazable, sino que puede controlarse activamente. Además, la movilidad completa permite reaccionar de manera rápida y sencilla ante las circunstancias cambiantes.

Las exigencias en el sector logístico aumentan día tras día. En la época de los procesos "justo a tiempo" con un mercado en línea que crece con gran rapidez, las empresas centran cada vez más sus esfuerzos en satisfacer las necesidades de sus clientes. Las devoluciones son habituales hoy en día y el cliente también espera entregas urgentes junto con una trazabilidad fiable de su envío. Los proveedores que no puedan entregar sus productos en el momento adecuado, en la cantidad y calidad correctas y al precio idóneo, sufrirán las repercusiones rápidamente en sus cifras de ventas. No se admiten los errores. No solo resultan inconvenientes para el cliente, sino que además son costosos.

UHF RFID también ayuda a superar la presión cada vez acuciante de optimizar los procesos. No es una novedad que las mercancías y los productos incorporen etiquetas RFID para facilitar la trazabilidad de sus rutas. HARTING ha dado el siguiente paso con Ha-VIS RFID4logistics – Forklift. En lugar de la práctica habitual de instalar puntos de lectura fijos y registrar los movimientos de las mercancías, como se realizaba anteriormente, la propia carretilla elevadora se ha transformado actualmente en un lector móvil. Las versiones móviles del contrastado lector RFID Ha-VIS RF-R300 han posibilitado este logro. El vehículo proporciona el suministro de energía y su conexión con la red de la empresa se realiza a través de WiFi o LTE. De esta manera se obtiene un sistema RFID versátil que combina las ventajas de un lector móvil con la fiabilidad y la capacidad de uno estacionario.

Los transpondedores estacionarios interactúan con transpondedores ubicados en palets para proporcionar trazabilidad completa; incluso puede lograrse un control activo. La carga y descarga incorrecta de palets, contenedores y cajas no solo se detecta a posteriori, sino que puede evitarse directamente, por ejemplo, mediante una señal de estado al conductor o imposibilitando la finalización de la orden de conducción. Los errores se previenen sobre la marcha y se evita incurrir en elevados costes de seguimiento sin necesidad de interrumpir el proceso real.

Ha-VIS RFID4Logsitics - Forklift representa el punto de partida para la transformación rápida y sencilla de un vehículo en un lector RFID móvil. Su diseño se ha optimizado para un uso eficiente en un vehículo, mientras se proporciona también calidad robusta para resistir las vibraciones constantes de una carretilla elevadora, el polvo o incluso un impacto inevitable.

¿Necesita una configuración distinta de la estándar? Contáctenos