產品和解決方案

RFID

浩亭的 UHF RFID(射頻識別)系統可識別位於要求嚴苛、惡劣的工業環境中的金屬容器、機器、工具、列車、具體部件和其他資產。

浩亭 UHF RFID 系統

浩亭的 UHF RFID(射頻識別)系統可識別位於要求嚴苛、惡劣的工業環境中的金屬容器、機器、工具、列車、具體部件和其他資產。
UHF RFID 技術可實現精確控制的自動化、透明的流程、減少停機時間,從而降低成本。

    Ha-VIS RFID 系統部件

    Ha-VIS RFID 系統部件的優勢包括

    • 無需視線即可檢測多種物體
    • 直接在產品上進行同步信息儲存
    • 直接在捕獲點進行可靠的信息處理

    內部物流的跟踪和追溯– 傳送帶上的 UHF RFID

    世界不僅由直線組成, 它還包括邊、角和曲線。此外,它還會受到限制:經常會出現沒有足夠的空間來容納附加設備的情況。浩亭提供的產品和解決方案可以在這些環境中跟踪和追溯貨物和商品。

    了解更多信息

    採用外部傳感器技術的 RFID 應答器

    智能 RFID 應答器正在接管越來越多的監控功能。浩亭 UHF RFID 嵌入式應答器在無源狀態下傳輸 ID 和外部傳感器數據, 從而搭建起實現可自助配置過程的橋樑。即使是沒有自己恆定電源的移動部件,也可以得到全面監控。

    了解更多信息

    適用於戶外環境的 UHF RFID 應答器

    產品日益個性化的趨勢與持續監控和診斷過程相伴而生。為此,人們在部件上安裝了 RFID 應答器,以便它們可以通過射頻將其特定數據傳輸到控制系統。一個挑戰是如何將應答器集成到金屬表面會引起反射的環境中。此外,數據介質必須能夠承受惡劣的環境條件、極端的高溫波動以及腐蝕性液體(如清潔化學品或油脂)的使用。浩亭的 Ha-VIS UHF RFID 應答器具有在極端條件下運行的出色可靠性。

    智能技術 UHF RFID

    浩亭的連接器和電纜組件可以配備 UHF RFID 應答器,將信息和數據從實際部件連接到虛擬世界。通過利用 UHF RFID,可以方便、快速、可靠地對各種可能的應用- 從連接器的標識數據到自動觸發的備件訂購流程- 進行擴展和使用。部件數據使用帶有相應讀取單元的移動閱讀器(如智能手機)進行記錄,然後與浩亭電子商城中的數據進行比較。備件或參考值可以在識別後立即顯示和使用。這不僅可以加快速度,還可以防止代價高昂的錯誤,例如訂購錯誤的備件。

    未來整合 – 走向工業 4.0

    專有協議和特定的驅動程序使自動化行業的集成變得更加複雜;它們是實施工業 4.0 的障礙。OPC-UA 支持在UHF RFID 閱讀器、PLC 控制器和應用程序(機器對機器,M2M)之間進行通信 - 從“底層車間”(傳感器和 PLC)到“頂層計劃”(SAP),而不會因驅動程序不兼容而引起任何問題。長期以來,浩亭一直支持連接和標準的製定。在安全可靠地連接各種系統和機器方面,OPC-UA 完全符合浩亭使用開放標準的要求。

    通過 UHF RFID 改善檢查和維護流程

    開展定期維護工作並不只是為了滿足適用安全標準的強制性要求。浩亭的 UHF RFID 能夠幫助您優化工藝,從而節省時間和金錢。設備採購流程的數字化消除了在維護管理系統中進行存檔所需的紙質清單。同時還可以避免常見錯誤。有關哪個人、在什麼時候、對哪個對象執行了哪項測試的信息直接與測試結果一起存儲在UHF RFID 閱讀器上。通過這種方式,可以輕鬆而有效地實施進一步測試,例如,確保生產或質量標準。

    車站的集裝箱和列車跟踪

    軌道車位於哪個軌道上?軌道車是否需要維護?銘牌髒污、損壞或完全丟失。許多看似簡單但卻非常重要的問題只能通過檢查冗長的 Excel 表格來得到答案。浩亭的 UHF RFID 系統可實現對貴重貨物的無紙化跟踪。

    列車定位

    列車必須停靠在特定且準確的位置(例如,出於安全原因)。有時,站台比列車短,因此並非所有車門都可以打開。由於存在灰塵、污垢、水或樹葉,光學傳感器的功能通常不夠可靠。在這種惡劣環境下,機械觸點也容易發生故障。另一方面,即使在這些不利條件下,非接觸式且免維護的 UHF RFID 系統仍可讓您精確可靠地識別列車位置。

    聯繫方式

    對我們的產品組合有疑問?需要針對您特定解決方案的支持?聯繫我們以獲取更多信息!

     

     

    歡迎與我們聯繫

    浩亭提供適合您的應用的 UHF RFID 解決方案

    浩亭為您提供完整且配備齊全的 UHF RFID 解決方案。這些解決方案包括功能強大的 UHF RFID 閱讀器、特殊天線和極其堅固耐用的 UHF RFID 應答器,可用於各種類型的應用。浩亭的 UHF RFID 解決方案基於彼此最佳匹配的部件。我們還使用 PLC 功能塊或 Ha-VIS 中間件幫助您將物理世界與軟件世界連接起來。

    RFID4Logistics - Forklift

    更加嚴苛的物流要求需要使用新的解決方案。Ha-VIS RFID4Logistics - Forklift 直接集成到叉車中;補充和擴展了固定式 UHF RFID 系統的現有功能。貨物流不僅可以追溯,而且可以得到主動控制。完全移動性使您能夠輕鬆快速地應對不斷變化的事件。

    了解更多信息

    RFID4Logistics - Gate2Go

    內部物流是 UHF RFID 最常見的應用領域。但是,每個項目都有其自身的挑戰和陷阱。在每個計劃階段結束時進行的概念驗證必須證明系統符合要求。Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go 支持概念驗證。這是實現完整閘門應用的簡單方便的方法。  

    了解更多信息

    RFID4SMT

    由於客戶越來越需要只包括一件產品的批次規模或者需要滿足法律法規提出的記錄要求,識別和追溯產品及其部件變得越來越重要。人們需要一個簡單可靠、同時還能實現高度自動化的選項。Ha-VIS RFID4SMT 是識別印刷電路板及其中所安裝的產品的解決方案。

    了解更多信息

    RFID4MoldTracking

    UHF 技術和塑料注塑成型機:它們是否可以組合在一起?它們是否可以應對高溫下的惡劣環境條件?是的,它們可以!浩亭的 RFID 技術還可以在其他產品無法勝任的條件下使用。借助 Ha-VIS RFID4MoldTracking,我們可以針對在註塑成型機中使用的特殊要求提供量身定制的產品套裝。

    了解更多信息

    RFID4Rail

    由於存在巨大挑戰,UHF RFID 在鐵路運營中使用並不輕鬆。有一些特別適合使用 UHF RFID 的應用:信號傳輸、定位和站台檢測。在這些方面,安全是重中之重。這正是足以信任經過驗證的浩亭品質的原因所在。我們的 Ha-VIS RFID4Rail – SLP 解決方案向您展示如何使用 UHF RFID 處理此類應用。

    了解更多信息

    Ha-VIS RFID 閱讀器

    浩亭提供全面的 UHF RFID 閱讀器產品組合。這包括在辦公室使用或集成到機器中的輕便、低成本設備。也包括針對最嚴苛的要求、最重負載和具有挑戰性的應用的高端閱讀器。

    了解有關我們的 RFID 閱讀器的更多信息

    Ha-VIS RFID 天線

    天線在 UHF RFID 系統中發揮著關鍵作用。首先,其工作是盡可能將恆定的無干擾信號發送到房間。其次,它必須具有盡可能最大的靈敏度,以接收來自應答器的響應。浩亭的天線產品組合涵蓋各種傳輸範圍和應用領域,包括適合高溫環境等特殊要求的天線。

    了解有關我們的天線的更多信息

    Ha-VIS RFID 應答器

    UHF RFID 應用(例如在生產和運輸物流或醫療中)要求在液體和金屬附近具有寬範圍讀取能力。但是,在化學工業中,必須具有耐酸鹼腐蝕的能力。此外,即使在高環境溫度下,它們也必須能夠在鑄造廠和類似應用中無故障使用。無論要求有何不同– 浩亭都能提供適合您的應用的完美應答器。

    了解有關我們的應答器的更多信息

    Ha-VIS RFID 解決方案

    安全可靠的產品只是完整解決方案的一個方面。這些產品還必須可靠地協同工作。只有當它們密切配合併充分發揮作用時,才能解決您的問題並滿足您的要求。我們提供適合您的應用的解決方案。通過彼此最佳匹配的浩亭產品來滿足您的特殊應用要求。

    轉至我們的解決方案概述

    使用 UHF RFID 跟踪和識別塑料注塑成型機

    目前活躍在塑料注塑領域的任何人都需要越來越多的不同模具和工具。這帶來了新的挑戰,而我們必須提供解決方案來應對這些挑戰。沒有人願意也沒有人能夠在尋找所需要的工具方面浪費時間。這些工具通常需要花費數万歐元 - 這是一筆可觀的投資。

    閱讀全文

    更多信息

    RFID 文檔

    浩亭下載中心為您提供有關我們的 UHF RFID 產品的更多信息。

    下載中心鏈接