Products & Solutions

Ha-VIS RFID4Logistics Forklift

Steigende Anforderungen an die Logistik, erfordern neue Wege. Mit Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift geht HARTING diesen Weg. Direkt in den Stapler integriert ergänzt und erweitert Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift die bisherigen Möglichkeiten stationärer UHF RFID Systeme: Warenflüsse sind nicht länger nur verfolgbar, sondern aktiv steuerbar. Darüber hinaus erlaubt es die vollständige Mobilität schnell und einfach auf sich ändere Begebenheiten zu reagieren.

物流への要求は日に日に増しています。オンライン市場が急速な成長を遂げるジャスト・イン・タイムの時代、企業は顧客の需要を満たすことに益々エネルギーを集中させています。現在は返品も日常茶飯事で、顧客は特急納品と信頼できる出荷のトレーサビリティも期待しています。しかるべき時に正しい数量の適正品質製品を適正価格で納品しないと、その結果は直ちに売上の数字に現れます。ミスは許されません。ミスは顧客に迷惑をかけるだけでなく、高くつきます。

UHF RFIDは、増加の一途をたどる最適化へのプレッシャーに対応できるようにします。商品や製品には、ルート追跡を可能にするため、すでにRFIDタグがつけられています。ハーティングはHa-VIS RFID4logistics – Forkliftで次の一歩を踏み出しました。これまでは固定の読み取りポイントを設置し、商品の動きを記録するのが常識でしたが、これからはフォークリフト自体が動くリーダーになります。実証済みのRFIDリーダー、Ha-VIS RF-R300のモバイル版がこれを可能にしました。電源は車両から取り、WiFiまたはLTEで企業ネットワークに接続します。この結果、可動式リーダーの長所と固定式の信頼性と電源を組み合わせた、多用途性に優れたRFIDシステムが誕生しました。

固定式トランスポンダはパレット上のトランスポンダとの組み合わせで、完全なトレーサビリティを提供します。積極的な管理も可能です。パレット、コンテナ、箱への積み込み、積み下ろしのミスを後で検出できるだけでなく、直接的に防ぐこともできます。ミスの回避策として、ドライバーに信号状態を示す方法、またはドライブ命令を完了できなくする方法が取られます。ミスを発生時点で防ぎ、実際の作業を中断せずに、費用のかかるフォローアップを回避します。

Ha-VIS RFID4Logsitics - Forkliftは、迅速かつ簡単に車両を可動式RFIDリーダーに変える第一歩です。車載用に最適化された省資源設計で、フォークリフトの継続的な振動、埃、不可避な衝撃にも耐え得る十分な堅牢性も提供します。

標準以外の構成が必要ですか?お問い合わせをお待ちしております