Products & Solutions

MICA (모듈형 산업용 컴퓨팅 아키텍처)

신속하고 손쉬운 조작, 내구성, 유연성, 긴 수명 주기 및 신속한 애플리케이션 개발. 이 모든 이점을 지닌 MICA는 기계 모니터링에서 로지스틱스 및 OEE에 이르는 귀사의 인더스트리 4.0 프로젝트를 지원하는 최고의 기반입니다.

MICA 에지 컴퓨팅

MICA (모듈형 산업용 컴퓨팅 아키텍처)는 산업 호환 하드웨어 및 오픈 소스 기반의 소프트웨어를 결합하여 현장에서 분산 작업을 수행합니다. MICA 플랫폼은 안전한 리눅스 시스템을 기반으로 하며 응용 프로그램은 독립 소프트웨어 컨테이너에서 실행됩니다. 내구성 있는 MICA 하드웨어는 산업용으로 적합하며 소형 IP67 알루미늄 하우징에 설치됩니다. 애플리케이션에 따라 모듈형 시스템에서 서로 다른 하드웨어 모듈과 소프트웨어 앱을 결합하여 자체 하드웨어 및 소프트웨어 요소로 확장할 수 있습니다.

개장 – 기계의 네트워킹 및 모니터링

MICA Edge Computer를 사용하면, 온도, 압력, 진동 및 기타 센서 값과 같은 측정값을 기록하고, 귀사 기계 설비의 영구 상태 모니터링을 통해 자동으로 평가할 수 있습니다. 심지어 귀사의 기존 설비를 사용할 경우에도, IoT 키트와 같은 사전조립된 산업 등급의 MCIA 솔루션 패키지를 사용하면 1시간 이내에 설치는 물론 최초 데이터 전송까지 즉시 실행할 수 있습니다. 추가 센서 또는 자사 소프트웨어로 솔루션을 확장 및 조정할 수 있습니다.

MICA - 상태 모니터링을 지원합니다

산업용 에지 컴퓨팅 시스템인 MICA를 통해, 기계 및 시스템에 직접 디지털방식의 상태 모니터링 콘셉트를 구현할 수 있습니다. MICA는 조기 단계에서 기계의 결함을 감지하기 위해 온도, 진동, 압력 등의 파라미터를 모니터링합니다. 애플리케이션에 따라, 적절한 인터페이스, 소프트웨어 및 센서를 MICA  모듈형 시스템에서 결합하여 솔루션 패키지가 구성됩니다. 수집된 데이터는 클라우드 또는 MICA에 현장에서 로컬로 집계, 저장 및 시각화할 수 있습니다. 이로써, 가용성은 높이고 유지보수 비용은 절약할 수 있습니다.

기계와 설비의 네트워킹:

산업용 소형 컴퓨터 MICA를 이용하면, 기존의 기계와 설비를 디지털 방식으로 개조할 수 있습니다. IoT 개장을 통해 어떤 센서 데이터도 자동 기록 가능하여, 고객이 설정 시간과 다운타임, 고장 또는 생산 손실을 분석하거나 OEE KPI를 결정할 수 있습니다. MICA는 기계에서 직접 사용 가능합니다. MICA는 생산 네트워크에 개입하지 않고, 프로세스 아키텍처를 변경시키지 않으며, 기계 제어에 어떠한 개입도 요구하지 않습니다.

MICA® - 자산 관리 추적 기능을 지원합니다.

RFID로 귀사의 기계, 시스템 및 도구를 관리하십시오. 바코드는 프로세스 추적을 위해 점점 더 RFID(무선 주파수 식별) 솔루션으로 대체되고 있습니다. 이제 여러분은 컨테이너 추적 및 자재 물류 자동화는 물론, 컨테이너 관리나 전체 제조 공정 최적화도 가능합니다. RFID를 사용하면, 제조 정보를 선택하여 컴포넌트 또는 자체 시스템에 저장하고 MICA의 다른 프로세스 데이터와 연결할 수도 있습니다. 또 다른 장점은 오래된 기계와 시스템에도 RFID를 비교적 쉽게 새로 장착할 수 있다는 점입니다.

산업, 철도 기술 및 내부 물류를 위한 에지 컴퓨팅

MICA는 혹독한 환경에 강한 견고한 솔루션을 위해 특별히 설계되었으며, 기존의 산업 및 철도 표준에 따라 검증과정을 거칩니다. 이 솔루션은 산업용 애플리케이션의 요건에 적합하게 맞춤제작되며 고객의 개별 요건을 충족하도록 설정할 수 있습니다. 일체의 솔루션 패키지 뿐 아니라, 제조 산업(제조/기계), 철도 기술 및 운송, 그리고 내부물류 분야에서 사용되는 다양한 예시 애플리케이션에 대해 더욱 자세히 알아보십시오.

MICA 솔루션 패키지 – 즉시 사용 가능합니다

레디메이드 및 산업용 MICA 솔루션 패키지를 통해 상태 모니터링, 자산 추적 또는 플러그 앤 플레이 개장과 같은 애플리케이션을 단 몇 시간 만에 설치 및 시운전할 수 있습니다. 온도, 습도, 진동, 위치 변화, 압력, 광선, 자기장 및 음압 측정용 멀티센서 장치부터, 사출 성형기를 위한 프로토콜 변환기능 및 산업용 RFID 태그를 사용한 자산 추적 애플리케이션은 물론, 검증된 Modbus 프로토콜로 기계에 직접 플러그 앤 플레이 방식을 사용한 개장에 이르기까지, HARTING은 여러분의 문제점을 해결할 수 있는 솔루션을 구비하고 있습니다.

MICA - 꼭 필요한 인터페이스가 누락된 경우

인터페이스 누락은 기존에 사용 중인 기계 설비를 디지털화할 경우 당면하게 되는 주요 문제점입니다. 독점 인터페이스와 제조업체별 자동화 프로토콜에 의해 접근이 거부되기도 합니다. 따라서 MICA는 폭넓게 다양한 기계 및 애플리케이션에 대해 적합한 인터페이스, 선택된 센서 및 적절한 소프트웨어를 제공합니다. 이 제품은 Modbus/TCP, EUROMAP 15, EUROMAP 63, MQTT, JSON, Rest, OPC-UA, IO Link  등과 호환됩니다. 또한 MICA.network에 소속된 당사의 솔루션 파트너들도 독특한 인터페이스들을 최신 프로토콜로 변환합니다.

MICA 사용자 커뮤니티

MICA.network는 고객 여러분께 개방형 컴퓨팅 플랫폼 MICA를 위한 적극적인 사용자 커뮤니티를 제공합니다. 다음과 같은 이점을 활용하십시오: 제품 사용경험, 샘플 애플리케이션, 기성 솔루션 패키지에 대한 정보는 물론, 복잡한 요구조건들도 구현해 낼 수 있는 다수의 전문 서비스 협력업체 관련 정보 등을 교환하십시오. 트램 선로 모니터링, CNC 기계 자재 모니터링, 클라우드 솔루션을 통한 플랜트 모니터링, 안전하게 암호화된 데이터 전송 뿐 아니라 그 이상에 대해 자세히 알아보십시오.

MICA.network 사용자 커뮤니티로 이동

문의하기

당사의 제품 포트폴리오에 대해 질문이 있으십니까? 특정 솔루션에 대한 지원이 필요하십니까? 우리에게 연락 주십시오!

저희에게 연락 주십시오.

분산형 산업 컴퓨팅 노드

당사의 스타터 키트로는 MICA Basic과 MICA 2가 출시되었습니다. 이들 제품은 열악한 환경에서 에지 컴퓨팅을 지원하는 견고한 하드웨어 및 안정적인 컴퓨팅 파워를 제공합니다.

제품 상세 설명 보기

모바일 게이트웨이

MICA 모바일 게이트웨이는 WLAN, Bluetooth 및 2G ~ 4G 모바일 네트워크를 지원합니다. 이 애플리케이션은 이동형 기기(포크리프트 트럭, 트랙터, 크레인)의 무선 애플리케이션부터, 이동 중에 데이터를 주고받아야 하는 열차 및 차량에 모바일 무선을 통해 통신을 가능하게 하는 원격 장소의 고정형 애플리케이션에 이르기까지 다양합니다.

제품 상세 설명 보기

시제품 제작을 위한 MICA

MICA는 USB 인터페이스를 통해 상용 USB 동글을 통해 산업용 애플리케이션을 신속하게 설계 및 테스트할 수 있습니다. MICA의 내장 USB 아키텍처 덕분에, 시제품 애플리케이션이 수정 없이 실행되는 롤아웃(rollout)을 위해 간단한 내부 PCB가 개발될 수 있습니다.

제품 상세 설명 보기

MICA 키트

"여러분은 이제 모든 준비를 마쳤습니다." 당사의 MICA Kit는 여러분이 귀사의 IoT 프로젝트를 신속하게 시작할 수 있도록 도와드릴 것입니다. 키트에는 높은 IP 보호 등급 및 폭넓은 허용 온도 범위를 갖춘, 시작에 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

제품 상세 설명 보기

MICA - 센서 인터페이스로 사용됩니다.

MICA는 새로운 장비든, 구 장비를 개장했든 상관없이, 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야에서 많은 공통 인터페이스를 지원합니다. 따라서, 외장 센서 테크놀로지를 적용한 시스템은 예를 들어 USB, IO-Link 또는 Modbus와 같은 유선연결 및, RFID 또는 BLE와 같은 무선연결을 통해 확장될 수 있습니다.  MICA 사용으로 해당 센서 데이터는 목표 시스템에 적용될 수 있습니다.

 

MICA  - IT/OT 게이트웨이로 사용되다

통상적으로, 기계와 IT 네트워크는 엄격학 분리되어 있습니다. IIoT 사용 시에는, 이들 네트워크 간에 안전한 연결이 필요합니다. 현재 수십 년 동안 시도 및 검증된 "원격 액세스" 솔루션을 사용하여 안전한 연결을 구축할 수 있습니다. 내부에서 외부로 연결되어 있는 경우에만, 완전한 제어가 유지됩니다. 이 솔루션은 고객에게 보다 많은 서비스를 제공하고자 하는 기계 제조업체에 이상적입니다. 또한, 동시에 기계 운영자들은 자사의 공급업체에 명확하고 단순한 인터페이스를 제공할 수 있기 때문에, 이로 인해 이익을 얻습니다.

 

MICA 소프트웨어 포트폴리오

당사의 소프트웨어는 마이크로서비스 콘셉트를 기반으로 합니다. 고객의 이점: 당사의 소프트웨어는 내구성이 있고 재사용 가능하며 쉽게 맞춤형 제작이 가능합니다. 이는 고객의 투자가 잘 보호되고 있음을 의미합니다. 소프트웨어 모듈은 간단한 구성으로 쉽게 결합할 수 있다. 별도의 프로그래밍이 필요 없습니다

MICA 소프트웨어 컨테이너로 가기

귀사의 목표에 신속히 도달하십시오

거의 어떠한 위험요소도 없이, IIoT 프로젝트가 그 일을 수행할 수 있습니까? 예, 충분히 심사숙고 후 검증된 솔루션과 함께라면 가능합니다. HARTING MICA 솔루션 패키지는 일반적으로 단 30~60분 만에 여러분의 첫번째 데이터를 매우 빠르게 수집 및 시각화하는 데 필요한, 애플리케이션별 하드웨어, 소프트웨어, 센서, 케이블 및 모든 기타 컴포넌트들로 구성됩니다. 또한, 개방형 모듈식 MICA 아키텍처는 오픈 소스 툴을 사용하여 필요에 따라 솔루션 패키지를 맞춤 제작, 확장 또는 재프로그래밍할 수 있도록 합니다.

MICA IoT 스타터 키트 - 포장개봉 후 단 30분이면 설치하고 결과를 확인 할 수 있습니다.

MICA IoT 스타터 키트는 온도, 습도, 진동, 위치 변화, 압력, 빛, 자기장 및 음압 측정용 멀티센서 장치부터, 전원 공급장치는 물론, 데이터 수집, 시각화 및 대시보드 생성 등을 위한 소프트웨어와 MICA를 결합합니다. 상태 모니터링이나 IIoT를 도입하기 위한 출발점으로 적합합니다.  

더 알아봅시다

사출 성형 지원 MICA

플라스틱 사출 성형기를 IT 네트워크에 통합하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 다양한 제조업체(Arburg, Netstal, Ferromatic, Krauss Maffei)의 서로 다른 인터페이스는 판독 및 기록이 가능해야 합니다. 사출 성형용 MICA는 Euromap 15, Euromap 63, OPC-UA와 같은 서로 다른 프로토콜을 IT 시스템 및 클라우드에 쉽게 통합할 수 있게 합니다. 이 데이터베이스는 RFID로 추가 센서 및 자산 추적을 통합하여 쉽게 확장할 수 있습니다.

기계 모니터링

컨베이어가 정지해 있을 때, 오버헤드 컨베이어가 불균형 상태에 있을 때, CNC 밀링 헤드가 무뎌졌을 때, 아크가 도체 레일을 손상시켰을 때, 모터는 어떻게 작동합니까? HARTING Machine Monitoring 솔루션 패키지를 사용하면, 전류, 온도 및 가속도 센서를 비롯한 기타 센서를 통해 중요 모터, 로봇 및 크레인을 모니터링하는 솔루션을 간편하게 설치할 수 있습니다. 제한값 및 알림 기능은 다운타임을 방지하고 유지보수 간격을 최적화하도록 손쉽게 설정할 수 있습니다.

문의하기

당사의 제품 포트폴리오에 대해 질문이 있으십니까? 특정 솔루션에 대한 지원이 필요하십니까? 저희에게 연락 주십시오!

우리에게 연락 주십시오.

MICA Device Management

MICA Device Management는 로컬 네트워크에서 MICA 설비 관리를 위한 최적의 지원을 제공합니다. 네트워크에서 MICA 장치를 검색하고, 이를 구성하고, 회사에서 소프트웨어를 쉽게 설치하십시오.

제품 상세 설명 보기

MICA 사출 성형 진공 센서

MICA Edge Computer를 사용하면, 데이터 수집, 예측 유지보수, 생산 제어, 에너지 관리 및 그 이상의 기능을 수행하는 애플리케이션을 만들 수 있습니다. 이 사출 성형 애플리케이션에서 MICA는 진공 시스템을 사용하여 주입 시작 전에 주형에 금속 삽입물이 있는지 감지합니다. 작동자가 MICA를 써서 제어반 상의 적절한 레퍼런스를 간단히 선택하기만 하면, 제작할 각 부품에 대한 적절한 파라미터를 설정할 수 있습니다. 이 프로세스는 인서트가 올바른 위치에 있는지 확인된 경우에만 계속 진행됩니다. 이로써 불량률의 최소화는 물론 시간 및 원자재 비용을 절약할 수 있습니다.

MICA 및 RFID를 통한 제품 자동 추적

신규 설립된 HARTING 유럽 물류 센터(EDC, European Distribution Center)에서 MICA를 적용한 배송 추적 시스템이 구현되었습니다. 포장할 수 있도록 주문 제품이 준비되자마자, MICA Edge Computer 기반 검사 시스템을 통과하게 됩니다. 각 용기의 내용물은 사진으로 찍습니다. 결과 이미지는 컨테이너의 RFID를 사용하여 SAP의 주문에 배치됩니다. 이미지는 배송 도착 전에 포장 재료가 공급될 수 있도록 주문 번호와 함께 포장 스테이션으로 전송됩니다.

MICA - 사출 성형 기계를 지원하다

세계 최고의 전기 커넥터 제조업체인 HARTING은 매일 수만 개의 사출 성형 부품들을 생산합니다. 당사는 모든 프로세스에서 엄격한 생산 관리를 적용하여 모든 제품의 품질과 추적가능성을 보장합니다.  사출 성형기용 MICA EUROMAP 솔루션 패키지는 모든 프로세스 정보를 수집하여 향후 참조를 위해 저장합니다. 온도 및 유량 제어는 생산되는 각 제품에 대한 특정 값을 설정하는 데 사용될 수 있습니다. 설정 작업은 더 이상 수동으로 진행할 필요가 없으므로, 툴 변경에 소요되는 설정 시간이 단축됩니다.

로지스틱스 애플리케이션용 MICA RFID

추적가능 프로세스는 새로운 HARTING 유럽 물류 센터(EDC)에서 배송과 함께 시작됩니다. MICA 기반 RFID 시스템은 하루 최대 200대 차량의 적재와 하역현장은 물론, 하루 최대 1만 개의 물품 발송을 모니터링합니다.

MICA Documentation

HARTING은 MICA로 고객 여러분을 지원하기 위해 여기에서 다운로드 가능한 다양한 자료들을 제공합니다  (예: 백서, 광범위한 기술 문서, 정기 소프트웨어 업데이트, 언론 기사 및 당사의 사용 약관).

귀사의 MICA 프로젝트 구현에 필요한 모든 문서들은 HARTING 다운로드 센터에서 내려받으실 수 있습니다.

다운로드 센터 링크

MICA 소프트웨어

솔루션 패키지의 프로그래밍 환경, 소프트웨어 툴 및 평가판 버전은 mica-container.com에서 확인하실 수 있습니다. 이 중 하나를 설치하시려면 해당 아카이브를 다운로드한 후 MICA WebUI의 Install 버튼을 클릭하여 설치하십시오. 설치하기 위해서는 관리자 권한이 필요합니다.

 

MICA 소프트웨어로 가기