전기차로 5,816m의 고도의 높이를 정복하다

기록을 갱신하는 드라이버 레이너 지틀로우(Rainer Zietlow)VW ID.4 GTX를 타고 볼리비아(Bolivia) 우투룬쿠(Uturuncu)에 올라 기네스 세계 기록을 세우다/ HARTING이 지원하다

에스펠캄프, 2022. 5. 23. - 작년에 57,000 킬로미터 이상의 주행 기록 후, 레이너 지틀로우(Rainer Zietlow) 이제 높은 곳을 목표로 하고 있다. 2021, 그는 단일 국가에서 전기 자동차로 가장 여행을 마쳐 이전 기네스 세계 기록을 갱신했다. 이제 그는 VW ID.4 GTX 다른 기록 갱신을 준비하고 있다. 그의 목표는 오직 전력만을 사용하여 볼리비아 우투룬쿠 화산에 있는 세계에서 가장 높지만 여전히 통행 허용된 광산 도로를 오르는 ! 그리고 그는 해냈다! 그는 5,816m 고도를 정복하여 또다른 기네스 세계 기록을 세웠다.

프로 드라이버 레이너 지틀로우(Rainer Zietlow)가 전기차의 지구력(staying power)을 다시 한번 입증했다. 하지만 이번에는 또 다른 장거리 기록을 깨는 대신 수직적 도전의 유혹을 받았다. 그는 폭스바겐 ID.4 GTX를 타고 볼리비아로 가서 우투룬쿠 화산 지역의 가장 높고 여전히 통행 가능한 광산 도로를 목표로 삼았다. "우리는 전기차가 극한의 고도에서도 높은 성능을 발휘할 수 있다는 것을 보여주고자 했습니다." 지틀로우(Zietlow)의 말이다. 이것이 바로 그가 전기차 등반에서 마침내 증명할 수 있었던 것이다. ID.4 GTX를 타고, 그는 볼리비아 남부의 화산을 정상 바로 몇 미터 아래까지 정복했다 이것이 바로 세계 기록! 모래와 바위 경사면에서 펼쳐지는 희박한 공기 속 모험. 아르헨티나와 볼리비아를 거쳐 베이스캠프로 가는 여정에서 그는 300km 간격으로 루트를 따라 설치된 에넬 엑스 웨이(Enel X Way)의 월박스(wallbox) 네트워크*에 도움을 받을 수 있었다.

볼리비아의 정부 소재지인 라파스(La Paz) 돌아온 레이너 지틀로우는 그곳 독일 대사관에 있는 기네스 대표로부터 기네스 세계 기록 증명서를 받았다. 또한 HARTING 테크놀로지 그룹은 VW Tier 1 충전 케이블 공급업체이자 온보드 충전 케이블의 기본 장비 제조업체이기 때문에 HARTING 이러한 과제를 적극적으로 지원했다. HARTING Automotive 상무이사 마르코 그린블랏츠(Marco Greenblats) 다음과 같이 덧붙였다. " 위대한 성공을 거둔 레이너 지틀로우(Rainer Zietlow)에게 축하드립니다. 우리는 그와 그의 팀이 기네스북에 오른 것을 기쁘게 생각합니다. 이것은 기후 변화와의 싸움에 대한 인식을 높였을 뿐 아니라 다시 한번 중요한 신호를 보낸 셈입니다.”

추가 정보 및 사진은 프로젝트를 위한 공식 웹사이트에 수록되어 있다. https://vwid4-highaltitude.com

레이너 지틀로우는 그의 세계 기록 운전을 통해 라파스(La Paz) 소재 SOS 칠드런 빌리지(SOS Children's Village)를 지원하고 있다.

*이완 맥그리거(Ewan McGregor) 전기 오토바이를 타고 출연한 2020 TV 다큐멘터리 시리즈 웨이 (The Long Way Up)”에서 충전소가 설치된 장면이 나온다.

세계 기록: 레이너 지틀로우는 오직 전기적 힘만 사용하여 볼리비아의 우투룬쿠 화산에서 가장 높지만 여전히 통행 허용된 광산 도로를 올랐다.

HARTING에 대하여:

HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터, 신호 및 전원의 세 가지 라이프라인을 위한 산업 연결 기술부문의 세계적인 선도 공급업체 중 하나이며, 14곳의 생산 공장과 44개의 판매기업을 소유하고 있습니다. 당사는 또한 소매점 결제 시스템을 비롯, 자동차 및 산업 시리즈용 전자기 액추에이터, 전기차 충전 설비는 물론 자동화 기술, 기계 및 공장 엔지니어링, 로봇공학 및 운송 개발 부문의 고객 및 응용 기기를 위한 하드웨어 및 소프트웨어도 생산하고 있습니다. 2020/21년 회계 년도에 약 6,200 명의 직원이 8 6 9백만 유로의 매출을 달성했습니다.

HARTING 1990년대 후반 서울에 첫번째 사무실을 처음 설립하면서 한국 시장에 진출했다. HARTING Korea 2014년부터 조립센터를 설치하고 사무실을 성남으로 옮겨 확대해 왔다. HARTING Korea는 고객에게 자동화, 기계, 로봇공학, 조선, 철도, 전력 분배 및 재생 에너지를 위한 다양한 제품을 제공한다.

LinkedIn 또는 facebook 상의 HARTING Asia Pacific 페이지에는 생생하고 활기찬 소통이 가득합니다. 당사를팔로우하여 HARTING 본사와 지사의 최신 뉴스는 물론 유용한 정보와 시장 동향을 만나보십시오. 고객 여러분을 HARTING Asia Pacific 공식 LinkedIn 페이지에서 뵙기를 기대합니다!

Get in touch
Dorian Lee 이승표
Sales Manager 부장