HANNOVER MESSE informacje dla prasy

All the information about the HANNOVER MESSE, from April 1-5, 2019, is included here.

HARTING presents intelligent connectivity at HANNOVER MESSE for the next steps towards the Future Factory

Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der HARTING Technologiegruppe

Die Fertigung der Zukunft benötigt neben klaren Standards für die industrielle Infrastruktur immer mehr intelligente Systeme und Prozesse. Das Spannungsfeld reicht von der Sammlung von Sensordaten, der Analyse in Edge-Umgebungen oder in Clouds, ersten Ergebnisdarstellungen im Zusammenhang mit Predictive Maintenance bis hin zu Machine-Learning und Künstlicher Intelligenz (KI)...

Download press material here:

Injection moulding machine provides reliable product quality data

ARBURG Allrounder

Eine ARBURG Spritzgießmaschine auf dem HARTING Stand (Halle 11 / C15) wird nicht nur Kunststoffteile produzieren, sondern auch jede Menge Daten liefern. An diesem realen Praxisbeispiel zeigt HARTING in Kooperation mit ARBURG, wie zum Beispiel Energiemesswerte als auch Umgebungswerte für die Überwachung von Produktqualitäten und Verschleißerscheinungen genutzt werden können...

Download press material here:

MICA® as a universal link between machines, cloud and IoT platforms

MICA® Infotecs

Daten aus Maschinen und Prozessen sind die Grundlage für Performancesteigerungen und optimierten Materialfluss. Gemeinsam mit Partnerunternehmen und Kunden zeigt HARTING auf der HANNOVER MESSE (1. bis 5. April 2019 / Halle 11 / Stand C15), wie Daten aus Prozessen, Sensoren und Steuerungen das Beste aus der Produktion herausholen können...

Download press material here:

Small, robust and flexible: Han® 1A

Han® 1A

HARTING präsentiert auf der HANNOVER MESSE intelligente Connectivity mit Lösungspaketen für Cloud, Edge und IIoT. Die Technologiegruppe nennt es HAI³ powered Connectivity! Im Bereich Edge zeigt HARTING den Han® 1A, der deutlich kleiner als der bisher kleinste rechteckige HARTING Industriesteckverbinder, der Han® 3A, ist...

Download press material here:

A clean connection: Han® F+B for the food industry

Han® F+B

Wer in der Lebensmittelindustrie Rüstzeiten und Produktionsunterbrechungen verkürzen will, kann dies durch den Einsatz von Steckverbindern erreichen. HARTING hat deshalb die Reihe Han® F+B entwickelt. Ihr Design zielt auf hohe Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsmittel und auf Funktionalität in einem möglichst weiten Temperaturbereich (-40 bis +125 °C). Auch die Anhaftung von Schmutz soll dadurch vermieden werden...

Download press material here:

Industrial cloud communication gets standardized

Cloud Kommunikation

Cloud Computing hat sich in den letzten Jahren flächendeckend durchgesetzt mit einer steigenden Vielfalt an Lösungen verschiedener Anbieter. Das Problem: Unterschiedliche Vorgaben und inkompatible Schnittstellen erhöhen den Aufwand und machen die Verbindung über Cloudgrenzen hinweg sehr komplex...

Download press material here:

First rear mounting options for Han® metal hoods and housings

Rückwärtige Montage

Die Metallgehäuse der Baureihen Han® B, EMV und M sind jetzt auch in Versionen verfügbar, die die rückwärtige Montage von Kontakteinsätzen ermöglichen. Die Option vereinfacht die Ausstattung von Schaltschränken mit Schnittstellen...

Download press material here:

HARTING Technology Group accelerates e-mobility

Automatisiertes Laden

Die HARTING Technologiegruppe präsentiert auf der diesjährigen HANNOVER MESSE (1. bis 5. April 2019, Halle 11 / C15) intelligente Connectivity mit Lösungspaketen für Cloud, Edge und IIoT. HARTING nennt diese Connectivity für die Integrated Industry: HAI³ powered Connectivity...

Download press material here:

Modular storage systems for the industry use Han® interfaces

Commeo

Die Commeo GmbH aus Wallenhorst bei Osnabrück hat ein modulares Energiespeicher-System entwickelt, mit dem Anwendungen vom mobilen Roboter bis zur Stromversorgung für Industrieanlagen und Fabriken gesichert und unterbrechungsfrei gefahren werden können. Die Commeo-Einheiten dienen dabei als Notstromversorgung oder als Puffer zum Netz, die bei Bedarf Leistung zur Verfügung stellen...

Download press material here:

HARTING RJ Industrial®MultiFeature series now even easier to assemble

RJ Industrial® MultiFeature

Mit dem RJ Industrial® MultiFeature Series präsentiert HARTING zur HANNOVER MESSE 2019 eine deutlich leichter im Feld zu konfektionierende RJ Industrial Schnittstelle, die kein separates Werkzeug mehr benötigt...

Download press material here:

Single Pair Ethernet key technology for the factory of the future

Single Pair Ethernet

Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) wächst rasant: Experten sind sich einig, dass Single Pair Ethernet (SPE) eine der Schlüsseltechnologie sein wird, die den Erfolg des IIoT maßgeblich prägen wird. Die Fabrik der Zukunft braucht hohe Datenströme – und hierzu benötigt die Industrie eine Konnektivität, die sich den steigenden Anforderungen anpasst...

Download press material here: