Продукция и решения

RFID

Системы RFID (радиочастотной идентификации) от компании HARTING позволяют идентифицировать металлические контейнеры, станки, инструменты, поезда, бетонные блоки и другие объекты в наиболее сложных и агрессивных промышленных условиях.

Процессы цифровизации требуют идентификации компонентов, держателей заготовок и инструментов. Даже задачи сокращения времени изготовления продукции на производстве, анализа пунктуальности в железнодорожном движении и просто классической идентификации продукции все чаще решают с помощью радиочастотной идентификации.

Взаимодействие микросхем RFID с метками RFID

Компания HARTING предлагает компоненты для радиочастотной идентификации, обладающие прочностью и надежностью, свойственными нашим соединителям. Наш ассортимент продукции включает в себя специальные приемопередатчики (также называемые метками RFID) для применения на транспорте, а также устанавливаемые на металлических поверхностях для идентификации контейнеров/инструментов и умные метки. Наши считыватели (все с функциями чтения и записи) и антенны также разработаны с учетом почти всех промышленных требований; мы не понаслышке знаем, что такое применение приемопередатчиков ближнего действия на автоматических воротах в широком диапазоне температур – для нас это современная реальность.

С помощью наших компонентов можно реализовать групповое считывание без прямой видимости, встроить считыватели в вилочные погрузчики и, конечно, записывать необходимую информацию в метки. Наши аппаратные средства всегда работают по последним стандартам RFID. Также доступны продукты с поддержкой WLAN, Bluetooth Low Energy и GSM, поэтому ваши инвестиции надежно защищены с прицелом на будущее.

Промежуточное программное обеспечение RFID Ha-VIS

Убедительно смотрится не только наше аппаратное обеспечение – наше промежуточное программное обеспечение Ha-VIS помогает подключить эти считыватели к Вашей инфраструктуре. Оно позволяет управлять несколькими считывателями, направлять потоки данных, подключаться к системам высокого уровня (системам ERP, базам данных и т. д.), распределять вводы/выводы и многое другое. Это программное обеспечение можно запустить либо непосредственно на наших считывателях (RF-R350), выделенных в MICA® в качестве контейнера, либо в качестве виртуальной машины на Вашей серверной инфраструктуре. Если вы не уверены, что справитесь с интеграцией самостоятельно, мы можем посодействовать в реализации проектов с помощью наших партнеров (из нашей сети MICA®). Они разберутся с особенностями Вашей системы и встроят наше аппаратное обеспечение в вашу среду с учетом ваших пожеланий.

Зачастую потребности заказчиков совпадают с нашими требованиями в отношении производства или логистики, прозрачности процессов, проверки эксплуатационных данных, сокращения расходов и повышения эксплуатационной надежности. Это потому, что мы также пользуемся аппаратными средствами RFID для достижения этих целей при организации своих поставок.

Часто задаваемые вопросы о радиочастотной идентификации

Что означает RFID?

RFID расшифровывается как Radio Frequency Identification (радиочастотная идентификация). В рамках этого процесса с помощью радиоволн считывают данные с электромагнитно связанного носителя данных (приемопередатчика) или записывают данные на него.

Как работает RFID?

Говоря простыми словами, работающий в УВЧ-диапазоне считыватель с помощью антенны отправляет сигнал и энергию в окружающую его среду. Если приемопередатчик активируется этой энергией, выполняется обмен данными. Приемопередатчик также отправляет сигналы в ответ на команды считывателя. Преимущество RFID заключается в том, что считыватель и приемопередатчик не должны находиться в прямой видимости друг друга, как при оптическом считывании штрихкодов или QR-кодов. Более того, можно считать и при необходимости изменить содержащиеся на приемопередатчике данные.

Где применяют RFID?

Области применения самые разные: RFID применяют везде, где это имеет смысл или требуется определять предметы или живых существ. RFID – оптимальный выбор в случаях, когда прямое соединение между объектами невозможно или если требуется изменять данные.

Например: контроль доступа, идентификация инструментов, отслеживание поддонов, защита от краж, определение ярусов, идентификация продуктов

Что представляет собой считыватель RFID?

Считыватель RFID – прибор для считывания данных, а также зачастую для записи данных на приемопередатчики.

Что такое приемопередатчик RFID?

Приемопередатчик – небольшой носитель данных. Его обычно прикрепляют к предмету, который нужно идентифицировать; он содержит небольшую микросхему с областью памяти и антенной для считывания и записи данных. Пассивные приемопередатчики не требуют подключения источников питания. Они работают по принципу поглощения энергии, то есть они получают требуемую энергию только от радиоволн. Это позволяет им работать самодостаточно и без какого-либо обслуживания в течение длительного времени.

Работает ли RFID на металлических поверхностях?

Особые условия требуют особых решений. Специальные приемопередатчики (предназначенные для установки на металлических поверхностях) модифицированы таким образом, чтобы компенсировать эффекты от металла, или обеспечивают некоторое физическое расстояние до металла.

В чем заключается разница между RFID и RFID УВЧ?

Никакой разницы нет, УВЧ – лишь частотный диапазон для RFID. Кроме того, есть другие распространенные частотные диапазоны для RFID, такие как НЧ (низкая частота) или ВЧ (высокая частота). УВЧ расшифровывается как ультравысокая частота и относится к диапазону от 850 до 950 МГц и более.

Каковы преимущества RFID по сравнению с другими способами идентификации, в частности, штрихкодами?

В случае с RFID для идентификации не требуется прямая видимость между объектами. Данные приемопередатчика можно считывать и записывать, если он находится в зоне действия. Считыватель штрихкода всегда должен находится в зони оптической видимости для считывания штрихкода.

Обычно данные метки RFID можно многократно перезаписывать, а в случае с печатным штрихкодом изменения невозможны. Еще одно существенное преимущество RFID (в особенности УВЧ) – массовое считывание, которое позволяет быстро определить несколько приемопередатчиков (до нескольких сотен в зависимости от считывателя). Например, с помощью соответствующего прибора можно определять предметы на поддоне, проезжая на вилочном погрузчике мимо антенны. С помощью штрихкодов можно определить только относительно небольшое число предметов при наличии сложной системы искусственного зрения и только в прямой видимости.