複雜多變的市場:高適應性連接使自動化設備更加靈活
作者:Guido Selhorst,HARTING Stiftung &Co. KG 企業市場傳播主管
浩亭技術集團成立 75 年:在此期間,自動化市場出現了許多具有創新性的發展和解決方案。
儘管浩亭與 SEW-EURODRIVE 的合作並不到 75 年,但在過去幾十年裡,他們之間已經擁有許多成功的合作項目。
從獨立驅動器到完整的驅動系統,SEW-EURODRIVE 利用機電部件、電子速度控制系統和計算機輔助計算程序的綜合模塊化系統,提供完整的用戶專用解決方案。該集團在 52 個國家/地區設有 17 個生產工廠和 81 個驅動技術中心,確保業務覆蓋全球並提供最佳服務和快速可用性。該集團 2019/2020 財年的銷售額超過 33 億歐元。
在過去 75 年中,浩亭已發展成為一家全球性技術公司。
該技術集團是全球電氣電子連接技術的全球領先者。該公司的業務單位提供各種適合工業應用的量身定制型解決方案。其產品組合包括連接器、設備連接性、網絡組件和組裝好的系統電纜。所有解決方案都側重於針對具體應用提供明顯的優勢。浩亭產品能夠連接和組網設備、機器和設施——提供數據、信號和電源。該公司提供面向自動化技術、能源、交通工程、機械工程和醫療技術應用市場的解決方案。浩亭還生產適用於汽車行業的電磁元件、適用於電動汽車的充電技術和電纜以及適用於外殼技術和商店系統的解決方案。
成功秘訣:在過去幾十年裡,浩亭一直根據不同的市場需求對自己進行調整,不斷地進行自我“改造”。例如,最初為開發音樂設備和香煙自動售貨機而成立於 20 世紀 50 年代的部門,如今已發展成為負責食品零售中整個商店和收銀機系統裝置的業務部門。致動器的持續發展亦是如此。最初,浩亭開發的磁體被用於紡織機械,而後來也應用於汽車領域。高水平的創新、毫不妥協的質量、明確的客戶導向、國際化視野和社會責任都是該公司取得成功的決定性因素。我們也正在塑造符合工業 4.0 驅動器和電機需求的未來。
20 世紀 90 年代末期,汽車生產是一個持續至今的趨勢的主要推動力。人們很快發現,機器的可用性與服務調用的速度密切相關。Han® 10e 連接器——使標準驅動器具有可插拔性的解決方案——帶來了必要的效果並實現了顯著的改進。
現在,裝配工自己就可以更換驅動器,無需通過電工來提供任何額外服務。這帶來了明顯的成本優勢:節省技術人員資源,而且這種更換所需要的時間只相當於以前的一小部分。Han® 10E 也因此而成為用於電機連接器的標準。通過相應的外殼解決方案,Han-Drive® 發展成為插入式驅動器的標準。
SEW-EURODRIVE 在開發這一解決方案中發揮了重要作用。
畢竟,他們的很多電機都是安裝在汽車製造商的相應應用中。無論是在輸送機技術、組件中,還是在油漆應用中,SEW-EURODRIVE 的驅動器都無處不在。
這種靈活性有利於分散式驅動技術的技術進步。非常明顯的是,當長設施拓撲結構中存在許多相同類型的驅動器時,使用一條電源線是有利的。可插拔(因此也具有通用性)的線路拓撲結構與分散式驅動器的智能控制同樣必要。
在SEW-EURODRIVE,這種解決方案稱為 MOVIMOT®,後來也稱為 MOVIPRO®。開關櫃從原來的中央機櫃移至位於電機中或其附近的分散式單元。一項名為 DESINA 的 VDW 的計劃極大地推動了這一概念的發展,儘管從今天的角度來看,這項技術還為過於超前,其在機床行業的定位也沒有取得必要的成功。但是,這種想法在其他應用和行業中得到了強有力的推動,這就是為什麼分散式技術成為當今絕對標準的原因所在。
新的接口標準(包括 Han® Q 8/0 和 Han® Q 4/2)就是在這種情況下誕生的。這些接口標準也被納入 DESINA 標準,並被應用到 SEW-EURODRIVE 的各種解決方案中。在 Han® Q 4/2 的幫助下,現在的分散式用戶可以獲得足夠的能量供應。它甚至可以以觸摸安全的方式傳導雙向能量流。Han® Q 8/0 確保直接從分散式變頻器提供驅動器。
因此,該解決方案很快就推出了屏蔽型版本以解決 EMC 問題。但是,分散式驅動單元之類的自動化設備也必鬚麵對市場上適用於中央結構的解決方案。在這種應用中,如何將接口有效且靈活地集成到設備中是一項特殊任務。為了能夠最大程度地實現製造過程的自動化,還通過 PCB 調整將人工工作量降到了最低。
但是小型化也影響了設備內電子器件的設計。借助於 har-flex® THR(為新型 MOVI-C® 模組化電子系統而設計的解決方案),能夠滿足魯棒性要求以及佔用較小設備空間的要求。由於這種新的轉換器系列採用模組化設計,因此可以使用新的解決方案來非常靈活地實現必要的接口模組化。
使用現有 SMD 觸點無法達到安全性和魯棒性的要求。因此,他們藉助於相互搜索來尋求替代方案——並通過集成 THR 技術找到了完美的連接技術。這樣,便可以安裝可選的插件插槽,使您能夠快速適應客戶需求。
隨著越來越多的電子產品和越來越小、越來越緊湊的設備的使用,這一領域的複雜性也在不斷增加。將來,還需要使用智能係統來管理這種複雜性。無論使用基於以太網的總線系統還是清晰的現場顯示器進行集中監控,安全操作都取決於做出明確行動決策的能力。預測性維護、功能安全要求和集成能源管理只是其中的幾個例子。
與優化評估傳感器數據的數字化相關的日益增長的需求、在使用模塊化系統的設備時實現更大靈活性的需求,以及適應日益緊湊的電子產品集成的能力:所有這些方面都是 SEW-EURODRIVE 和浩亭近年來通過合作來成功應對的挑戰。這也是使我們能夠成功地將最佳解決方案推向市場的原因。
SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG 總經理兼電子開發主管 Hans Krattenmacher 博士訪談
“先幫助解決問題,然後再問為什麼!” – SEW-EURODRIVE GmbH Co. KG 的總經理兼電子開發主管 Hans Krattenmacher 博士認為,這一座右銘正是完美的客戶與供應商關係的核心。這家驅動技術製造商認為浩亭技術集團就是這樣的合作夥伴:“這在我們所處的行業中非常重要!可靠性和可用性是我們所屬行業中的關鍵所在,因為生產系統必須正常工作。”Krattenmacher 解釋說。該公司成立於 1931 年,總部位於巴登-符騰堡州布魯赫薩爾,多年來一直與這家位於東維斯特伐利亞鎮的連接器專家密切合作。Hans Krattenmacher 博士最初是開發部門的產品工程師,從加入 SEW-EURODRIVE 之初就開始接觸連接產品組合,他回憶道:“我們在產品中安裝的浩亭連接器具有快速可插拔性和出色的質量。後來,作為分散式技術部門的經理,我一直很認同這些連接解決方案的特性和特點,因為它們是面向我們客戶的直接接口。而且,SEW-EURODRIVE 和浩亭在致力於質量、創新和客戶理解方面具有更多的共同點。兩家公司自成立以來都是家族企業,具有相似的價值觀。最重要的是,他們依靠強大的合作夥伴的相互信任。“這是我們兌現對自己客戶的承諾的唯一途徑。”Krattenmacher 說, “我之所以使用浩亭產品,是因為我知道它們不會讓我失望!”