Digital gennemsigtighed for AES
Jörg Scheer
Position: Administrerende direktør HARTING Customised Solutions
- Virksomhed: HARTING Technology Group
Når vi taler om All Electric Society (AES), støder vi ofte på begrebet og termen om to centrale livslinjer: energi og data. Disse to ressourcer er ikke kun uundværlige for driften af elektrificerede systemer, men også for optimering og automatisering af industrielle processer. Mens produktion, lagring og brug af vedvarende energi anses for at være grundlaget for en økologisk bæredygtig energiforsyning, er det let at undervurdere datas rolle. I en stadig mere digitaliseret nutid bliver det imidlertid klart, at "data" er et helt uundværligt supplement til livlinen "magt".
Energi og data: et synergistisk forhold
I det fuldt elektriske samfund er integrationen af energi og data en afgørende faktor for effektiviteten i produktion, lagring, distribution og brug af energi, hvilket er af afgørende betydning. Jeg er overbevist om, at alt, hvad der kan elektrificeres, vil blive elektrificeret. Men uden de underliggende data vil vi ikke være i stand til at udnytte effektiviteten af elektrificerede systemer fuldt ud.
Data gør det muligt at overvåge og styre processer i realtid, hvilket ikke kun optimerer elforbruget, men også skaber nye forretningsmodeller.
Forbindelsesmuligheder bliver i stigende grad den afgørende faktor for arkitekturen i det fuldelektriske samfund. I fremtiden vil traditionelt isolerede sektorer - som f.eks. industri, energiforsyning og mobilitet - blive forbundet i netværk ved hjælp af intelligent datakommunikation. Fremtidens konnektivitet vil blive bestemt af intuitive grænseflader og standardiserede protokoller.
Udfordringerne ved sektorkobling
Sektorkobling har potentiale til at øge effektiviteten i energiforbruget betydeligt. Samtidig står vi over for store udfordringer i den praktiske implementering. Standardiseringen af kommunikationsprotokoller og grænseflader er den største hindring. I øjeblikket er mange systemer og applikationer udstyret med proprietære protokoller, der forhindrer problemfri kommunikation. Det er afgørende, at de relevante aktører bliver enige om standarder på tværs af sektorerne for at maksimere interoperabiliteten.
Disse forhindringer er især mærkbare på dataområdet. Mens de fysiske energiforbindelser ofte er forskellige og individuelt designet, skal datagrænsefladerne standardiseres. Det skal være muligt for os at bruge ensartede protokoller, uanset om vi arbejder i den private eller professionelle sfære.
Fysisk infrastruktur som fundament
I implementeringen af sektorkoblingen må man dog ikke glemme den eksisterende fysiske infrastruktur. Udbygningen af energinetværk vil spille en afgørende rolle i de kommende år, da energiefterspørgslen forventes at blive fordoblet inden 2050. Derfor skal energinetværkene udvikles på en sådan måde, at de ikke kun imødekommer den stigende efterspørgsel, men også muliggør en effektiv distribution.
Samtidig vil der også være behov for bedre datainfrastrukturer. Især udvidelsen af fiberoptiske netværk er afgørende for at sikre datatransmission med den nødvendige båndbredde, hastighed og stabilitet til sektorkobling. Denne infrastruktur skal tilpasses de nye krav til digitalisering for at muliggøre databehandling i realtid, mens fremskridtene på dette område varierer fra region til region. Nogle lande har allerede en meget avanceret infrastruktur på plads, mens andre stadig har noget at indhente.
Forbindelsesløsninger til den vigtigste enkeltforbindelse
Nye forbindelsesløsninger er nødvendige for at garantere datainfrastrukturernes tilpasningsevne - hvilket betyder, at modulære og stikbare systemer vil spille en afgørende rolle i fremtiden. Tendensen går i retning af en ensartet standard, som ikke kun øger fleksibiliteten, men også brugervenligheden. Single Pair Ethernet (SPE) er en lovende løsning, der gør det muligt at overføre energi og data ved hjælp af et enkelt par ledninger.
Ideel: Standard(er)
Ideel: Standard(er)
I den forbindelse vil jeg gerne endnu en gang understrege, hvor vigtig standardiseringen af kommunikationsprotokoller og åbne grænseflader er for realiseringen af All Electric Society. Uden ensartede protokoller vil integrationen og dermed effektiviteten af sektorkoblingen være enormt besværlig. Udfordringerne på dette område omfatter ikke kun tekniske aspekter, men også politiske og økonomiske forhold, som kan hindre fremskridt. Det helt elektriske samfund er dog ikke en fjern fremtidsvision, men en virkelighed, der allerede er ved at opstå. Virksomheder og interessenter i forskellige sektorer skal tage og mestre udfordringerne med at standardisere og implementere fælles protokoller for at kunne høste fordelene ved sektorkobling og øge effektiviteten i deres systemer.
Ethernet-protokolstandarden for data er særligt lovende - den danner grundlag for robust datakommunikation kombineret med fleksibilitet og kompatibilitet til at forbinde sektorer optimalt med hinanden.
Derfor er symbiosen mellem energi og data nøglen til en bæredygtig fremtid - det helt elektriske samfund. Tiden er kritisk og presserende, og den eneste vej frem er gennem tæt samarbejde og modig innovation fra alle involverede parter og aktører.