En ny generation af HARTING-konfiguratorer - lanceres i april 2026
En dokumenteret erfaring. Nu mere effektiv, mere gennemsigtig og mere intuitiv.
I mange år har HARTINGs konfiguratorer hjulpet kunder og partnere over hele verden med at konfigurere pålidelige tilslutningsløsninger hurtigt og præcist. De har længe været værdsat for at skabe tillid gennem guidet, fejlreducerende konfiguration, samtidig med at de gør det muligt for brugerne at nå frem til en passende løsning på en effektiv måde - selv uden dyb teknisk ekspertise. De er en integreret del af en effektiv projektplanlægning, fra den første idé til den endelige dokumentation.
I april 2026 introducerer HARTING en ny generation af konfiguratorer, der er designet til at gøre konfigurationen endnu nemmere, hurtigere og mere gennemsigtig. Den nye generation bygger på alt det, brugerne allerede har tillid til, og fokuserer på at forbedre de daglige arbejdsgange og understøtte sikker beslutningstagning - selv i komplekse konfigurationer.
Den nye generation vil i første omgang dække følgende konfiguratorer:
Industristik med højeffektstik
Cirkulære konnektorer
M12-systemkabling
har-modular®: PCB-stik
Et overblik over de vigtigste forbedringer
Den nye generation introducerer målrettede forbedringer, der forbedrer effektiviteten, gennemsigtigheden og brugervenligheden i hele konfigurationsprocessen.
Fremskynd dit workflow for konfiguration
Den nye generation af konfiguratorer understøtter en hurtigere og mere effektiv konfigurationsproces ved at strømline vigtige trin og reducere kompleksiteten i hele arbejdsgangen. Tydelig vejledning, forbedret struktur og forbedret funktionalitet hjælper brugerne med at komme hurtigere igennem konfigurationerne, så det bliver lettere at nå frem til et komplet og pålideligt resultat.
Træf sikre beslutninger med fuld gennemsigtighed og dybere indsigt
Alle konfigurationstrin, systembeslutninger og nødvendige komponenter er tydeligt synlige gennem hele processen, hvilket skaber en høj grad af gennemsigtighed og forståelse. Forbedret 3D-visualisering understøtter beslutningstagningen yderligere ved at give dybere indsigt i den konfigurerede løsning. Nye funktioner som målinger og yderligere visuelle visninger hjælper brugerne med bedre at vurdere dimensioner, rumlige forhold og tekniske detaljer, hvilket øger tilliden, når de validerer og færdiggør konfigurationer.
Oplev en moderne, intuitiv grænseflade og mere fleksibel konfiguration
En moderne, intuitiv grænseflade med en klar struktur forbedrer orienteringen og gør konfigurationsopgaverne lettere at forstå fra det allerførste skridt. Forbedret brugervenlighed reducerer kompleksiteten og understøtter sikker interaktion, selv i mere krævende konfigurationsscenarier. Samtidig giver de nye konfiguratorer større fleksibilitet i konfigurationsprocessen, så brugerne kan arbejde effektivt på tværs af forskellige stadier i deres projekt og få pålidelig adgang til konfigurationer på tværs af forskellige enheder.
Jævn overgang for eksisterende konfigurationer
For at sikre kontinuitet og planlægningssikkerhed vil overgangen blive håndteret trin for trin.
Efter lanceringen af den nye generation af konfiguratorer i april 2026 vil både de nuværende og de nye konfiguratorer være tilgængelige indtil midten af maj 2026 . Derefter vil den tidligere generation blive deaktiveret. Du kan bruge denne overgangsperiode til at gøre dig bekendt med de nye konfiguratorer og om nødvendigt genskabe konfigurationer ved hjælp af det forbedrede workflow.
Fra juni 2026 vil alle konfigurationer, der er oprettet med den tidligere generation, fortsat være tilgængelige via myHARTING og kan fortsat ses til enhver tid, bruges som stykliste og downloades til dokumentations- og opfølgningsformål - men kan ikke længere indlæses i konfiguratoren.
Klar til næste skridt i den digitale konfiguration
Med den nye generation af konfiguratorer tager HARTING det næste skridt inden for digital produktkonfiguration - forbedrer det, der har vist sig at være en succes, og sætter nye standarder for brugervenlighed, gennemsigtighed og ydeevne.
Oplev den nye konfigurationsoplevelse allerede nu:
Hvis du har spørgsmål om overgangen eller dine eksisterende konfigurationer, kan du kontakte Mike Knobel.
Mike Knobel
Position: Produktejer - Digital produktoplevelse
- Afdeling: CoE Digital Transformation
- Virksomhed: HARTING Technology Group