Jeg har kraften
Hvordan afgør energi fremtiden for det elektriske samfund? Hvordan ændrer og forskyder treenigheden mellem produktion, kontrol og forbrug sig? Disse spørgsmål kommer i stigende grad i fokus på den industrielle arena og i samfundet som helhed. Den elektriske energis rolle som drivkraft forandrer ikke kun produktionsprocesserne, men også selve opfattelsen af energi.
Vores opfattelse af elektricitet har ændret sig fundamentalt i de seneste år. Tidligere blev elektricitet set som en slags abstrakt vare - ofte blev den blot betragtet som en energikilde, der gjorde sit arbejde stille og roligt i baggrunden. Kort fortalt kom der simpelthen strøm ud af stikkontakten, og det var det. Dette billede er nu ved at ændre sig.
Integrationen af nye teknologier, især batterilagringssystemer og decentrale produktionsanlæg, er ved at gøre elektricitet til en håndgribelig vare. Flere og flere forbrugere anerkender elektricitet som en håndterbar og omsættelig vare, der ikke kun kan bruges, men også kan lagres og sælges. Denne udvikling skaber nye muligheder på energimarkedet og fremmer en hel del nytænkning i den måde, vi bruger elektrisk energi på - og det gælder også produktionen af den.
Vedvarende energi på vej op og frem
Udbygningen af vedvarende energi går stærkt - over hele kloden. Lande investerer massivt i teknologier til produktion af elektrisk energi fra sol- og vindenergi. Årsagerne er indlysende: Vedvarende energikilder giver ikke kun økologisk mening, de giver også økonomiske fordele.
Prisen på elektricitet fra vedvarende energikilder er nu konkurrencedygtig og giver anledning til nye forretningsmodeller. Virksomheder og forbrugere nyder godt af denne udvikling, da omkostningerne til vedvarende energi hele tiden falder. Denne transformation resulterer i en ny dynamik på energimarkedet, som også har varige konsekvenser for de forskellige industrigrene i bogstaveligste forstand.
Undersøgelse: Nivellerede omkostninger ved elektricitet - vedvarende energiteknologier
fra Fraunhofer-instituttet for solenergisystemer ISE
Betydningen af energistyring og lagringsteknologi
Sektorkobling er en afgørende faktor for den fremtidige energiforsyning til alle forbrugere, fra industrien til den private sektor. Den sømløse integration af elproduktion, -lagring og -forbrug giver anledning til en mere effektiv udnyttelse af den elektriske energi. Udfordringen er at skabe netværk mellem de forskellige forbrugere og producenter for at optimere energistrømmen. Denne sektorkobling er afgørende for at sikre en stabil og behovsbaseret energiforsyning. Nye lagringsteknologier og intelligente kontrolnetværk spiller en afgørende rolle her.
Derfor er energilagringssystemer afgørende for omstillingen af energidistributionen. I lyset af den svingende produktion fra vedvarende energikilder er lagring af elektrisk energi ved at blive en nøgleteknologi. Virksomhederne investerer i innovative lagringssystemer for at bygge bro over tidsforskellene mellem produktion og forbrug og for at kompensere for de såkaldte mørke perioder. Banebrydende teknologi, som f.eks. modularisering med plug-in batterilagringssystemer, gør det muligt at lagre elektricitet, når den produceres, til lavere omkostninger. Når efterspørgslen stiger, kan den så sælges eller udnyttes - en udvikling, der muliggør en mere fleksibel prissætning og bidrager til den økonomiske stabilitet på energimarkedet.
Rapport "Udbygning af vedvarende energi 2024" (kun tysk)
fra tysk "Bundesnetzagentur"
Decentralisering af energiproduktion
Decentralisering af energiproduktion er et andet centralt aspekt af moderne energiforsyningsscenarier. Et stigende antal virksomheder og husholdninger vender sig mod deres egne produktionsmuligheder, som f.eks. solcelleanlæg. Disse systemer letter byrden på de eksisterende energinet og gør det muligt for producenterne at arbejde uafhængigt af centrale kraftværker. Tendensen er, at elforbrugerne samtidig bliver elproducenter - en udvikling, der ændrer markedsdynamikken og kan revolutionere adgangen til elektrisk energi.
I takt med at energiproduktionen ændrer sig, opstår der også nye forretningsmodeller. Virksomheder er i stigende grad nødt til at tilpasse sig og finde mere innovative måder at tilbyde deres tjenester på. Handel med elektrisk energi bliver mere attraktiv, da pris- og forsyningsudsving gør det muligt at maksimere den økonomiske effektivitet. Derfor er produktion, lagring og distribution af elektrisk energi ved at blive et komplekst, dynamisk forretningsområde, der giver mulighed for diversificering og nye tilgange.
Energieffektivitet i digitaliseringens tidsalder
Spørgsmålet om energieffektivitet bliver også mere og mere vigtigt - ikke mindst i forbindelse med digitaliseringen. Flere og flere virksomheder står over for den udfordring at gøre deres energiforbrug bæredygtigt. Det gælder især inden for elektromobilitet og data, som er den anden vigtige livsnerve i All Electric Society. Intelligente kontrolsystemer gør det muligt for virksomheder at optimere deres forbrug, så energien bruges, når den er tilgængelig og til en gunstig pris. Når alt kommer til alt, betyder effektiv brug ikke kun at reducere omkostningerne, men også at minimere det økologiske fodaftryk. Det kræver til gengæld en dybere integration af teknologier, der muliggør problemfri kommunikation mellem de forskellige sektorer.
For at opsummere er vejen til All Electric Society præget af forskellige faktorer. Opfattelsen og værdsættelsen af elektrisk energi er under forandring. Vedvarende energiformer får større og større betydning og kræver nye tilgange til sektorkobling. Energilagring er på vej til at blive et centralt emne for den økonomiske og bæredygtige brug af energi. Decentralisering af energiproduktionen revolutionerer energimarkedet, mens nye forretningsmodeller åbner op for nye muligheder. Og endelig er energieffektivitet også en væsentlig komponent, som vil præge fremtidens energiforbrug. Med disse ændringer og skift er kursen allerede uigenkaldeligt sat mod en bæredygtig og effektiv energifremtid, der opfylder forbrugernes behov og de relevante økologiske krav på samme tid.
Dr. Stephan Middelkamp
Position: General Manager Quality & Technologies
- Afdeling: SSU QT
- Virksomhed: HARTING Stiftung & Co. KG
Andreas Huhmann
Position: Strategisk konsulent
- Afdeling: C+N-strategi
- Virksomhed: HARTING Stiftung & Co. KG