2. Agrartechnologien

Agrartechnologien

Die Landwirtschaft steht vor einer entscheidenden Wende: Der Übergang von fossilen Brennstoffen zu elektrischen Energiequellen wird die Branche verändern und trägt entscheidend zur Erreichung von Klimaneutralität bei. Die Elektrifizierung von Maschinen und Geräten ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch eine Notwendigkeit, um den ökologischen Fußabdruck der Landwirtschaft erheblich zu reduzieren.


Industrie - Agrartechnologien Übersicht

Einfluss der Elektrifizierung auf die Umwelt


Moderne landwirtschaftliche Geräte, von Traktoren bis hin zu Bewässerungssystemen, werden zunehmend elektrisch betrieben. Diese Elektrifizierung reduziert die Abhängigkeit von Diesel und Benzin, wodurch die Emissionen von Treibhausgasen deutlich gesenkt werden. Der Einsatz von Elektroantrieben ermöglicht eine genauere Kontrolle und effiziente Nutzung von Energie, was nicht nur Kosten spart, sondern auch den Ressourcenverbrauch minimiert. Darüber hinaus können regenerative Energiequellen wie Solar- und Windenergie in den Betrieb integriert werden, was die Nachhaltigkeit steigert.

Steckverbinder und Verkabelungslösungen von HARTING


Mit der zunehmenden Elektrifizierung erhöht sich auch der Bedarf an zuverlässiger Infrastruktur, insbesondere an Steckverbindern und Kabeln. Jedes Gerät, das elektrisch betrieben wird, benötigt hochwertige Verbindungen, um Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten. Langlebige und wetterfeste Steckverbinder sind gerade in diesen Umgebungsbedingungen entscheidend, um die Leistung der elektrischen Geräte zu maximieren und gleichzeitig den Wartungsaufwand zu minimieren. Eine durchdachte Verkabelung ist unerlässlich, um die reibungslose Funktion aller elektrischen Maschinen sicherzustellen. Dabei werden neben standardisierten Schnittstellen, die sich teilweise in der Industrie bereits etabliert haben, auch immer individuelle Lösungen gefragt sein. Hier ist Modularität und Skalierbarkeit von Steckverbindern ein großer Vorteil.

Die Elektrifizierung der Landwirtschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt in Richtung Klimaneutralität dar. Durch den Übergang zu elektrischen Maschinen kann die Branche nicht nur ihre Umweltbelastung erheblich reduzieren, sondern auch effizienter arbeiten. Gerade deshalb ist es wichtig, die Infrastruktur entsprechend anzupassen und zu optimieren. Indem wir die richtigen Technologien und Lösungen implementieren, können wir gemeinsam auf eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft hinarbeiten. Die Landwirtschaft hat das Potenzial, einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung von Klimazielen zu leisten. Dabei spielt die Elektrifizierung eine zentrale Rolle.

Unser Know-how


Smart Farming Technologien

Präzisionslandwirtschaft

Nachhaltige Landwirtschaft in der AES

Engagiert für eine grüne Zukunft

Engagiert für eine grüne Zukunft

Durch die Elektrifizierung der Landwirtschaft leisten wir einen aktiven Beitrag zur umweltfreundlichen Versorgung.
Innovative Lösungen

Innovative Lösungen

Wir eröffnen neue Möglichkeiten für die Digitalisierung und Vernetzung in der Landwirtschaft.
Individuell, modular, skalierbar

Individuell, modular, skalierbar

Anpassungsfähige Verbindungslösungen – hochwertig und zukunftssicher.
Industrie - Agrartechnolgien Smart Farming - landscape

Smart Farming Technologien: Die Zukunft der Landwirtschaft

Die Landwirtschaft von morgen setzt auf innovative Technologien und intelligente Vernetzung – ein entscheidender Schritt hin zur Elektrifizierung landwirtschaftlicher Maschinen und Geräte. Mit unseren modernen Connectivity-Lösungen unterstützen wir Landwirte dabei, ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten und Ressourcen gezielt einzusetzen. So schaffen wir gemeinsam die Grundlage für ein nachhaltiges, produktives und zukunftssicheres Smart Farming.
AgBot HTW Dresden

Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

Durch die Elektrifizierung von Prozessen kann eine spürbare Effizienzsteigerung der landwirtschaftlichen Arbeit erreicht werden. Die HARTING AEF HV-Schnittstelle ebnet den Weg für diesen nachhaltigen Ansatz.
Steckbare Drohnenarme für Drohnen und Quadrocopter in der Industrie

Industrielle Drohnen und Quadcopter profitieren von steckbaren Drohnenarmen

Plug-and-Play-Lösungen für Industriedrohnen ermöglichen schnelle Wartung, platzsparenden Transport und hohe Skalierbarkeit.
Header Miniatur-Industriesteckverbinder für unbemannte Luftfahrzeuge

Miniatur-Industriesteckverbinder für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)

Bewährte Leistung und hohe Zuverlässigkeit in einem kleinen Formfaktor. Mit dem Han® MPC präsentiert der bewährte europäische Technologieführer HARTING den ersten Industriesteckverbinder für Industriedrohnen.

Interessiert? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wenn Sie im Bereich Landwirtschaft tätig sind und nach zuverlässigen elektrischen Verbindungslösungen suchen, kontaktieren Sie uns gern!


Über Lösungen sprechen
Industrie - Agrartechnologien - Frau im Landwirtschaft Markt

Vorteile der Elektrifizierung in der Landwirtschaft

Die Vorteile der Elektrifizierung in der Landwirtschaft bieten ein großes Potenzial für eine nachhaltige und zukunftsfähige Umwelt. Einige der wichtigsten Vorteile sind:


Reduzierung der Emissionen: Elektrische Maschinen und Geräte stoßen keine Abgase aus, was zu einer Verringerung der Treibhausgasemissionen und einer besseren Luftqualität führt.
Geringere Betriebskosten: Elektrisch betriebene Geräte sind oft energieeffizienter und haben niedrigere Wartungs- und Betriebskosten im Vergleich zu diesel- oder benzinbetriebenen Maschinen.
Leiser Betrieb: Elektrische Maschinen arbeiten deutlich leiser als Verbrennungsmotoren, was die Lärmbelastung für Mensch und Tier reduziert.
Erhöhte Präzision: Elektrifizierte Systeme lassen sich besser automatisieren und steuern, was eine präzisere Ausbringung von Saatgut, Dünger oder Pflanzenschutzmitteln ermöglicht.
Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Durch die Nutzung von Strom, idealerweise aus erneuerbaren Quellen, wird die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verringert.
Verbesserte Arbeitsbedingungen: Elektrische Geräte sind oft einfacher zu bedienen und erfordern weniger körperliche Anstrengung, was die Arbeitssicherheit und Ergonomie verbessern.

HARTING Verbindungstechnik für Agrartechnologien


Rundsteckverbinder

Industrielle Rundsteckverbinder

Für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
Industrielle Rundsteckverbinder
HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

In der "All Electric Society" steht vor allem die Landwirtschaft vor der Herausforderung, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verbessern. Die Präzisionslandwirtschaft ist eine der wichtigsten Strategien zur Optimierung von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.
Mehr erfahren
Single Pair Ethernet leicht erklärt

Was ist Single Pair Ethernet?

Lernen Sie den Enabler für Industrie 4.0 und IIoT in diesem kostenlosen eBook und kurzen Videos kennen.
Mehr erfahren
»

Mit der zunehmenden Elektrifizierung und Datafizierung der Landwirtschaft, steigt der Bedarf an zuverlässiger Infrastruktur, insbesondere an Steckverbindern und Kabeln. Bereits heute bieten elektrische und automatisierte Lösungen deutliche Vorteile gegenüber hydraulisch-mechanischen Lösungen und werden diese zunehmend ersetzen. Als führender Spezialist für elektrische Verbindungstechnik ist HARTING Ihr idealer Partner für zuverlässige Steckverbinder und Lösungen für landwirtschaftliche Maschinen und Anlagen. Ob Standardprodukte oder maßgeschneiderte Verbindungslösungen – mit HARTING treiben Sie den Wandel zu einer modernen Landwirtschaft voran. Sprechen Sie uns gerne an, um die Landwirtschaft von morgen gemeinsam zu gestalten.

Lukas Hellmann - HARTING Technologiegruppe

Lukas Hellmann

Business Development Manager Off-Highway

HARTING agriculture news


Die Zukunft mit KI beackern.jpg
7. Juli 2024 tec.News

Präzisionslandwirtschaft: Nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Landwirtschaft in der AES

Prof. Dr. agr. Karl Wild: "Datengestützte Entscheidungsfindung, GPS-Lenkung und der Einsatz von Sensoren auf den Feldern sind heute Standard in modernen Betrieben. Diese Technologien ermöglichen die präzise Überwachung und Steuerung landwirtschaftlicher Prozesse, von der Aussaat über die Bewässerung bis zur Ernte, und tragen zur Nachhaltigkeit der Landwirtschaft bei"
mehr erfahren
HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft
18. April 2024 Produkte

HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

In der "All Electric Society" steht vor allem die Landwirtschaft vor der Herausforderung, ihren Kohlenstoff-Fußabdruck zu verbessern. Die Präzisionslandwirtschaft ist eine der wichtigsten Strategien zur Optimierung von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit.
mehr erfahren
Praxisnahe Digitalisierung und Datenmanagement in der Landtechnik
20. November 2025 tec.News

Boden gut machen in der Landwirtschaft

Das Competence Center ISOBUS treibt die praxisnahe Digitalisierung und Datenmanagement in der Landmaschinentechnik voran.
mehr erfahren
Datenaustausch in der Landwirtschaft  – Chancen und Herausforderungen aus Sicht der AEF
20. November 2025 tec.News

Daten wachsen lassen, Erfolg ernten

Wie die Digitalisierung die Landwirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten von Grund auf verändert hat.
mehr erfahren

Möchten Sie über Lösungen sprechen?


Lukas Hellmann - HARTING Technologiegruppe

Lukas Hellmann

Position: Business Development Manager Off-Highway

  • Abteilung: Business Development Off-Highway
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

HARTING - Industry - Agriculture technologies

FAQ - Agrartechnologien


Unter moderner Landwirtschaft verstehen wir den Einsatz fortschrittlicher Technologien, innovativer Maschinen und digitaler Lösungen, um landwirtschaftliche Prozesse effizienter, nachhaltiger und ressourcenschonender zu gestalten. Dazu gehören beispielsweise Präzisionslandwirtschaft, Smart Farming, Automatisierung, Sensorik, Datenanalyse und der Einsatz erneuerbarer Energien. Moderne Landwirtschaft verfolgt das Ziel, Erträge zu steigern, die Umwelt zu schonen und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen für Landwirte zu verbessern. Sie verbindet traditionelle landwirtschaftliche Erfahrungen mit den Möglichkeiten der Digitalisierung und Technik. So wird die Landwirtschaft zukunftsfähig und kann den Herausforderungen wie Klimawandel, Fachkräftemangel und steigender Nachfrage nach Lebensmitteln begegnen.

HARTING unterstützt die Landwirtschaft mit innovativer Verbindungstechnik und Lösungen für die Elektrifizierung und Digitalisierung landwirtschaftlicher Prozesse. Die Produkte von HARTING, wie robuste Steckverbinder, Sensorik und Automatisierungslösungen, ermöglichen eine zuverlässige Energie- und Datenübertragung in landwirtschaftlichen Maschinen und Anlagen. Dadurch werden Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in der modernen Landwirtschaft gefördert. HARTING trägt so dazu bei, die Landwirtschaft fit für die Zukunft zu machen und die Herausforderungen der Branche – wie Automatisierung, Präzisionslandwirtschaft und nachhaltige Produktion – erfolgreich zu meistern.

HARTING Steckverbinder sind besonders robust und widerstandsfähig gegenüber Vibration, Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen, wie sie in der Landwirtschaft häufig vorkommen. Sie gewährleisten eine zuverlässige und sichere Übertragung von Daten und Energie in landwirtschaftlichen Maschinen und Anlagen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen und Anforderungen. Dank ihrer einfachen Installation und Wartung sparen Landwirte im laufenden Betrieb Zeit und Kosten. Mit HARTING Steckverbindern wird zudem die Digitalisierung und Automatisierung in der Landwirtschaft unterstützt, was zu mehr Effizienz und Produktivität führt.

Um den optimalen Steckverbinder für den Einsatz in der Agrartechnologie zu finden, sollten zunächst die individuellen Anforderungen in Bezug auf Umgebungsbedingungen, Belastungsgrenzen sowie den Bedarf an Daten- oder Energieübertragung bestimmt werden. HARTING bietet ein umfangreiches Sortiment an Steckverbindern, die speziell für die Anforderungen der Landwirtschaft konzipiert sind. Zu den zu berücksichtigenden Kriterien zählen Schutzklasse, Flexibilität und Kompatibilität zu den bestehenden Maschinen und Anlagen. Mithilfe des HARTING Produktfinders und Konfigurators lassen sich passende Produkte mühelos und komfortabel auswählen. Kontaktieren Sie auch gern unsere HARTING Experten, um Ihre maßgeschneiderte Lösung zu erhalten.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis