Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. News
  3. Globales Ökosystem für Speed und Effizienz
tec.news
21. November 2025
3 Minuten

Globales Ökosystem für Speed und Effizienz


Daten als Lebensader der OT-Welt: Reibungslose Kommunikation dank eines der erfolgreichsten internationalen Normenprojekte aller Zeiten.
harting-web-header-ethernet-0057-2500x850px-20251029.jpg
Matthias Fritsche

Matthias Fritsche

Position: Senior Specialist Ethernet Connectivity

  • Firma: HARTING Electronics GmbH

Daten sind neben Power eine essenzielle Lebensader für unsere modernen Gesellschaften. Voraussetzung für die reibungslose Funktion der weltweiten Kommunikationssysteme sind einheitliche internationale Standards. Die dominierende Übertragungstechnologie, besonders in den in Local Area Networks (LAN), basieren auf den IEEE802 Protokollen. Diese umfassen die Datenübertragung via Funk, wie WiFi, Bluetooth oder zukünftig auch LiFi (kurz für "Light Fidelity") nach IEEE802.11 und natürlich die kabelgebundenen IEEE802.3 Übertragungsprotokolle für Ethernet.

Die Kabelinfrastruktur für kupferbasierte- oder optische Verkabelungen wird in der Normenreihe ISO/IEC 11801-x spezifiziert. Die Normen sind international gültig und werden meist unverändert auch in europäische und nationale Normen überführt. Diese Normenreihe fungiert als Handbuch zum Aufbau standardisierter Verkabelungssysteme. Die verschiedenen Anwendungsbereiche wie Bürogebäude, Rechenzentren oder industrielle Netzwerke besitzen angepasste Abschnitte, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen eingehen. Hinsichtlich der geeigneten Kabel und Verbindungstechnik, wird auf die entsprechenden Kabel- und Steckverbindernormen referenziert.

»

Damit ist diese Normenlandschaft eines der erfolgreichsten internationalen Normenprojekte aller Zeiten.

Matthias Fritsche

Matthias Fritsche

Sr. Specialist Ethernet

Normenlandschaft for Industrial Ethernet

Damit ergibt sich ein vollständiges und perfekt aufeinander abgestimmte Normenökosystem mit allen notwendigen Angaben für die Planung, den Aufbau und den Betrieb der Verkabelungsinfrastruktur. Alle Daten, die wir heute täglich wie selbstverständlich nutzen, werden über diese Netzwerke übertragen. Die Abstimmungsarbeit für diese international einheitlichen Standards, ermöglichen erst unsere heutige, technisierte Welt. Damit ist diese Normenlandschaft und damit auch dazu passenden Produktökosystem eines der erfolgreichsten internationalen Normenprojekte aller Zeiten. Das zeigt sich auch an der weltweit einheitlich genutzten RJ45 Schnittstelle, die man quasi überall findet und die somit auch das bildliche Synonym für Ethernet ist.

Heute finden wir Ethernet nicht mehr nur in der IT-Welt, sondern in allen Sektoren der All Electric Society (AES) mit den für HARTING relevanten Sektoren Energy, Industry, Mobility, Infrastructure und Agriculture. Natürlich sind hier die genutzten Ethernet Übertragungsprotokolle die gleichen wie in der IT, aber für diese OT-Anwendungen muss die Verkabelungsinfrastruktur auf die Anforderungen in den jeweiligen Sektoren angepasst werden. Das betrifft robustere Kabelkonstruktionen, die den oft rauen Umgebungsanforderungen in Bezug auf Klima, chemische und mechanische Stabilität dauerhaft widerstehen können. Ebenso müssen auch die Datenschnittstellen auf diese Anforderungen angepasst sein. Immer häufiger werden gegenwärtig Stromversorgung und Datenübertragung wieder in einem Kabel und einer Schnittstelle kombiniert, um Bauraum zu sparen und das Handling zu vereinfachen. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Ladesteckverbinder für Fahrzeuge. Aber auch in der Automation findet eine kombinierte Verkabelungsinfrastruktur unter dem Schlagwort „One Cable Automation“ (kurz OCA) immer stärkere Verbreitung.

Über die verschiedenen Sektoren hinweggesehen, wird schnell klar, dass die definierten Ethernet Protokolle einheitlich sein müssen, die Infrastruktur in ihrer Ausführung jedoch immer spezifisch auf ihren Anwendungszweck ausgelegt sein muss. Somit benötigt man neben dem im IT-Markt dominierenden RJ45 eine ganze Reihe auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnittenen Steckverbindungen. Kurzum, wir nutzen einheitliche Ethernet Protokolle mit einer vielfältigen Verkabelungsinfrastruktur und angepasster Verbindungstechnik für die All Electric and Connected Society.

Nachdem mit den heute eingesetzten Ethernet-Protokollen und der zugehörigen Verkabelungsinfrastruktur alle Anwendungen von der Geräteebene bis ins Rechenzentrum verbunden werden können, liegt der Fokus der laufenden IEEE-Aktivitäten auf der Vervollständigung der SPE-Protokolle hinsichtlich höherer Geschwindigkeiten und größerer Übertragungslängen auf der einen Seite und im Bereich der Hochleistungsrechenzentren auf immer höheren Geschwindigkeiten von 200/400/800 Gbit oder in naher Zukunft bis auf 1,6 Tbit um die notwendige Bandbreite zwischen den Servern für rechenintensive KI und AI Anwendungen bereitzustellen.

Alle Artikel der tec.news Ausgabe 49 entdecken
Lars Kühme

tec.news Redaktion

  • Firma: HARTING Stiftung & Co. KG.
[email protected]

Ähnliche News


eine riesige Menge blauer Datenkabel, die einen großen Raum bilden
21. November 2025

Einheitlicher Standard für vielfältige Energiesysteme

Standardisierung von Kommunikationsprotokollen und Schnittstellen für die Optimierung und Automatisierung industrieller Prozesse.
mehr erfahren
harting-web-header-ethernet-gast-0062-2500x1500px-20251029.jpg
21. November 2025

Ethernet: 50 Jahre alt, aber noch immer Goldstandard

Seit den 70ern da, aber kein bisschen müde: Wie sich Ethernet immer wieder neu erfindet und das Rückgrat für neueste Trends bildet.
mehr erfahren
Experten mit Weitblick
21. November 2025

Experten mit Weitblick

Thomas Sentko und Johannes Stein (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik) über Normen und Nachhaltigkeit.
mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis