2. News
  3. Swissloop: Innovationskraft und Geschwindigkeit treffen auf Schweizer Präzision
tec.News
24. Juni 2025
3 Minuten

Swissloop: Innovationskraft und Geschwindigkeit treffen auf Schweizer Präzision


Swissloop ist eine studentische Initiative, die sich der Entwicklung und Erforschung der Hyperloop-Technologie verschrieben hat.
Swissloop: Innovationskraft und Geschwindigkeit treffen auf Schweizer Präzision

Hyperloop-Technologie als Vision


Swissloop ist eine studentische Initiative, die sich der Entwicklung und Erforschung der Hyperloop-Technologie verschrieben hat. Das Ziel: einen Beitrag zur Realisierung eines CO2-neutralen Hochgeschwindigkeits-Transportsystems zu leisten, das Personen und Güter mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.200 km/h nahezu reibungs- und luftwiderstandsfrei durch Vakuumröhren befördern kann.

Swissloop Transportkapsel

Die Grundidee: Eine Transportkapsel – der sogenannte „Pod“ – schwebt mithilfe elektromagnetischer Systeme kontaktlos über die Schienen und wird durch lineare Antriebe beschleunigt. Quasi eine Elektrifizierung der Rohrpost also? „Das wäre etwas sehr weit hergeholt und technisch so weit weg wie ein Pferdegespann von einem E-Fahrzeug. Es ist eher eine Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahn in eine Vakuumröhre in den Boden verbaut“, erklärt André Bättig, Produktmanager Electronic Connectors bei HARTING.

Gegründet wurde Swissloop im Herbst 2016 von Studierenden der ETH Zürich als unabhängiger, nicht gewinnorientierter Verein. Das Team setzt sich aus Studierenden verschiedener Fachrichtungen zusammen, darunter Physik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik. Jährlich wird ein neuer Prototyp entwickelt, gefertigt und auf internationalen Wettbewerben präsentiert. So hat das Team 2024 große Erfolge erzielen können: neben dem dritten Platz beim „Complete System Award“ sicherten sie sich ebenso den „Vacuum Award“ und den Preis für das „Most Scalable Design“.

Swissloop ETH Zürich

Swissloop versteht sich als praxisorientierte Ausbildungsplattform für Studierende und als Motor für interdisziplinären Wissensaustausch. Die Teammitglieder sammeln wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Konstruktion, Fertigung, Systemintegration und Projektmanagement. Das Projekt setzt bei der Entwicklung seiner Hyperloop-Prototypen auf innovative Antriebs- und Steuerungstechnologien, darunter lineare Induktionsmotoren, neue Bremssysteme und präzise Regelungstechniken.

Swissloop

Für die robuste und zuverlässige Datenübertragung in diesen komplexen Systemen sind industrietaugliche Schnittstellen wie der HARTING ix Industrial® entscheidend. Der Han® S von HARTING kommt im Pod von 2024 als modularer Steckverbinder für Batteriespeichersysteme zum Einsatz. Er ist für vibrationsreiche Umgebungen geeignet und gewährleistet die sichere Verbindung zur Batterie durch ein modulares Stecksystem. Dank 360 Grad Drehbarkeit der Gehäuse lassen sich Platzengpässe umgehen – etwa beim Austausch einzelner Zellen. Die Möglichkeit einer schnellen Montage/Demontage optimiert den Einsatz in der modularen Batteriebox.

Die Partnerschaft ermöglicht es Swissloop, anspruchsvolle Systeme effizient zu integrieren und die Pods auf internationalem Wettbewerbsniveau zu integrieren.

Alle Artikel der tec.news Ausgabe 48 entdecken
André Bättig

André Bättig

Position: Produktmanager Electronic Connectors

  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Ähnliche News


Automatisierung revolutioniert die Landwirtschaft
19. April 2026 tec.News

Automatisierung revolutioniert die Landwirtschaft

KI-gestützte Systeme ermöglichen präzise, nachhaltige und ressourcenschonende Feldarbeit. Entdecken Sie, wie der Acker zur Hightech Umgebung wird.
mehr erfahren
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
19. April 2026 tec.News

Effiziente Datenkommunikation mit Single Pair Ethernet

Erleben Sie, wie Single Pair Ethernet und intelligente Sensorik die Automatisierung revolutionieren. Perinet ermöglicht eine direkte Datenübertragung vom Sensor bis in die IT – für effiziente, zukunftssichere Produktionsprozesse.
mehr erfahren
Digitalisierung revolutioniert autonome Prozesse im Ackerbau
19. April 2026 tec.News

Autonome Prozesse im Ackerbau

Was in Fabrikhallen und damit in der industriellen Feldebene gereift ist, wird zur Basis für autonome, selektive und zeitgenaue Prozesse im Ackerbau. Entdecken Sie, wie moderne Komponenten und Connectivity autonome Systeme fördern.
mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis