Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
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
  2. Wasserstofftechnologien
  3. Speicherung und Transport von Wasserstoff

Speicherung und Transport von Wasserstoff

Der Transport, die Lagerung und die Umfüllprozesse von Wasserstoff erfordern nicht nur zuverlässige Verbindungslösungen, sondern auch eine präzise Überwachung aller relevanten Parameter. HARTING bietet dafür maßgeschneiderte Komplettlösungen, die sowohl platzsparend als auch passgenau in mobilen Wasserstoffcontainern integriert werden können.


Transport und Speicherung von Wasserstoff

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wasserstoff zu speichern:

  • In gasförmiger Form in Drucktanks oder unterirdischen Kavernenlagern unter hohem Druck

  • In flüssiger Form in isolierten Tiefkühltanks bei einer Temperatur von -253 °C

  • Adsorbiert in geeigneten Feststoffen wie Kohlenstoff oder bestimmten Metallen (Metallhydridspeicher)

  • Adsorbiert in geeigneten flüssigen Trägermedien, z.B. Öl (flüssiger organischer Wasserstoffträger)

Der gespeicherte Wasserstoff kann per LKW, Schiff oder Bahn in den unterschiedlichen Aggregatzuständen bzw. Trägermedium transportiert werden.

Die Speicherung von Wasserstoff ist ein wichtiger Aspekt der Energiewende. Ziel ist es, diesen vielseitigen Energieträger für eine breite Palette von Anwendungen verfügbar zu machen. Warum die Speicherung von Wasserstoff so wichtig ist, wird im Folgenden erläutert:

Unser Know-how


Wasserstoff Herstellung
Nutzung von Wasserstoff

Ihr Ansprechpartner
FAQ

Batterie

Unabhängige Energieversorgung

In Zeiten geringer Stromerzeugung ermöglicht die Speicherung von Wasserstoff die Rückverstromung. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit der Energieversorgung zu gewährleisten und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.
Icon Industry

Dekarbonisierung der Industrie

Wasserstoff ist eine Möglichkeit, die Industrie mit einer sauberen Energiequelle zu versorgen. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Treibhausgasemissionen.
Icon Truck

Antriebstechnologien

Wasserstoff kann als Kraftstoff für eine Vielzahl von Fahrzeugen verwendet werden. Dies trägt dazu bei, die Umweltauswirkungen des Verkehrs zu verringern.

Lösungen zu Transport und Speicherung

So helfen HARTING Produkte und Lösungen beim Transport und der Speicherung von Wasserstoff. Entdecken Sie hier unser Einsatzmöglichkeiten:


Transport und Speicherung von Wasserstoff
Hydrogen_Ecosystem_TransportandStorage_Monitoring.png
HCS_Distrubution-box-for-E-Cap-Marine-with-Han-Ex.psd

In den Bereichen, die die Herstellung (Elektrolyse), Speicherung, Verteilung und Befüllung von Wasserstoff betreffen, kommen sowohl modulare und individuell konfigurierbare Komponenten als auch maßgeschneiderte Systemlösungen von HARTING zum Einsatz. Wir haben uns auf die Bereitstellung von Systemlösungen spezialisiert und bieten elektrischen Verteilerboxen an, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Unsere Systemlösungen sind maßgeschneidert, um eine passgenaue und platzsparende Integration zu gewährleisten. Sie bestehen aus Konfektionen mit Steckverbindern und Anschluss-Verteilerboxen. Die elektrischen Verteilerboxen sind ATEX-zugelassen.

Unser Engagement für individuelle Anpassung und Raumoptimierung wird durch unsere Anschlusskästen verdeutlicht, die sowohl aus Edelstahl (Güteklassen V2A und V4A) als auch aus pulverbeschichtetem Stahl erhältlich sind. Diese Boxen sind so konzipiert, dass sie robuste und platzsparende Anschlussmöglichkeiten bieten, die sich nahtlos in Ihre bestehende Infrastruktur integrieren lassen.

Da wir wissen, wie wichtig die Sicherheit ist, liefern wir auch eigensichere Ex-i-Lösungen, die für alle Arten von Signalen geeignet sind. Dadurch wird gewährleistet, dass unsere Systeme in Umgebungen eingesetzt werden können, in denen Sicherheit an erster Stelle steht. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit der Ventilsteuerung über pneumatische Verbindungen, was unseren Lösungen eine weitere Ebene der Präzision und Zuverlässigkeit verleiht.

Wollen Sie mehr zu unseren Produkten wissen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wenn Sie in der Planung oder Herstellung von Elektrolyseuren tätig sind und nach zuverlässigen Verbindungslösungen suchen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!


Interessiert? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wasserstoff News


Frachter auf See
30. März 2025 tec.News

Auf Kurs zur grünen Zukunft

Schiffsantrieb mit Wasserstoff: ein Projekt, wie geschaffen für die eCap Marine GmbH aus Hamburg
mehr erfahren
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15. Januar 2025 tec.News

Connecting new Energy mit kundenspezifischen Lösungen

Connectivity – im Sinne der Verbindungstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung – spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht.
mehr erfahren

Ihr Ansprechpartner


Bo Wang

Bo Wang

Position: Industry Segment Manager

  • Abteilung: Industry Segment Management Energy
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

FAQ


Die Speicherung von Wasserstoff spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende. Sie ermöglicht eine unabhängige Energieversorgung, indem Wasserstoff in Zeiten geringer Stromerzeugung rückverstromt werden kann. Zudem hilft sie bei der Dekarbonisierung der Industrie und unterstützt die Umstellung auf umweltfreundliche Antriebstechnologien.

Wasserstoff kann auf verschiedene Weisen gespeichert werden:

  • Gasförmig in Drucktanks oder unterirdischen Kavernenlagern.

  • Flüssig in isolierten Tiefkühltanks bei -253 °C.

  • Adsorbiert in Feststoffen wie Kohlenstoff oder Metallhydridspeichern.

  • Adsorbiert in flüssigen Trägermedien wie flüssigen organischen Wasserstoffträgern (z. B. Öl).

HARTING bietet maßgeschneiderte Lösungen wie bspw. Verteilerboxen als platzsparende und passgenaue Anschlusslösungen aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl. Außerdem hat HARTING ein breites Portfolio an Steckverbindern, die den modularen Aufbau une eine einfache Skalierung ermöglichen, wie bspw.:

  • Robuste Steckverbinder wie Han® B, Han® EX, Han® M und Han® HPR.

  • Modular aufgebaute Lösungen wie Han-Modular® für flexible Power, Signal- und Pneumatikübertragungen.


Die Überwachung von Parametern wie Druck, Temperatur und Ventilstellungen ist essenziell. HARTING bietet vorkonfektionierte Systeme mit Plug & Play-Funktionalität, die sicher und effizient in unterschiedlichen Umgebungen eingesetzt werden können, einschließlich Ex-Umgebungen.

HARTING übernimmt die Spezifikation, Auswahl und Entwicklung der passenden elektrischen Verbindungstechnik, sodass sich Entwickler auf ihre Kernprozesse konzentrieren können. Mit langjähriger Erfahrung und umfassender Projektunterstützung, einschließlich Qualitätsprüfung durch das HARTING Qualitäts- und Technologie Center (HQT), gewährleistet HARTING zuverlässige und innovative Lösungen für die Wasserstoffindustrie.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis