Automatisierung revolutioniert die Landwirtschaft
Josef Schmidt
Position: Geschäftsführer digital workbench
Was früher aus klaren Wenn‑Dann‑Abläufen bestand, wird heute durch Systeme ersetzt, die Situationen erkennen, bewerten und darauf reagieren. Besonders deutlich zeigt sich dieser Umbruch in der Landwirtschaft – einem Umfeld, das durch Variabilität, Witterung, Biologie und unvorhersehbare Dynamik geprägt ist.
Der agrartechnische Fortschritt entsteht heute dort, wo selektive, kognitive und autonome Funktionen zusammenkommen. Neue Technologien machen es möglich, Aufgaben zu automatisieren, die bislang ausschließlich Menschen vorbehalten waren: Ob Apfelernte, Weinrebenpflege oder Unkrautregulierung – überall dort, wo individuelle Entscheidungen notwendig sind, erschließen KI‑gestützte Systeme neue Potenziale.
Die Motivation ist klar: Die Branche braucht mehr Präzision, um noch nachhaltiger zu wirtschaften und kompensiert gleichzeitig fehlende Arbeitskräfte. Automatisierung wird zur Voraussetzung, um Lebensmittel ressourcenschonend zu erzeugen – und zwar gezielt statt flächig. Die Grundlage dafür liefern Technologien, die heute zu Preisen verfügbar sind, die vor zehn oder 20 Jahren noch undenkbar waren: leistungsstarke Edge‑Rechnereinheiten, lernfähige Bildverarbeitung oder Präzisionssatellitenempfänger.
Bemerkenswert ist dabei der Perspektivwechsel:
Der oft als konservativ geltende Agrarsektor stellt an Automatisierung höchste Anforderungen, jede Pflanze ist ein Unikat. Ackerbau erfordert Systeme, die mit lebenden, heterogenen Organismen umgehen können.
Josef Schmidt
Ein Beispiel dafür ist eine neue Generation von multifunktionalen Trägerplattformen, die als autonome Basisfahrzeuge dienen. Präzise Satellitennavigation sorgt für Spurtreue, Sensoren erfassen Maschinenzustände und Umgebung. Darauf aufbauend arbeiten kamerabasierte KI‑Module, die in Echtzeit Pflanzenzustände analysieren, Unkräuter detektieren oder Wachstumsparameter erkennen. Die Auswertung erfolgt vollständig dezentral auf der Maschine – ohne Cloud‑Abhängigkeit.
Aus der Kombination entsteht selektives Handeln: Mechanische Werkzeuge entfernen Beikräuter punktgenau, Anbaugeräte reagieren differenziert auf jede Pflanze. Damit wird Autonomie zu einem praktischen Werkzeug für ressourceneffiziente Bewirtschaftung.
Ein oft unterschätzter Aspekt ist dabei die Elektromechanik. In der Feldpraxis entstehen die meisten Ausfälle nicht durch Mechanik, sondern durch Elektrik: korrodierte Steckverbinder, mangelhafte Qualität der Crimpkontakte, fehlende Zugentlastung. Das elektrische System ist das Zentralnervensystem der Maschine, und seine Qualität entscheidet direkt über Verfügbarkeit und Produktivität.
Wasserdichtigkeit, Medienbeständigkeit, mechanische Arretierung und eine robuste Zugentlastung sind zentrale Anforderungen. Steckverbinder müssen hohe Kräfte, Vibrationen und Schmutz ebenso vertragen wie die Reinigung mit Hochdruck. Werden Kabel sauber geführt, entlastet und geschützt, reduzieren sich Ausfälle signifikant.
Diese Details sind entscheidend, um Automatisierung von der Theorie in einen stabilen, wirtschaftlichen Feldbetrieb zu überführen. Die Landwirtschaft zeigt damit, wie anspruchsvoll und wegweisend Automatisierung abseits der Fabrik sein kann: Sie verbindet ökologische Verantwortung, ökonomische Notwendigkeit und technologische Innovation.
Die Zukunft der Automatisierung findet nicht nur im Industriepark statt, sondern ebenso auf dem Acker – dort, wo Technologie und Natur unmittelbar aufeinandertreffen.
Über digital workbench
Mit modularen Plattformen und intelligenten Bildverarbeitungssystemen entwickelt digital workbench praxisnahe Lösungen, die effizient, robust und ressourcenschonend arbeiten – und Maschinenhersteller dabei unterstützen, Autonomie im Feldalltag umzusetzen.