Autonome Prozesse im Ackerbau
Christine Marie von der Ohe
- Abteilung: Business Development für den Bereich Agrartechnik
- Firma: Festo
Headerbild ©Andela Techniek & Innovation BV
Die Landwirtschaft erlebt einen Technologiesprung. Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung wandern mit Macht aufs Feld und verbinden Effizienz mit Nachhaltigkeit. Was in Fabrikhallen und damit in der industriellen Feldebene gereift ist, wird zur Basis für autonome, selektive und zeitgenaue Prozesse im Ackerbau.
Ein zentrales Muster ist der Transfer bewährter Anwendungen: aus der Melkrobotik, in der industrielle Motion‑Komponenten seit Jahren Standard sind, entstehen Hack‑, Sprüh‑ und Säroboter bis hin zu Lösungen für die selektive Ernte. Kleine, vernetzte Einheiten erledigen Aufgaben eigenständig – gesteuert von übergeordneten Systemen, die Sensorik, Satellitendaten, Wetter, Bodenzustand und digitale Anbaupläne zusammenführen.
Damit rückt die Feldebene in den Fokus der Datenräume. Klassische deterministische Steuerungen reichen nicht mehr: Autonomie erfordert eine dichte Kopplung von Aktorik und Sensorik mit Cloud‑ und Edge‑Intelligenz sowie durchgängige Digital‑Twin‑Konzepte bis in die Komponente hinein. Industriedesigns liefern hier Tempo und Skalierung; agrarspezifische Anpassungen machen sie feldtauglich.
Viele dieser beschriebenen Szenarien stellen heute noch eine visionäre Perspektive dar und sind nicht flächendeckender Stand der Technik, sondern zeigen den Weg auf, den die Branche aktuell einschlägt.
Die Konvergenz der Sektoren ist sichtbar: Feldbus‑Welten wachsen mit Ethernet‑basierten Standards und Companion‑Spezifikationen zusammen. Anstatt proprietärer Inseln setzt sich die Idee durch, industrielle Komponenten mit gezielten Adaptionen zu nutzen – wirtschaftlich befeuert durch Stückzahlen, und technisch getragen von robusten, erprobten Baugruppen. Start‑ups beschleunigen diese Entwicklung: Neue Agrarroboter entstehen oft auf Basis industrieller Antriebe, Controller und Ventile – angepasst an Vibration, Feuchte, Staub und Chemikalien.
So werden etwa Präzisions‑Sprühapplikationen mit modifizierten Ventilen und passenden Steckverbindern realisiert; aus der Industrie bekannte pneumatische Automatisierungstechnik von Festo übernimmt dabei Schaltaufgaben für Pflanzenschutzmittel. Connectivity wird zum Schlüssel. Steckverbinder sind auf dem Feld das potenziell schwächste Glied – und zugleich Dreh‑ und Angelpunkt für Verfügbarkeit. Anders als in der Fabrik müssen Reparaturen häufig von nicht speziell geschultem Personal direkt am Acker erfolgen. Schnittstellen gehören daher so gestaltet, dass Austausch und Montage schnell, sicher und intuitiv möglich sind. Gute Haptik, klare Kodierungen und robuste Gehäuse sind keine Nebensache, sondern Kern von Betriebs- und Ersatzteilkonzepten.
Der übergeordnete Rahmen ist eine positive Technologie‑Erzählung: Fortschritt dient, wenn er konsequent genutzt wird. Eine Landwirtschaft, die Biodiversität und Produktivität verbindet, ist ohne umfassende Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung kaum denkbar. Festo mit seiner industriellen Automatisierungskompetenz – von Motion über Sensorik bis zur technischen Bildung– kann diese Transformation pragmatisch tragen: durch Komponenten, die digital anschlussfähig sind, und durch Kooperationen mit OEMs, die KI‑Funktionen wie Detektion und Entscheidung umsetzen.
Die Zukunft der Agrartechnik entsteht dort, wo industrielle Feldebene und agrarische Praxis zusammenkommen. Innovative Automatisierungskomponenten, verlässliche Connectivity und ein durchgängiger Datenfluss bis in die Cloud ebnen den Weg für autonome Systeme auf dem Acker. Wer diese Konvergenz nutzt, macht Landwirtschaft resilienter – ökonomisch und nicht zuletzt ökologischer.
Digital Twin bei Festo – Datenräume bis in die Komponente
Festo macht seine Komponenten konsequent Digital‑Twin‑fähig und treibt diese Entwicklungen aktiv im Rahmen der Industrial Digital Twin Association (IDTA) voran. Zu Antrieben, Ventilen und Sensoren entstehen standardisierte digitale Abbilder, die technische Daten, Funktionen und Diagnoseinformationen bündeln. Sie ermöglichen Simulation, virtuelle Inbetriebnahme und eine nahtlose Einbindung in Verwaltungsschalen nach Industrie‑4.0‑Standard.
Gerade in der Agrartechnik beschleunigt dies die Integration in autonome Maschinen: feldtaugliche Komponenten lassen sich schneller parametrieren, überwachen und an wechselnde Bedingungen anpassen. Der Digital Twin schafft damit die Grundlage für präzise, vernetzte und skalierbare Agrarsysteme.