Die Architektur, die Automatisierung neu definiert
Simon Jungbluth
Position: Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Automatisierung)
- Firma: SmartFactory-KL e.V.
Im Angesicht einer sich verändernden industriellen Landschaft stehen Unternehmen vor verschiedenen Herausforderungen. Wollen sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und dabei effizient sowie flexibel zugleich vorgehen, erfordert das eine Automatisierung, die zunehmend autonom funktioniert. So wird die Zukunft der Automatisierung maßgeblich von Systemen geprägt sein, die komplexe Produktionsprozesse selbstständig anpassen und optimieren können.
Referenzarchitekturen für moderne Automatisierungslösungen
Einen wichtigen Faktor für diese Weiterentwicklung der Automatisierung stellen Referenzarchitekturen wie die der SmartFactory-KL dar. Diese Architektur bietet eine Infrastruktur, die sowohl traditionelle Automatisierungslösungen als auch moderne Software- und Hardwarekomponenten miteinander verbindet. Das Herzstück dieses Aufbaus ist das Zusammenspiel zwischen OT-, IT/OT-Kopplungs- und IT-Ebene. Klar definierte Komponenten, Schnittstellen und Prozesse gewährleisten die Konsistenz und Interoperabilität. So können innovative Technologien nahtlos integriert werden, die eine zunehmend autonom agierende Produktionsumgebung ermöglichen.
Die Architektur fungiert hier als ein flexibles Rahmenwerk, das die Integration von selbstlernenden Systemen und intelligenten Algorithmen erleichtert. Solche Systeme sind in der Lage, Daten in Echtzeit zu erfassen, zu analysieren und daraus selbstständig zu lernen. Diese Fähigkeit ist die Grundlage für autonome Entscheidungsprozesse. Und das ermöglicht letztlich die automatische Anpassung an sich verändernde Produktionsanforderungen und unvorhergesehene Ereignisse.
Durch die eindeutige Definition von Schnittstellen und Prozessen in der Referenzarchitektur können unterschiedliche Systeme nahtlos miteinander interagieren. Das wiederum ist die technische Grundlage für eine autonome Fabrik, in der Maschinen und Systeme eigenständig handeln und sogar kooperieren können. Diese Vernetzung und Modularität ermöglichen eine dynamische Anpassung und Skalierung, ohne hohe Kosten für Umstrukturierungen zu verursachen.
Die Integration intelligenter Assistenten
Ein zentraler Aspekt der Referenzarchitektur ist dabei die Integration intelligenter Agenten, die als Schlüsselfaktoren in der modernen Produktionsumgebung fungieren. Diese Agenten unterstützen nicht nur die Automatisierung von Routineaufgaben, sondern sind auch in der Lage, komplexe Muster zu erkennen und darauf basierend Handlungsempfehlungen auszusprechen.
Im Rahmen der Montage kommen zum Beispiel Systeme zum Einsatz, die nicht nur fortschrittliche Bedienoberflächen bieten, sondern auch optische Unterstützung direkt am Arbeitsplatz der Mitarbeitenden integrieren. Visuelle Technologien projizieren zum Beispiel Montageanleitungen und Sicherheitsanweisungen direkt in den Arbeitsbereich, wodurch Veränderungen im Arbeitsfluss in Echtzeit erkannt und verarbeitet werden können. Durch den Einsatz von Sensoren und Kameras werden Bewegungen verfolgt, um Fehler zu minimieren und die Qualitätssicherung zu verbessern.
Darüber hinaus leisten intelligente Agenten einen wesentlichen Beitrag zur Wartungsunterstützung durch prädiktive Analysen, die beispielsweise den Zustand von Werkzeugen überwachen. Die frühzeitige Erkennung von Verschleißerscheinungen ermöglicht die automatisierte Generierung von Wartungsvorschlägen und die rechtzeitige Erinnerung des Wartungspersonals. Das minimiert Ausfallzeiten und verlängert die Werkzeuglebensdauer.
Mensch, Maschine, Synergie
Die Referenzarchitektur der SFKL verdeutlicht aber ebenfalls, dass der Mensch auch in einer zunehmend automatisierten Welt eine zentrale Rolle spielt. In Bereichen wie der strategischen Planung und Überwachung sind menschliche Fachkenntnisse unverzichtbar. Die Vision einer intelligenten Fabrik ist es, eine harmonische Synergie zwischen Menschen und Maschinen herzustellen, bei der autonome Systeme und menschliches Fachwissen Hand in Hand arbeiten. Diese Entwicklung eröffnet nicht nur neue Möglichkeiten in Produktion und Fertigung, sondern bietet auch ein fruchtbares Feld für wissenschaftliche Innovationen, die den Weg in eine neue Ära der Automatisierung ebnen.
Über die SmartFactory-KL
Die Technologie-Initiative SmartFactory-KL e. V. mit Sitz in Kaiserslautern ist eine führende deutsche Forschungs- und Demonstrationsplattform für zukunftsorientierte Produktionssysteme. Seit über 20 Jahren entwickelt das Netzwerk aus Wissenschaft und Industrie praxisnahe Lösungen für die Fabrik der Zukunft, mit Fokus auf modulare Produktionsarchitekturen, digitale Zwillinge, Interoperabilität und autonome Prozesse. Sie dient als Testfeld für neue Technologien und Standards und zeigt, wie moderne Automatisierung auch im Brownfield umgesetzt werden kann.