Die industrielle Realität – warum erfolgreiche Unternehmen nicht nur innovativ sind, sondern auch handeln
Die meisten Anlagen – weltweit über zwei Drittel – sind nach wie vor Altanlagen, , mit heterogenen Steuerungssystemen und instabilen Integrationen, die über Jahrzehnte hinweg notdürftig zusammengeflickt wurden.
In solchen Umgebungen bleibt kaum Spielraum für längere Ausfallzeiten oder umfassende „Rip-and-Replace“-Projekte – und genau hier scheitern viele Strategien zur digitalen Transformation still und leise. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Belege dafür, dass „ “ in der Praxis in realen Produktionsstätten zum Einsatz kommt – nicht nur in Präsentationsfolien und Laborversuchen.
Zukunftsorientierte Hersteller lenken ihre Investitionen in Technologien wie „ “ und modulare, steckbare Komponenten, die sich ohne umfangreiche Neuverkabelung oder längere Betriebsunterbrechungen in bestehende Anlagen integrieren lassen. Indem sie geschäftliche Ergebnisse in den Vordergrund stellen, von Anfang an auf Interoperabilität ausrichten und Systeme bevorzugen, die sich in kleinen, risikoarmen Schritten skalieren lassen, verwandeln sie chronische Schwachstellen in nachhaltige Vorteile.
In diesem Umfeld wird Führungsstärke nicht mehr daran gemessen, wer die ehrgeizigste „Industrie 4.0“-Roadmap vorstellt, sondern daran, wer mit den bereits vorhandenen Produktionsanlagen echte Fortschritte erzielen kann.
Warum die Umsetzung die Vision übertrifft
Viele industrielle Betriebe werden nach wie vor in Gebäuden betrieben, die aus der Zeit vor dem Internet stammen und auf einer Mischung aus proprietären Steuerungssystemen, veralteten SPSen und eigenständigen Produktionsinseln basieren, die nie dafür vorgesehen waren, miteinander zu kommunizieren. Es wird davon ausgegangen, dass diese Anlagen nahezu rund um die Uhr in Betrieb sein werden, was bedeutet, dass das in vielen digitalen Roadmaps vorgesehene „ “ von vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Heutzutage hat ein Großteil der Fabriken mit „ “ zu kämpfen, bei dem jede Integration eine Sonderanfertigung ist und der einheitliche Datenzugriff für die Ingenieur- und Wartungsteams eine tägliche Herausforderung darstellt. Ein Hauptgrund dafür ist das, was oft als „ “ bezeichnet wird: die Annahme, dass die Transformation auf einer sauberen, mit Sensoren ausgestatteten Basis beginnen kann, die über eine einheitliche Konnektivität und standardisierte Datenpipelines verfügt.
In der Praxis erkennen umsetzungsorientierte Führungskräfte, dass echte „Greenfield“-Projekte selten sind; daher konzipieren sie Programme, die auf schrittweisen, interoperablen Verbesserungen basieren und konkrete Ziele direkt unterstützen, wie beispielsweise eine definierte prozentuale Reduzierung ungeplanter Ausfallzeiten oder eine messbare Steigerung des Liniendurchsatzes.
Bei der Umsetzung geht es in diesem Zusammenhang darum, Transparenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität kontinuierlich zu verbessern, anstatt alles auf eine eventuelle vollständige Umgestaltung zu setzen, für die möglicherweise niemals Mittel bereitgestellt oder die nie vollendet wird. Indem sie innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen arbeiten, anstatt darauf zu warten, dass diese verschwinden, zeigen diese Hersteller, dass praktischer Fortschritt hypothetischer Perfektion überlegen ist.
Wo Automatisierungs- und KI-Initiativen aus der Bahn geraten
Wenn Robotik, Automatisierungsplattformen oder KI-gestützte Analysen in diese bestehenden Umgebungen eingeführt werden, . Neue Roboter, Bildverarbeitungssysteme oder Edge-Steuerungen können oft nicht nativ mit älteren SPSen, Feldbussen oder proprietären Sensornetzwerken kommunizieren, was zu Integrations-„Toten Zonen“ führt, die die Implementierung verlangsamen oder zum Stillstand bringen.
Es überrascht nicht, dass eine deutliche Mehrheit der Hersteller Konnektivität und Interoperabilität als ihre größten Hindernisse für die Ausweitung des KI-Einsatzes auf mehrere Produktionslinien und Werke identifiziert und häufig auf teure Middleware oder einen vollständigen Hardware-Austausch zurückgreift, um diese Lücke zu schließen. Die Datenreife stellt eine weitere Hürde dar; laut „ “ sind Datenqualität und -verfügbarkeit die größten Herausforderungen, die einer skalierbaren KI im Wege stehen.
Anlagen generieren riesige Mengen an Betriebsdaten, doch diese sind häufig über verschiedene Systeme verstreut, in inkompatiblen Formaten gespeichert oder in herstellerspezifischen Plattformen eingeschlossen, was es erschwert, sie ohne umfangreichen Vorbereitungsaufwand in KI-Systeme oder fortschrittliche Analysesysteme einzuspeisen. Die Gewinnung konsistenter, zuverlässiger Datenströme ohne Beeinträchtigung der Produktionspläne stellt eine immer wiederkehrende Herausforderung dar, und Führungskräfte nennen regelmäßig isolierte Datenbestände als das größte Hindernis für unternehmensweite Transparenz.
Das Ergebnis ist das bekannte „Garbage-in, Garbage-out“-Problem: Modelle, die in kontrollierten Tests vielversprechend erscheinen, liefern keine verlässlichen Erkenntnisse, wenn sie mit verrauschten, unvollständigen oder verzerrten Eingabedaten aus der Praxis konfrontiert werden. Schließlich entscheiden kulturelle und kompetenzbezogene Faktoren häufig darüber, ob Automatisierungs- und KI-Projekte ins Stocken geraten oder ausgebaut werden. Betriebs- und Wartungsteams sind darauf ausgerichtet, die Verfügbarkeit zu gewährleisten, und betrachten experimentelle Technologien oft als Risiko, während IT-Teams möglicherweise „Cloud-First“-Ansätze befürworten, die nicht mit den Anforderungen an Latenz, Sicherheit oder Ausfallsicherheit in der Produktion vereinbar sind.
Ohne eine gemeinsame Verantwortung seitens der OT-, IT- und Produktionsleitung können Initiativen in einer endlosen Proof-of-Concept-Schleife stecken bleiben. Gleichzeitig hinkt die Personalentwicklung oft der technologischen Entwicklung hinterher, was zu Lücken bei den erforderlichen Kompetenzen führt, um Fehler in Hybridsystemen zu beheben, KI-Empfehlungen zu interpretieren oder zunehmend softwaregesteuerte Anlagen zu warten. Diese zwischenmenschlichen Dynamiken sind ein wesentlicher Grund dafür, dass ein großer Teil der KI-Projekte in der Industrie nie über die Pilotphase hinauskommt.
Technologien und Vorgehensweisen, die tatsächlich etwas bewirken
Hersteller, die die Grenzen von Brownfield-Projekten überwinden, konzentrieren sich in der Regel auf Technologien, die einen messbaren Mehrwert bieten, ohne dass eine vollständige Erneuerung der Systeme erforderlich ist. Digitale Zwillinge von Lieferketten, Produktionslinien oder kritischen Anlagen sind ein herausragendes Beispiel dafür: Sie ermöglichen es den Teams, Änderungen zu testen, Abläufe zu optimieren und Ausfälle in einer virtuellen Umgebung zu antizipieren, bevor Anpassungen in der Live-Produktion vorgenommen werden.
Diese und Effizienzsteigerungen lassen sich nutzen, um Entscheidungen in den Bereichen Terminplanung, Instandhaltung und Kapazitätsplanung zu treffen. Ebenso wichtig ist die Umstellung auf eine Plug-and-Play-Infrastruktur. Modulare, standardisierte Konnektivität – von intelligenten Steckverbindern bis hin zu flexiblen Verkabelungs- und E/A-Systemen – ermöglicht es Ingenieuren, neue Roboter, Sensoren oder Edge-Geräte mit minimalem Aufwand in bestehende Architekturen zu integrieren.
Anstatt die gesamten Elektro- und Netzwerk-Backbones komplett zu erneuern, können die Teams die bereits vorhandenen Systeme erweitern, wodurch sich die Inbetriebnahmezeiten verkürzen und Risiken verringern lassen. Dieser Ansatz fügt sich nahtlos in eine wertorientierte Denkweise ein, bei der Automatisierung und KI eingesetzt werden, um klar definierte Probleme zu lösen, wie beispielsweise schnellere Umrüstungen, weniger Ausschuss oder ein verbessertes Energiemanagement.
Aus strategischer Sicht nutzen Führungskräfte zudem offene Standards und interoperable Architekturen als Leitlinien für jede neue Implementierung. Indem sie Komponenten und Software den Vorrang geben, die sich herstellerübergreifend integrieren lassen, vermeiden sie eine künftige Bindung an bestimmte Anbieter und sorgen dafür, dass die Investitionsausgaben über einen mehrjährigen Zeitraum hinweg besser vorhersehbar bleiben.
Um diese Systeme nachhaltig zu gestalten, investieren sie in den menschlichen Faktor: Sie gewähren den Teams in den Werken zeitnahen Zugriff auf verwertbare Daten, bieten gezielte Schulungen zu neuen Tools an und stellen Kooperationsplattformen bereit, die die Koordination von OT-, IT- und Engineering-Aufgaben erleichtern. In vielen Fällen geht es bei der Modernisierung weniger darum, veraltete Hardware zu entfernen, als vielmehr um .
Ein pragmatischeres Konzept
Strategische Roadmaps für Smart Manufacturing und KI-gesteuerte Produktion sind mittlerweile allgegenwärtig, stehen jedoch häufig im Widerspruch zur Realität vor Ort, die durch veraltete Anlagen, zusammengewürfelte Datensysteme und eine Unternehmenskultur geprägt ist, die längere Ausfallzeiten nicht tolerieren kann.
Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der Ausgereiftheit der Präsentationsunterlagen, sondern in der Disziplin, mit der Unternehmen vorgehen: Sie befassen sich frühzeitig mit der Interoperabilität, schaffen eine solide Datenbasis und setzen auf Technologien, die einen klaren, nachweisbaren Einfluss auf die Verfügbarkeit und Effizienz haben.
Für Hersteller, die auf robotik- und automatisierungsintensiven Märkten im Wettbewerb stehen, wird der Weg in die Zukunft kein einziger Sprung hin zu einem idealen Endzustand sein. Vielmehr wird es sich um eine Reihe wohlüberlegter, miteinander verknüpfter Schritte handeln, von denen jeder einzelne zu einem flexibleren, datengestützten und widerstandsfähigeren Betriebsablauf beiträgt.
Rodriques Johnpeter
Position: Global Industry Segment Manager
- Firma: HARTING Technologiegruppe