HARTING auf der electronica 2026: Smartes Design beginnt bei der Verbindung
Die HARTING Technologiegruppe, ein führender Anbieter industrieller Verbindungs- und Anschlusstechnik, stellt ihren Auftritt auf der electronica 2026 unter das Motto „Design Smarter. Source Globally. Connect for a Better Future.“ Vom 10. bis 13. November zeigt das Unternehmen in München, wie die richtige Verbindungstechnik Design Debt in allen Dimensionen von Design for Excellence (DfX) reduziert und wie digitale Tools Entwicklung und Prototyping beschleunigen.
Zum Auftakt der Messe diskutiert Philip Harting, Vorstandsvorsitzender und CEO der HARTING Technologiegruppe, am 10. November beim electronica Opening Dialog mit weiteren Branchenvertretern über Trends und Herausforderungen der globalen Elektronikindustrie.
Mit den Leitthemen Künstliche Intelligenz und Energieeffizienz spiegelt die diesjährige electronica einen klaren Wandel in der Elektronikentwicklung wider: weg von der Optimierung einzelner Komponenten, hin zu integrierten Systemen. Entscheidungen, die früh in der Konstruktion fallen, gewinnen dadurch mehr Gewicht denn je, auch bei der Wahl der Schnittstellen für Strom, Daten und Signale.
„KI wandert aus dem Rechenzentrum in Maschinen, Roboter und Drohnen. Überall dort, wo Intelligenz hinzukommt, steigen die Anforderungen an die Übertragung von Strom, Daten und Signalen, und viele dieser Anforderungen werden früh in der Entwicklung festgelegt“, so Kurt Robert Hippler, VP Global Business Area Device der HARTING Technologiegruppe. „HARTING bringt jahrzehntelange Erfahrung aus anspruchsvollen Industrieumgebungen in diese Anwendungen ein, von der Infrastruktur hinter der KI bis zu den Geräten, die sie in die Praxis bringen.“
Weltpremiere: Han® MPC in neuen Leiterplattenversionen
Auf der electronica stellt HARTING neue Leiterplattenversionen des Han® Miniature Power Connector (MPC) als Weltpremiere vor. Sie wurden eigens für humanoide Roboter und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) entwickelt. KI-gestützte autonome Funktionen erweitern die Einsatzmöglichkeiten beider Anwendungen, und Größe, Gewicht und Leistung sind hier entscheidende Konstruktionskriterien. Der Han® MPC verbindet geringes Gewicht mit hoher Stromtragfähigkeit und überträgt Signale und Leistung über nur ein Steckgesicht.
Leiterplattenversion des Han® Miniature Power Connector (MPC )
Design Smarter: Weniger Risiko vom ersten Prototyp an
HARTING liefert Board-to-Board- und Board-to-Cable-Steckverbinder für Industrieautomation, Robotik und Halbleiterfertigung, gestützt auf langjährige DIN-41612-Expertise. Mit dem Leiterplattensteckverbinder-System har-modular® können Entwicklungsteams ihre eigene Lösung online konfigurieren, bereits ab einer Stückzahl von 1. Die HARTING Produktkonfiguratoren stellen die benötigten Dateien und Datenblätter automatisch bereit. Mit der 3D-MID-Technologie integriert HARTING zudem komplexe Bauteile direkt in dreidimensionale Strukturen.
„Viele Kosten und Risiken eines Geräts stehen fest, lange bevor die Serienfertigung beginnt“, so Rodriques Johnpeter, Global Market Segment Manager der HARTING Technologiegruppe. „Die Wahl des Steckverbinders entscheidet darüber, wie einfach sich ein Gerät fertigen, prüfen, warten und aufrüsten lässt. Mit industrietauglicher Verbindungstechnik und digitalen Design-Tools helfen wir Entwicklungsteams, Design Debt vom ersten Prototyp an zu reduzieren.“
Verbindungstechnik für KI-Infrastruktur
KI stellt auch neue Anforderungen an die Stromverteilung in Rechenzentren. Im Oktober ist HARTING dem NVIDIA MGX-Ökosystem als Anbieter leistungsstarker Verbindungen für KI-Rechenzentren beigetreten.
Source Globally: Ein verlässlicher Partner
HARTING verbindet industrietaugliche Steckverbinder mit redundanter Fertigung und einem robusten globalen Distributionsnetz, gestützt auf globale, vertikal integrierte Entwicklungs- und Produktionsstandorte. Das gilt auch für die Halbleiterfertigung, die mit der parallel zur electronica stattfindenden SEMICON Europa in München vertreten ist.
Connect for a Better Future: Single Pair Ethernet im Electrical Connectors Forum
Am 11. November spricht Kurt Robert Hippler im Electrical Connectors Forum auf der electronica Stage in Halle A5 über Single Pair Ethernet. Single Pair Ethernet überträgt Daten mit nur einem Adernpaar vom Sensor bis in die Cloud und spart so Platz und Kosten in der Feldebene.
HARTING empfängt Besucherinnen und Besucher
vom 10. bis 13. November in Halle A3, Stand 103 der Messe München.
Dipl.-Journ. Marco Stapelmann
Position: Head of Corporate Communication
- Abteilung: Corporate Communication & Branding
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG