HARTING Forscherpreis 2025: Technik – kinderleicht!
Werkeln, tüfteln, staunen: Bei KiTec – Kinder entdecken Technik – wird der Werkzeugkasten zur Schatztruhe und die Schulbank zum Forschungslabor. So hieß es wieder „Ran an Hammer, Bohrer, Kleber und fertig, los!“ unter dem Motto: „Die Kraft der Elemente“. Die besten Bauwerke wurden nun mit dem jährlich ausgelobten HARTING Forscherpreis ausgezeichnet – zum mittlerweile 14. Mal.
„Ich kann heute keine Hausaufgaben machen, ich habe einen wichtigen Termin bei HARTING!“ – ein plausibler Grund von Romina Wedhorn gegenüber ihrem Lehrer Benjamin Yilmaz, das heimische Lernen einmal sausen zu lassen. Die Schülerin von der Grundschule am Auewald platzte fast vor lauter Vorfreude auf diesen Tag, denn: sie war als KiTec Teilnehmerin zur Verleihung des diesjährigen HARTING Forscherpreis eingeladen. Mit diesem spornt die Technologiegruppe junge Erfindergeister aus den vierten Klassen der Espelkamper Grundschulen an, sich mutig auszuprobieren und die eigenen Inspirationen mit Spaß umzusetzen. Ob Brückenbauer, Fahrzeugkonstrukteurin oder Raketeningenieur von morgen – bei KiTec sind alle kleinen Technik-Fans gefragt, die große Ideen haben und noch größere Fragen stellen.
Strahlende Gesichter bei der Siegerehrung des 14. HARTING Forscherpreises: Die besten Bauwerke zum Thema „Die Kraft der Elemente“ wurden prämiert.
„Technik ist kein Hexenwerk, sondern ein Kinderspiel – im allerbesten Sinne“, bestätigte Jury-Mitglied und stellvertretende HARTING Vorstandsvorsitzende Maresa Harting-Hertz. „Wir wollen, dass Kinder nicht nur die Welt der Technik entdecken, sondern auch lernen, wie sie funktioniert. Dadurch begeistern wir sie bereits frühzeitig auf spielerische Weise für handwerkliche Tätigkeiten und schaffen in dieser Generation die Grundlage für Innovation und Fortschritt.“
Ganz besonders durch das Thema „Die Kraft der Elemente“, bei dem die Kinder wieder einmal vor Neugier, Kreativität und Teamgeist sprudelten. So kamen über die letzten Wochen und Monate hinweg variantenreiche Bauwerke wie Windräder, Heißluftballons, Flugzeuge und vieles mehr zustande. Die diesjährigen Siegerinnen und Sieger stellten auch in diesem Jahr unter Beweis, dass sie Technik lebendig werden lassen können.
Den ersten Platz sicherten sich Rogasch Farho, Finn Jorzik, Johanna Sartison, Camille Schrage, Levin Warkentin und Louisa Warkentin von der Mittwaldschule mit dem Bauwerk „Katapult“.
Auf Platz zwei landeten Amelie Ahlers, Kartal Deniz Erkmen, Lenny Gehrlicher, Marleen Ludwig, Mats Müller und Oskar Finn Skrodzki mit dem Bauwerk „Das Elemente Camp“. Sie sind Schülerinnen und Schüler des Grundschulverbunds Espelkamp-Süd, Teilstandort: Benkhausen.
Platz drei ging an die Kinder der Johannes-Daniel-Falk-Schule: das Bauwerk „Luftikus“ ist ein Gemeinschaftsprojekt von Mathea Buller, Judith Funk, Josiana Warda und Lisa Warkentin.
Schließlich wird auch immer die beste Dokumentation prämiert, bei der die Idee und der Baufortschritt schriftlich feinsäuberlich festgehalten wird. Diesen Preis nahmen Daniel Gnoevoj, Maximilian Meier, Hannes Peithmann, Vito Plett und Jonas Pollert vom Grundschulverbund Espelkamp-Süd, Teilstandort Frotheim, entgegen
Zur feierlichen Verleihung des HARTING Forscherpreises waren auch in diesem Jahr zahlreiche Ehrengäste erschienen. Dr. Henning Vieker, der Bürgermeister der Stadt Espelkamp und KiTec Schirmherr in Espelkamp, richtete dabei ebenso seine Bewunderung und Glückwünsche an die Kinder wie auch Juliane Meister von der Wissensfabrik aus Ludwigshafen und Sepp Heckmann, Mitglied des Vereins „KiWiZ – Kinder – Wissen – Zukunft e.V.“ aus Hannover.
Nach dem Ende des offiziellen Teils waren Eltern und Geschwisterkinder eingeladen, sich ein Bild vor Ort im NAZHA – dem Neuen Ausbildungszentrum von HARTING – zu machen, frei unter dem Motto "KiTec für Neugierige: für Erwachsene und Kinder". Hier wurde für die „Großen“ der Grundgedanke hinter KiTec noch weiter gedacht, denn es ging um Technik-Berufe, Ausbildung, Schülerpraktika und duale Studiengänge. Die „Kleinen“ vergnügten sich an Spiel- und Bastelstationen, die von den Azubis vor Ort betreut wurden.
Über KiTec – Kinder entdecken Technik:
KiTec ist ein bundesweites Bildungsprojekt der Wirtschaftsinitiative „Wissensfabrik – Unternehmen für Deutschland e.V.“. Dabei werden Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter spielerisch an technische Fragestellungen heranführt. Mit kindgerechten Werkzeugen und Materialien bauen sie eigene technische Modelle. Die Wissensfabrik feiert im Jahr 2025 ihr 20-jähriges Bestehen. In OWL ist HARTING nach wie vor das einzige Unternehmen, das sich aktiv an KiTec beteiligt, das Material zur Verfügung stellt und den HARTING Forscherpreis auslobt. Das Projekt ist dabei fester Bestandteil des Lehrplans an allen Espelkamper Grundschulen.
Presseteam
- Abteilung: Corporate Communication & Branding
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG