HARTING Ruheständler erkunden Wege in eine grüne Zukunft
Die HARTING Technologiegruppe bietet ihren ehemaligen Mitarbeitenden jedes Jahr ein buntes Programm. Verteilt über 12 Monate stehen Unternehmungen, gesellige Beisammensein und Einblicke in die HARTING Welt auf dem Plan. Auch in diesem Jahr läutete den Beginn der Aktionen ein gemeinsamer Tagesauflug ein: Es ging auf eine Entdeckungsreise in die Welt der nachhaltigen Energie und Industriekultur.
In diesem Zuge steuerten die Ruheständler als erstes Ziel die Biogasanlage „Green Energy GmbH & Co. KG“ in Uchte an. Der Seniorchef der Technologiegruppe, Dietmar Harting, ist Eigentümer der Anlage, die HARTING seit mehr als zehn Jahren mit klimafreundlicher Energie versorgt. Neben Einblicken in die moderne Energieversorgung erhielten die Emeriten auf diesem Wege auch Informationen zum Thema Nachhaltigkeit bei HARTING in Deutschland. So spart die Technologiegruppe hier 5.340 Tonnen CO2 pro Jahr durch die Nutzung von Biomethan ein. Heute sind mehr als 99 % der Energie, die HARTING in Deutschland nutzt, erneuerbar oder klimaneutral.
Nach einem anschließenden Stop zum Mittagessen auf Hof Frien, führte die Reise zur Glashütte Gernheim in Petershagen. Dort lernten die Teilnehmenden die faszinierende Kunst des Glasblasens und die Geschichte dieser traditionsreichen Manufaktur kennen.
Gemütlich endete der Tag in der Weserscheune, wo bei Kaffee und Kuchen der Austausch unter den Ruheständlern im Mittelpunkt stand. „Solche Ausflüge sind nicht nur eine wunderbare Gelegenheit, die kulturelle Vielfalt unserer Region zu erleben, sondern auch, um alte Freunde zu treffen und neue Verbindungen zu knüpfen“, erzählte Barbara Jung, ehemalige Mitarbeitende der Technologiegruppe, am Ende des Ausflugs.
HARTING ist der Kontakt zu den Ruheständlern überaus wichtig. „Die Verbindung zu unseren ehemaligen Mitarbeitenden liegt uns am Herzen. Mit diesen Ausflügen schaffen wir Raum für Begegnungen und den Austausch über gemeinsame Erinnerungen und Erfahrungen, die über die Arbeitszeit hinausgehen“, erklärte Maresa Harting-Hertz, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Technologiegruppe. Auch in Zukunft sind weitere Unternehmungen geplant, um die Gemeinschaft unter den Emeriten und die Verbundenheit zur HARTING Technologiegruppe aufrecht zu erhalten.
Presseteam
- Abteilung: Corporate Communication & Branding
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG