Die HARTING Technologiegruppe nimmt Stellung zu Medienberichten
Dazu möchten wir uns wie folgt äußern:
HARTING verurteilt entschieden und nachdrücklich den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und hält sich an die Rechtsstaatlichkeit, die Gesetzgebung und alle geltenden Sanktionen.
Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängte die Europäische Union kein vollständiges Embargo gegen Russland, sondern weitete die bestehenden Sanktionen schrittweise aus. HARTING hat unverzüglich einen zusätzlichen internen Prozess definiert und implementiert, um die Einhaltung aller relevanten Sanktionsanforderungen, insbesondere derjenigen der Europäischen Union, der USA und des Vereinigten Königreichs, zu gewährleisten.
Die elektronische Überwachung (Compliance Engine), die bei HARTING schon lange im Einsatz ist, sperrt automatisch sanktionierte Personen und Unternehmen und wird ständig auf dem neuesten Stand gehalten. Darüber hinaus hat HARTING alle Produkte, die auf den Sanktionslisten aufgeführt sind, gesperrt.
Seit Dezember letzten Jahres hat HARTING alle Lieferungen nach Russland eingestellt. Bis dahin wurden die Lieferverpflichtungen der russischen Tochtergesellschaft gemäß den geltenden Vorschriften - d.h. mit nicht-sanktionierten Produkten - erfüllt.
HARTING stellt mehr als 30.000 Standardprodukte her. Kein einziges Produkt ist speziell für militärische Zwecke konzipiert und bestimmt. Bei den meisten HARTING Komponenten handelt es sich um Produkte, die in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden.
Bei den in der Medienberichterstattung genannten Produkten handelt es sich nicht um "Raketenteile", sondern um standardisierte RJ45-Ethernet-Kabelverbindungen für die Übertragung von Strom, Signal und Daten, die von HARTING millionenfach hergestellt werden. Diese Komponenten finden sich sowohl in PCs als auch in Steuer- oder Schaltschränken sowie in der Gebäudeautomation. Sie werden millionenfach auf der ganzen Welt verteilt. HARTING hat daher im Grunde keinen Einfluss auf die spezifischen Verwendungszwecke und nur sehr begrenzt Einfluss darauf, wer diese Produkte nach dem Verkauf an welche Kunden und Länder liefert oder wie bzw. durch wen die Produkte ihrer endgültigen Verwendung zugeführt werden. Dennoch hat HARTING seit Beginn des Krieges erhebliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass seine Produkte ausschließlich in zivilen Anwendungen eingesetzt werden. So hat HARTING beispielsweise alle Kunden in Russland einer erweiterten Prüfung und Überwachung unterzogen und die entsprechenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen gekündigt, wenn die Verwendung von HARTING Produkten nicht eindeutig war.
Presseteam
- Abteilung: Corporate Communication & Branding
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG