Ethernet: 50 Jahre alt, aber noch immer Goldstandard
Peter Jones
Position: Vorsitzender der Ethernet Alliance
Die Tatsache, dass Ethernet mittlerweile mehr als 50 Jahre alt ist, ist schlichtweg unglaublich. Und dennoch bauen wir auch im Jahr 2025 noch auf derselben Grundlage auf. Eine der resilientesten und vielseitigsten Technologien in der Geschichte der Netzwerke begann als Laborexperiment, das zunächst auf einer Serviette skizziert wurde. Und wahrscheinlich sorgt sie jetzt gerade dafür, dass diese Seite für Sie geladen wird.
Heutzutage ist Ethernet allgegenwärtig. Es wurde fast überall integriert – von intelligenten Autos bis hin zu Fabrikhallen. Was steckt also hinter seiner Beständigkeit? Ganz einfach: Es ist offen, lässt sich problemlos skalieren und Verbesserungsmöglichkeiten tun sich immer wieder auf. Jedes Jahr wird es irgendwie ein bisschen cooler als zuvor.
Vom Durchbruch zum Rückgrat
In den frühen Tagen war 10 Mbit/s ein echter Gamechanger. Heute sehen wir regelmäßig 400G- und 800G-Implementierungen, und der nächste Sprung zu 1,6 Tbit/s ist bereits im Gange. Aber es geht nicht nur um Geschwindigkeit. Die eigentliche Geschichte ist die Fähigkeit von Ethernet, sich weiterzuentwickeln, ohne seine Identität zu verlieren. Die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit und die wachsende Bandbreite an Anwendungsbereichen machen Interoperabilität zur absoluten Voraussetzung. Diese Entwicklung ist jedoch nicht nur kluger Ingenieurskunst zu verdanken – sondern einem gemeinsamen Engagement der Branche für Offenheit und Standards. Die Ethernet Alliance fördert dies weiterhin durch Plugfests, Testprogramme und branchenweite Zusammenarbeit.
Das heutige Ethernet: der Held, den die Welt braucht – und auch verdient
Ethernet ist ein Paradebeispiel für Anpassungsfähigkeit. Es hat sich längst von klassischen IT-Umgebungen gelöst und ist heute zu Hause auf dem Werksgelände, in Energienetzen, in KIAnwendungen am Edge – und in Flugzeugen, Zügen und Autos. Dank Single-Pair Ethernet (SPE) kann Ethernet heute über größere Distanzen mit einfacherer Verkabelung in der Industrie eingesetzt werden. Gleichzeitig wächst Power over Ethernet (PoE) weiter: eine einzige, integrierte Leitung versorgt Sensoren, WLAN-Zugangspunkte und Sicherheitskameras mit Strom. Über eine Milliarde PoE-Ports wurden bereits ausgeliefert – ein klares Zeichen: Ethernet steht genauso für Energie wie für Datenpakete.
Wir sind inzwischen weit über das Thema „Geschwindigkeit“ hinaus. Optisches Ethernet steht im Fokus, da Netzwerke für KI-Lasten und Hochgeschwindigkeitsanwendungen am Rand skalieren. Optische Verbindungen gelten nicht mehr als passive Infrastruktur, sondern als aktive Komponenten, die ebenso auf Ausfallsicherheit, Thermomanagement und Cybersecurity ausgelegt sein müssen wie digitale Netzkomponenten.
Der Weg voraus: Intelligenter, schneller, robuster
Das Ethernet der Zukunft kommt schneller. Die IEEE-Arbeitsgruppe 802.3 treibt die Entwicklung voran: Sie hat u. a. Standards für 100 Gbit/s pro Lane abgeschlossen und diskutiert aktuell über 200 Gbit/s pro Lane. Neue Steckverbinder wie OSFP-XD definieren Dichte und Effizienz für nächste Switch- und Router-Generationen neu. Doch es geht nicht nur um Geschwindigkeit. Das EthernetÖkosystem hinterfragt heute grundlegend, was „Infrastruktur“ in Zeiten permanenter Verfügbarkeit und globaler Konnektivität überhaupt bedeutet. Besonderes Augenmerk liegt auf physikalischer Resilienz, z. B. durch manipulationssichere Optiken, Immersionskühlung und verbesserte Failover-Mechanismen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist Nachhaltigkeit: stromsparende Hardware, thermisch optimierte Designs, robuste Lieferketten. Das sind keine leeren Versprechen, sondern essenzielle Anforderungen an moderne Ethernet-Technologie.
Um einen besseren Einblick in die Zukunft von Ethernet zu erhalten, sollten Sie unbedingt unsere
Nach wie vor der Goldstandard
Obwohl es Ethernet bereits seit den 1970er Jahren gibt, zeigen sich noch keine Alterserscheinungen. Chamäleon-gleich erfindet sich Ethernet immer wieder neu, passt sich an, skaliert und stellt sich auf alles ein, was als Nächstes kommt. Ganz gleich, was das nächste große Ding sein wird – von vollständig autonomen Fabriken bis hin zu Fly-by-Wire-Flugzeugen und darüber hinaus – Ethernet wird wohl dafür sorgen, dass alles miteinander verbunden bleibt.
Mit uns ist nach wie vor zu rechnen. Das Herzstück der Mission und des Auftrags der
Wenn die ersten 50 Jahre ein Indikator sind, wird die zweite Phase von Ethernet die erste noch übertreffen. Warten Sie es ab.
Die
Gestalten Sie die tec.news aktiv mit!
Ihre Rückmeldungen helfen uns, das Magazin noch besser auf Ihre Interessen und Bedürfnisse abzustimmen.