Encendido
Tamaño del mercado de las tecnologías y componentes más importantes para la energía limpia
Fuente/base de datos: IEA
"Perspectivas de la tecnología energética 2024" (PTE-2024) se centra en las perspectivas de la energía solar fotovoltaica, los aerogeneradores, los coches eléctricos, las baterías, los electrolizadores y las bombas de calor. Según las condiciones políticas actuales, el mercado mundial de estas tecnologías pasará de 700.000 millones de dólares en 2023 a más de 2 billones en 2035. También es probable que el comercio de tecnologías limpias aumente rápidamente y alcance los 575.000 millones de dólares, lo que supone más de un 50% más que el comercio mundial actual de gas natural.
El año pasado, Alemania generó el 59% de su electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar, la hidráulica y la biomasa. En el año anterior, la cuota seguía siendo del 56%.
En consecuencia, el de las energías renovables en el consumo bruto de electricidad aumentó hasta alrededor del 54% (2022: 46,3%; 2023: 52,5%)
La generación de electricidad a partir de energía eólica en 2024 se situó aproximadamente al mismo nivel que el año anterior, mientras que la electricidad procedente de sistemas fotovoltaicos tendió al alza
Aumento de los sistemas fotovoltaicos: La potencia total instalada aumentó en casi 16 gigavatios hasta su nivel actual de unos sonoros 98 gigavatios.
Actualmente se conectan a la red más de un millón de nuevos sistemas fotovoltaicos al año, incluidos sistemas a gran escala montados en el suelo y pequeños sistemas solares para
La generación de electricidad a partir de biomasa, energía hidroeléctrica y sistemas geotérmicos en 2024 también aumentó en torno a un 2% interanual.
Comercio mundial con tecnologías energéticas limpias
Comercio mundial de tecnologías limpias = 200.000 millones de dólares = 30% del valor del mercado mundial
Los coches eléctricos representan la mayor parte y se han duplicado desde 2020, seguidos de los sistemas solares fotovoltaicos Se espera que esta cifra ascienda a 575.000 millones de dólares en 2035.
Fuente/base de datos: IEA
Fuente/base de datos: IEA
Las cadenas de suministro de tecnologías limpias dependen en gran medida del comercio y seguirán dependiendo de él en el futuro.
Fuentes de energía para la generación neta de electricidad del sector público alemán, noviembre de 2024
Fuentes/base de datos: Statista, ENTSO-E, Oficina Federal de Estadística:, AGEB
Más inversiones y empleados
Fuente/base de datos: IEA
Es probable que el gasto de capital en eficiencia en los sectores de uso final, incluida la electrificación, haya aumentado un 4% hasta alcanzar unos 660.000 millones de dólares en 2024, igualando así el máximo histórico de 2022
Quelle/Datenbasis: IEA
Esto también se refleja en las ocupaciones correspondientes: En 2024, el número de empleados en empleos relacionados con la eficiencia energética alcanzará casi los 10 millones.
Lars Kühme
Posición: External Communication
- Departamento: Corporate Communication & Branding
- Empresa: HARTING Stiftung & Co. KG