La arquitectura que redefine la automatización
Simon Jungbluth
Posición: Investigador asociado (Automatización)
- Empresa: SmartFactory-KL e.V.
En vista de los paisajes industriales cambiantes y en transformación, las empresas se enfrentan a una serie de retos diferentes. Si quieren reaccionar rápidamente a los cambios del mercado sin dejar de ser eficientes y flexibles, esto exigirá una automatización que funcione de forma cada vez más autónoma. En consecuencia, el futuro de la automatización se caracterizará en gran medida por sistemas capaces de adaptar y optimizar procesos de producción complejos de forma autónoma.
Arquitecturas de referencia para soluciones de automatización modernas
Arquitecturas de referencia como la SmartFactory-KL figuran como un factor importante en este desarrollo ulterior de la automatización. Esta arquitectura proporciona una infraestructura que combina sin problemas tanto las soluciones de automatización tradicionales como los modernos componentes de software y hardware. La interacción entre la OT, la interfaz TI/OT y el nivel de TI representa la pieza central de esta estructura. Unos componentes, interfaces y procesos claramente definidos garantizan la coherencia y la interoperabilidad. Esto permite la integración perfecta de tecnologías innovadoras, posibilitando un entorno de producción cada vez más autónomo.
La arquitectura actúa como un marco flexible que facilita la integración de sistemas de autoaprendizaje y algoritmos inteligentes. Estos sistemas son capaces de registrar y analizar datos en tiempo real y aprender de ellos de forma autónoma, la capacidad que constituye la base de los procesos autónomos de toma de decisiones. Y esto permite, en última instancia, la adaptación automática a los cambios en los requisitos de producción y a los imprevistos.
Al definir claramente las interfaces y los procesos en la arquitectura de referencia, los diferentes sistemas son capaces de interactuar sin problemas entre sí. Esto, a su vez, es la condición técnica previa para una fábrica autónoma en la que las máquinas y los sistemas puedan actuar de forma independiente e incluso cooperar. Esta interconexión y modularidad permiten una personalización y ampliación dinámicas sin incurrir en elevados costes de reestructuración.
La integración de asistentes inteligentes
La integración de agentes inteligentes, que actúan como factores clave en el entorno de producción moderno, es un aspecto central de la arquitectura de referencia. Estos agentes no sólo apoyan la automatización de tareas rutinarias, sino que también son capaces de reconocer patrones complejos y hacer recomendaciones de actuación basadas en ellos.
Durante el montaje, por ejemplo, se despliegan sistemas que no sólo ofrecen interfaces de usuario avanzadas, sino que también integran asistencia visual directamente en el puesto de trabajo del empleado. Por ejemplo, las tecnologías visuales proyectan las instrucciones de montaje y de seguridad directamente en la zona de trabajo, lo que permite reconocer y procesar en tiempo real los cambios en el flujo de trabajo. Sensores y cámaras trabajan para seguir los movimientos con el fin de minimizar los errores y mejorar la garantía de calidad.
Además, los agentes inteligentes contribuyen significativamente al apoyo al mantenimiento mediante análisis predictivos que supervisan el estado de las herramientas, por ejemplo. La detección precoz de los signos de desgaste permite generar automáticamente sugerencias de mantenimiento y recordatorios oportunos para el personal de mantenimiento, lo que minimiza los tiempos de inactividad y prolonga la vida útil de las herramientas.
Hombre, máquina, sinergia
Sin embargo, la arquitectura de referencia del SFKL también muestra claramente que -incluso en un mundo cada vez más automatizado- las personas siguen desempeñando un papel central. La experiencia humana es indispensable en áreas como la planificación estratégica y la supervisión. La visión de una fábrica inteligente es crear una sinergia armoniosa entre las personas y las máquinas, en la que los sistemas autónomos y la experiencia humana trabajen mano a mano. Este desarrollo no sólo está abriendo nuevas posibilidades en la producción y la fabricación, sino que también está ofreciendo un campo fértil para las innovaciones científicas que están allanando el camino para una nueva era de la automatización.
Acerca de SmartFactory-KL
La iniciativa tecnológica SmartFactory-KL e. V., con sede en Kaiserslautern, es una plataforma alemana líder en investigación y demostración de sistemas de producción orientados al futuro. Desde hace más de 20 años, la red de ciencia e industria desarrolla soluciones prácticas para la fábrica del futuro, centrándose en las arquitecturas de producción modulares, los gemelos digitales, la interoperabilidad y los procesos autónomos. La red sirve de campo de pruebas para las nuevas tecnologías y normas y demuestra cómo la automatización moderna puede implantarse también en las zonas industriales abandonadas.