Conectar la All Electric Society
La unión de sectores y la electrificación integral asociada también conducen a consumidores más inteligentes, controlables y, por tanto, eléctricos, que también ahorran energía.
Dr. Stephan Middelkamp
General Manager Quality & Technologies
La ambición de la AES no puede ser mayor: se ve a sí misma como una solución al problema del abastecimiento energético de la humanidad, es decir, en su máxima expresión. El concepto no sólo pretende ayudar a cubrir las necesidades actuales, sino también tener en cuenta los requisitos energéticos futuros.
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU es proporcionar acceso a la energía a las personas de todo el mundo. Si nos centramos explícitamente en la electricidad, sólo en 2021 vivían sin acceso a ella unos 759 millones de personas, es decir, el 10% de la población mundial. Además, hay cientos de millones de personas que tienen un acceso limitado o poco fiable a la electricidad.
La clave está en las energías renovables. La energía renovable debe generarse de forma constante en todo el mundo y distribuirse correctamente: Debe estar disponible cuando se necesite o utilizarse cuando esté disponible.
Dos líneas de vida interdependientes
Y precisamente por eso es necesari a la unión de sectores en el AES. Esto incluye la unión de sectores a través de la energía y los datos, las dos líneas vitales esenciales. Ambos son interdependientes, y el flujo de energía se produce a través del acoplamiento energético de los sectores. Los datos son la parte comunicativa, a través de la cual se intercambia información sobre las necesidades energéticas.
La "vena energética" se hace tangible a través de las redes de AC y DC y el almacenamiento intermedio. Para el almacenamiento pueden utilizarse baterías (almacenamiento de electrones), soluciones moleculares (hidrógeno, metano, e-combustibles) o mecánicas, como las centrales hidroeléctricas. La elección depende de la duración del almacenamiento y del tiempo de respuesta.
La normalización es esencial para el éxito del acoplamiento sectorial del "cable de datos". Sin embargo, la mera normalización del conector de datos a nivel de hardware no es suficiente para el control. El gemelo digital ofrece aquí una alternativa prometedora. La IDTA está trabajando con expertos de diversos sectores en las llamadas plantillas de submodelos que lo hacen posible.
Llegan los consumidores inteligentes
El acoplamiento de sectores y la electrificación integral asociada también conducirán a consumidores más inteligentes, controlables y, por tanto, eléctricos, lo que también ahorrará energía. Este efecto también repercute positivamente en la visión global de la AES, que traerá muchos cambios y aún alberga varios retos. Pero, sobre todo, debe verse como una gran oportunidad para allanar el camino hacia una sociedad sostenible.
¿Qué puede esperar?
En los próximos números, tec.news seguirá muy de cerca esta trayectoria, especialmente la unión de sectores. Una tríada de categorizaciones estratégicas, proyectos ilustrativos de la industria y experiencias de HARTING'con casos de éxito con socios y clientes forman el marco de apoyo para cada tema. El contenido actual deja claro lo mucho que avanza el AES y lo relevante que es el objetivo general: Reducir las emisiones deCO2 sin dejar de aumentar la cantidad de energía disponible en todo el mundo.
Dr. Stephan Middelkamp
Posición: General Manager Quality & Technologies
- Departamento: SSU QT
- Empresa: HARTING Stiftung & Co. KG