Los datos ayudan a aumentar el éxito
Norbert Schlingmann
Posición: Managing Director of the Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF)
La digitalización ha cambiado fundamentalmente la agricultura en las dos últimas décadas. Hoy en día, las máquinas ya no son meras herramientas mecánicas, sino participantes conectados en red en el ecosistema digital. La AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) se enfrenta al reto de permitir el intercambio de datos entre una gran variedad de actores y sistemas, protegiendo al mismo tiempo los intereses de los agricultores y los fabricantes de maquinaria.
De las máquinas a las redes: la evolución del intercambio de datos
Inicialmente, la atención se centró en la transmisión de datos dentro de la máquina. Con la introducción de los sistemas GPS y los terminales ISOBUS en la década de 2000, el intercambio de datos externos adquirió cada vez más importancia. Hoy en día, las máquinas forman parte de una red, a menudo dentro de una empresa y en un entorno de nube cerrado.
El papel de las normas y la cooperación
La diversidad de la electrónica y los volúmenes de datos recogidos hacen necesario un mayor desarrollo de ISOBUS hacia vías de transmisión más rápidas y, por tanto, también hacia nuevas normas. Este requisito y la cooperación internacional con otras industrias como la del movimiento de tierras, la minería y la de camiones y remolques dieron lugar a la creación del Grupo de Trabajo Conjunto ISO 16 (JWG 16). En este grupo de trabajo internacional, expertos de diversas industrias trabajan en el desarrollo del ISOBUS de alta velocidad orientado a llevar la comunicación electrónica y el intercambio de datos entre máquinas agrícolas a un nuevo nivel. El objetivo es hacer que el intercambio de datos entre máquinas sea hasta 4.000 veces más rápido, normalizar las interfaces de los sistemas de cámaras, por ejemplo, y facilitar el intercambio de datos, creando así la base para servicios innovadores.
El ISOBUS de alta velocidad (HSI) utiliza 1000BASE-T1 Tipo B (Ethernet de un par, 1 Gbit/s, hasta 40 m) según la norma IEEE802.3 como capa física de transmisión.
HSI es una evolución de la norma ISOBUS clásica en tecnología agrícola y permite una transmisión de datos mucho más rápida entre tractores, accesorios y aperos. Esto permite controlar con mayor eficacia y en tiempo real las funciones complejas de las máquinas, los grandes volúmenes de datos y los modernos sistemas de asistencia.
Las salas de datos como modelo para el futuro
El desarrollo de espacios de datos abiertos entre fabricantes representa un paso crucial hacia un intercambio de datos seguro y eficaz en la agricultura. Las soluciones propietarias en la nube alcanzan sus límites cuando trabajan máquinas de distintos fabricantes. En el marco del "Espacio común europeo de datos agrarios", Europa trabaja con numerosos socios en espacios de datos en red que cumplan la legislación. En vista de la evolución internacional, como la creación prevista de 100 salas de datos agrícolas en China para 2028, Europa debe seguir siendo competitiva.
El futuro de la agricultura está en el uso inteligente de los datos. Los espacios de datos transparentes que permiten el intercambio entre diferentes fabricantes y sistemas son cruciales para la innovación y la producción sostenible. La gestión de datos se ha convertido en fundamental en la agricultura y la producción alimentaria. Las empresas, desde las de semillas y productos químicos hasta las procesadoras de alimentos y las consultoras agrícolas, utilizan los datos para mejorar la eficacia operativa y permitir una agricultura de precisión. Sin embargo, el intercambio de datos entre distintos sistemas suele ser ineficaz y lento. La AEF ha reconocido esta necesidad y ha desarrollado la Red de Interoperabilidad Agrícola (AgIN) con el fin de crear un entorno de datos armonizado. AgIN promueve la colaboración entre los miembros de la industria agrícola y permite la conexión de datos entre iguales. Se están desarrollando un marco jurídico y normas técnicas orientadas a mejorar la interoperabilidad.
Sólo mediante la cooperación, marcos legales claramente definidos y soluciones abiertas, que estamos desarrollando actualmente con AgIN, podremos dominar los retos del intercambio de datos y hacer que la agricultura esté preparada para el futuro.
La AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation) es una organización internacional multiproveedor con más de 300 miembros dedicada a la promoción y normalización de la electrónica y el software en la tecnología agrícola. El objetivo de la AEF es garantizar la interoperabilidad y compatibilidad de máquinas, dispositivos y sistemas de distintos fabricantes, en particular mediante el desarrollo y avance de normas como ISOBUS. La AEF reúne a fabricantes, proveedores y otros agentes del sector para desarrollar conjuntamente soluciones a los retos de la digitalización y el intercambio de datos en la agricultura. De este modo, la AEF contribuye de forma significativa a impulsar la innovación y a aumentar la eficacia y la sostenibilidad de la agricultura moderna.