Dinamarca: Un sistema energético inteligente que permite una transición ecológica y segura
Trabajamos para alcanzar los objetivos climáticos mediante infraestructuras y consumos energéticos flexibles, allanando el camino para una profunda integración de la producción de ER.
Christina Burgos Nittegaard
Head of the Intelligent Energy Department, Green Power Denmark
Objetivos principales
tec.news: Sra. Burgos Nittegaard, ¿cuáles son sus principales objetivos y cómo contribuye a lograr una sociedad totalmente eléctrica?
Christina Burgos Nittegaard (CBN): La misión de Energía Inteligente es que Dinamarca esté entre los primeros países del mundo en la transición a un sistema inteligente de energía y abastecimiento. Trabajamos para alcanzar los objetivos climáticos mediante infraestructuras y consumos energéticos flexibles, allanando el camino para una profunda integración de la producción de ER. El camino está pavimentado con soluciones basadas en datos que conectan sectores para equilibrar la producción eólica y solar. Para ello, contribuimos a la creación de marcos adecuados para el acoplamiento de sectores, la eficiencia energética y un mercado de la energía flexible. Reunimos a un amplio espectro de interesados en la cadena de valor danesa: nuestros participantes proceden del sector energético y de suministro, proveedores de tecnología, consultores, ayuntamientos, inversores e instituciones del conocimiento, como universidades, etc.
Desafíos
Dinamarca está a la vanguardia de las redes inteligentes basadas en las tecnologías disponibles. ¿A qué tipo de retos se enfrenta ahora?
CBN: El reto de una red de este tipo es equilibrar eficazmente todas las fuentes de energía por un lado y los usuarios de energía por otro. En Dinamarca, es posible comprar electricidad a un precio al contado: siempre que hay mucha electricidad verde disponible, suele ser barata. Pero si no hay viento ni sol, la electricidad puede ser bastante cara. Si tienes un vehículo eléctrico, puede ser un sistema eficiente. Sin embargo, en el futuro también puede acarrear nuevos problemas, porque cuando el precio es bajo, la demanda de electricidad aumenta exponencialmente. En el futuro, la infraestructura puede, por tanto, tener dificultades para soportar el intenso consumo. Creemos que los productos de mercado más allá del precio al contado son parte de la respuesta. Los futuros productos deberán permitir tanto un uso más eficiente de la capacidad de la red eléctrica como equilibrar el mercado de la electricidad. Esto debería permitir a un sistema energético gestionar más producción y consumo de electricidad verde con mayor rapidez, lo que nos hace avanzar más rápido y de forma más rentable hacia los objetivos climáticos.
Ayuda de los contadores inteligentes
¿Cómo te ayudan los contadores inteligentes a alcanzar tus objetivos?
CBN: Desde 2020, todos los edificios de Dinamarca están equipados con contadores inteligentes: contadores digitales de electricidad que registran el consumo cada hora. Estos contadores proporcionan a los operadores de servicios públicos información detallada sobre la red eléctrica, mejorando su capacidad para comprender, predecir y optimizar en función de los patrones de consumo, impulsando aún más la innovación en todo el sector. Se están instalando contadores digitales similares para controlar la calefacción y, en muchos casos, el consumo de agua, lo que permite introducir mejoras adicionales en múltiples sistemas de servicios públicos. El Gobierno danés ha puesto en marcha recientemente un programa para estudiar cómo compartir de forma segura los datos de estas y otras fuentes, garantizando la privacidad y liberando al mismo tiempo todo el potencial de las soluciones del mañana.
Logro de objetivos
¿Se alcanzarán todos los objetivos una vez que se haya realizado plenamente un AES?
CBN: Es importante reconocer que la transición a una sociedad totalmente eléctrica no resolverá automáticamente todos los problemas, aunque conducirá a un sistema más eficiente desde el punto de vista energético y con una reducción significativa o nula de las emisiones. Seguirá habiendo problemas, como la escasez de recursos y la necesidad de garantizar la seguridad.
Green Power Dinamarca
Green Power Denmark es una organización empresarial no comercial que reúne a unos 1.500 miembros de toda la cadena de valor de la energía verde. Green Power Denmark representa a empresas del sector de las energías renovables, propietarios y promotores de sistemas de energías renovables, compañías eléctricas, operadores de sistemas de distribución (DSO), empresas de comercio de energía y empresas que trabajan para refinar, convertir y almacenar electricidad verde.
greenpowerdenmark.dk
Christina Burgos Nittegaard
Posición: Head of the Intelligent Energy Department
- Empresa: Green Power Dinamarca