Comunicación de datos eficiente con Single Pair Ethernet
Karsten Walther
Posición: Director Gerente
- Empresa: Perinet GmbH
Cómo la informática se abre camino en la tecnología de sensores
Hasta la fecha, existían los mundos claramente separados del nivel de campo y del nivel superior de TI. Mientras tanto, las dos áreas se están fusionando en términos de tecnología de datos. En el centro de este desarrollo está la cuestión de cómo se puede transferir la información del nivel de las máquinas a los sistemas digitales de forma eficaz, comprensible y sin lagunas en los medios. Aquí es precisamente donde entra Perinet con un enfoque novedoso que está disolviendo las fronteras tradicionales.
Comunicación sin barreras entre la tecnología informática y los sensores
Los sistemas tradicionales se basan en sistemas de bus y pasarelas patentados que utilizan los datos sobre el terreno y sólo los trasladan a TI cuando es necesario. Este proceso provoca retrasos, lagunas en los medios y complejos esfuerzos de integración. Perinet permite la comunicación directa basada en Ethernet desde los sensores hasta el nivel informático.
Esta coherencia se basa en Single Pair Ethernet (SPE), una tecnología que lleva la comunicación Ethernet a los dispositivos más compactos. Hoy en día, los microcontroladores modernos permiten una potencia de cálculo en formato sensor; el SPE complementa estas capacidades proporcionando una interfaz de red adecuada y compacta.
La inteligencia se traslada a los sensores
A medida que aumenta la potencia de cálculo, cambian las tareas y el papel de la tecnología de sensores. La información ya no se proporciona como datos brutos, sino como información relevante. Un sensor que antes sólo emitía tensión ahora suministra directamente información relevante para la toma de decisiones, como el nivel de llenado de un depósito, por ejemplo.
Esto está creando un flujo de datos inteligente que alivia la carga de TI y reduce las cargas de la red. La tecnología de sensores se está convirtiendo en el primer nivel de procesamiento y constituye la piedra angular a medida que la tecnología informática penetra cada vez más en el nivel de campo.
El futuro de la automatización
La automatización del futuro será holística, con la automatización a nivel de campo y la TI complementándose mutuamente.
A nivel de campo: Sensores inteligentes conectados en red que preprocesan, interpretan y comunican de forma segura los datos y automatizan el proceso de producción.
A nivel informático: IA, aprendizaje automático y optimización de procesos basada en datos.
Mientras que el control de las máquinas solía constituir el único núcleo de la automatización, el poder innovador se está desplazando cada vez más al nivel informático, donde la información puede evaluarse en todos los sistemas y los procesos pueden optimizarse de forma dinámica.
Ejemplo práctico: Brownfields de forma sencilla
El enfoque impresiona por su solidez demostrada especialmente en los sistemas de zonas industriales abandonadas. En lugar de integrar diferentes sistemas de control de máquinas, lo que implica un esfuerzo y una inversión considerables, Perinet accede a la información directamente en los sensores, en paralelo al PLC existente, sin afectar a las operaciones en curso.
En sistemas complejos como las líneas de embotellado, basta con leer algunos puntos de datos concretos para visualizar el rendimiento y los rechazos. Los operadores se benefician de un esfuerzo y una entrada de instalación mínimos, de infraestructuras estandarizadas y de un reequipamiento sin riesgos, incluso de máquinas con décadas de antigüedad.
Los conectores como facilitadores
La fusión de las tecnologías de la información y de los sensores también plantea nuevas exigencias a la tecnología de conexión. Los conectores híbridos que combinan energía y datos en una sola interfaz se están convirtiendo en la base de la automatización moderna. Al igual que el USB propició la normalización en la informática, las soluciones híbridas compactas -por ejemplo, en el entorno Ethernet de par único- se enfrentan a una evolución similar en el ámbito industrial.
Acerca de Perinet
Perinet es una empresa tecnológica alemana que interconecta directamente sensores, actuadores y sistemas informáticos. Las soluciones permiten una comunicación de datos segura y de extremo a extremo desde los dispositivos de campo hasta los sistemas de software y en la nube de nivel superior. De este modo, Perinet está creando las bases para unos entornos de producción avanzados y basados en datos, al tiempo que facilita el uso de la IA en la industria.