Ethernet: 50 años, pero sigue siendo el patrón oro
Peter Jones
Posición: Ethernet Alliance Chair
El hecho de que Ethernet tenga ya más de 50 años es simplemente...salvaje. Sin embargo, seguimos construyendo sobre esos mismos cimientos en 2025. Una de las tecnologías más resistentes y versátiles de la historia de las redes comenzó como un experimento de laboratorio que se garabateó por primera vez en una servilleta. Y probablemente se esté asegurando de que esta página se carga para usted ahora mismo.
Hoy en día, Ethernet está en todas partes. Está entretejida en casi todo, desde los coches inteligentes hasta los suelos de las fábricas. Entonces, ¿qué hay detrás de su poder de permanencia? Sencillo: es abierto, se amplía sin rechistar y la gente sigue encontrando nuevas formas de mejorarlo. Cada año, de alguna manera, hace un poco más de frío que antes.
De la innovación al pilar
En los primeros tiempos, 10 Mbps parecían un cambio de juego. Ahora vemos de forma rutinaria despliegues de 400G y 800G, y el siguiente salto a 1,6T ya está en marcha. Pero la verdadera historia no es sólo la velocidad. Se trata de la capacidad de Ethernet para evolucionar sin perder su identidad. Su rápido ritmo de cambio, combinado con una expansión masiva de las aplicaciones, significa que la interoperabilidad es una misión crítica. Sin embargo, la evolución de Ethernet ha sido moldeada por algo más que ingeniería inteligente. Más bien, proviene de un compromiso compartido por toda la industria con la interoperabilidad y los estándares abiertos, algo que la Alianza Ethernet sigue apoyando a través de plugfests, programas de pruebas y la colaboración de la industria.
Ethernet de hoy: el héroe que el mundo necesita y merece
La historia del origen de Ethernet es la de la adaptabilidad. Se ha liberado de los límites de los entornos informáticos tradicionales y se ha instalado como en casa en la planta de producción, en nuestras redes de energía, en el borde de las cargas de trabajo emergentes de la IA y a bordo de aviones, trenes y automóviles. Gracias a la llegada de Ethernet de un solo par (SPE), Ethernet puede recorrer fácilmente distancias más largas en entornos industriales con un cableado menos complicado. Simultáneamente, la alimentación a través de Ethernet (PoE), que utiliza un único cable integrado para alimentar sensores, puntos de acceso inalámbricos y cámaras de seguridad, sigue expandiéndose. Con más de mil millones de puertos PoE distribuidos hasta la fecha, está claro que Ethernet es tanto potencia como paquetes.
Hoy en día, estamos mucho más allá de la mera noción de velocidad y alimentación. La Ethernet óptica es un área de interés a medida que las redes se escalan para cargas de trabajo de IA y aplicaciones de borde de alta velocidad. Los enlaces ópticos, antes tratados como fontanería pasiva, se consideran ahora componentes activos que requieren tanta atención a la resistencia, la gestión térmica e incluso la ciberseguridad como la parte digital de la red.
El camino hacia el futuro: Más inteligente, más rápido y más resistente
Llega una Ethernet más rápida. El grupo de trabajo de Ethernet IEEE 802.3 está liderando el camino, habiendo realizado importantes hitos, por ejemplo, la finalización de los estándares de 100G por carril y las enérgicas discusiones en torno a la señalización de 200G por carril. Las innovaciones en conectores como el OSFP-XD están redefiniendo la densidad y la eficiencia en los diseños de conmutadores y enrutadores de última generación. Pero no se trata sólo de perseguir la velocidad. El ecosistema Ethernet se está replanteando qué significa realmente "infraestructura" en una era de tiempo de actividad constante y conectividad global. La resistencia de la capa física está atrayendo mucha atención, sobre todo para aplicaciones en las que el tiempo de inactividad simplemente no es una opción.
También hay un fuerte impulso hacia una mayor sostenibilidad, con la vista puesta en un hardware que consuma menos energía y diseños más conscientes de la energía que puedan soportar condiciones extremas, una gestión térmica más inteligente y cadenas de suministro seguras y diversas a nivel regional. No se trata de meras palabras de moda, sino que están integradas en la forma en que se diseña e implementa Ethernet.
Para conocer mejor el futuro de Ethernet, no deje de consultar nuestra página
Sigue siendo el patrón oro
A pesar de existir desde la década de 1970, Ethernet aún no ha mostrado su edad. Como un camaleón, sigue reinventándose, flexionándose, escalando y adaptándose a lo que venga. No importa cuál sea la Próxima Gran Cosa -desde fábricas totalmente autónomas a aviones fly-by-wire y más allá- Ethernet estará ahí para mantenerlo todo conectado.
Cuente con nosotros. Formar parte del pasado histórico y del futuro prometedor de Ethernet es el núcleo de la misión y el mandato de
Si sus primeros 50 años sirven de indicación, el segundo acto de Ethernet será aún mejor. Espere y verá.