La columna vertebral eléctrica para todos los sectores
Líneas de vida
Para hacer realidad la visión de la All Electric Society (AES), hay dos líneas de vida que hacen posible la unión sectorial: el flujo intersectorial de datos y el flujo intersectorial de energía.
Y es precisamente en estos dos temas -datos y energía- en los que se centra la cartera de productos de HARTING. Los conectores y cables son los habilitadores técnicos que, por encima de todo, permiten el flujo constante y continuo de energía.
Conexión de la red central eléctrica
Para GBU Electric cuenta la importancia de los componentes en las aplicaciones. El AES presupone un mayor uso de conectores, ya que son fundamentales para acoplar la red eléctrica de todos los sectores.
En el pasado, el desarrollo de soluciones de conectividad se centraba mucho en los mercados. En consecuencia, la generación y el consumo de energía se analizaron por separado. Esto ya no puede servir como punto de partida. En el contexto de la AES, necesitamos un sistema global y holístico y la unión de productores y consumidores, es decir, la unión sectorial entre todos los sectores. La atención se centra aquí en la misión holística de la unión de sectores, especialmente cuando se trata del tema del poder. Vemos todos los sectores de la AES. Los segmentos individuales son actualmente muy significativos.
Hay cuatro segmentos -Eólica, Red Eléctrica, Hidrógeno y Almacenamiento de Energía- que pueden atribuirse a la generación y el transporte de energía. HARTING es capaz de dirigirse a estos segmentos basándose en tecnologías y en el acceso adecuado al cliente.
Gama de aplicaciones
Este mayor campo de aplicación exige conectores con propiedades más amplias: deben permitir el uso convergente de energía y datos en el futuro y seguir adaptándose de forma óptima a la aplicación concreta y específica en los respectivos sectores. Especialmente cuando se trata de puntos y cuestiones relevantes como las condiciones ambientales, la vida útil, la manejabilidad, la instalación y la seguridad.
Si en el futuro todo en un AES se cubre eléctricamente y se alcanzan los límites respectivos con más frecuencia, los conectores son un componente decididamente crítico. En concreto, se plantean mayores retos en cuanto a los aspectos térmicos y la eficiencia energética. El AES exige una mentalidad más abierta en lo que se refiere a los tipos de electricidad utilizados. La corriente continua desempeña aquí un papel cada vez más importante.
HARTING's se centrará en el desarrollo. Por ejemplo, sobre la reducción de la resistencia al contacto, garantizando al mismo tiempo un acoplamiento seguro, se investigará sobre todo en la zona de contacto. Para ello se necesitan nuevas tecnologías de contacto, una amplia base de aplicaciones y opciones de simulación y ensayo. El GBU Electric trabajará intensamente en estos temas.
Cableado
Como complemento a la cartera de conectores, HARTING cuenta con una amplia y profunda experiencia en el campo del cableado gracias a HARTING Customised Solutions (HCS). HCS también está bien equipado para cumplir los requisitos de la AES y apoya el fuerte enfoque en la conectividad holística para la energía.
La experiencia de HCS también se ve reforzada por la asociación estratégica con Studer Cables AG, con sede en Suiza. Aquí, es sobre todo la experiencia en cables de alto rendimiento la que va a contribuir al compromiso que gira en torno al AES.
Por consiguiente, la experiencia de HARTING en conectividad no sólo se pone de manifiesto en los conectores, sino que se extiende a toda la gama de aplicaciones de cableado.
Una visión de 360 grados cierra conceptualmente el círculo de todos los sectores en cuanto a tecnologías clave. La contribución y el papel de HARTING en la unión sectorial es una mayor homogeneidad de los conectores.
Serán compatibles con los medios o incluso con los conectores, por lo que podrán utilizarse en distintos ámbitos de aplicación.
Las soluciones energéticas también se verán impulsadas en el sector del cable. El reto radica en que actualmente no existen conexiones universales estandarizadas para los dispositivos de alimentación en muchas aplicaciones, lo que significa que no es posible ofrecer cables de sistema basados en estos componentes. Sin embargo, HARTING es un "creador de tendencias" en este ámbito, y esto se aplica tanto a los dispositivos como a los sistemas de cableado necesarios.
En consecuencia, HCS ya está pensando en interfaces de sistemas con cableado personalizado para las respectivas aplicaciones, lo que supone una ventaja competitiva y una visión de futuro. La unidad preensamblada puede convertirse en un gran problema si hay una interfaz que no dispone de una solución de cableado adecuada.
Una ventaja clave de la amplia cartera de productos y del enfoque global es la capacidad de HARTING para paralelizar procesos que, de otro modo, se desarrollarían de forma iterativa. En consecuencia, los conectores y los cables se conciben y piensan en paralelo en los proyectos pertinentes.
Esto significa que la contribución de HARTING a la unión sectorial radica en el uso de tecnologías de transmisión convergentes con una conectividad perfectamente adaptada a la aplicación.
Jörg Scheer
Posición: Managing Director HARTING Customised Solutions
- Empresa: HARTING Technology Group