Repensar la conectividad en la fabricación de semiconductores autónoma
Este artículo apareció originalmente en
La inteligencia artificial está revolucionando la industria de los semiconductores a lo largo de toda la cadena de valor, impulsando un diseño de circuitos más rápido y eficaz, un mejor mantenimiento predictivo de herramientas y equipos y la optimización de las operaciones de fabricación. Mientras que los diseños de chips cada vez más complejos exigen procesos de fabricación más complejos, esas mismas innovaciones sustentan las tecnologías -como la computación de borde y la IA agéntica- que están ayudando a los fabricantes de equipos y a las fábricas a avanzar hacia el objetivo de un funcionamiento autónomo.
Históricamente, en el diseño de herramientas y equipos semiconductores, la conectividad -es decir, la entrega de señal, potencia y datos a los subsistemas y entre ellos- se ha relegado a una tarea de diseño de última fase y se ha considerado una preocupación secundaria. Tradicionalmente, la atención principal de la ingeniería se centraba en los módulos centrales del proceso, como las cámaras de proceso, los sistemas de vacío y los conjuntos electromecánicos, ya que éstos afectan directamente al procesamiento y rendimiento de las obleas. Sólo después de que esos sistemas estuvieran definidos, los ingenieros solían ocuparse de cómo encaminar los cables, los conectores y las interfaces, lo que provocaba problemas de integración en las últimas fases.
A medida que la industria se enfrenta a unos márgenes cada vez más estrechos, tanto espaciales como económicos, este enfoque ya no es sostenible. Los requisitos de las fábricas contemporáneas dictan un cambio:
Esta transición viene acompañada de matices lingüísticos propios de nuestro campo. Mientras que otros sectores pueden utilizar términos como "humano en el bucle" o "capa de discernimiento humano", las fábricas de semiconductores se centran abrumadoramente en minimizar la intervención directa, y reconocen que ciertas tareas, especialmente las de mantenimiento complejo, siguen estando fuera del alcance de la automatización total. La expectativa de la industria no es la eliminación de los operadores humanos, sino su despliegue específico y experto a intervalos clave.
Las herramientas para la fabricación de chips en nodos avanzados, y las fabricaciones en las que operan, requieren soluciones de conectividad que sean modulares, que soporten la expansión, la capacidad de servicio y la redundancia,
Optimización del rendimiento: La conectividad como palanca de control
El modelo heredado, en el que la variabilidad del proceso se gestionaba mediante inspecciones laboriosas y análisis post mortem, ha sido desplazado por la supervisión continua y la metrología en línea. Los bucles de control de procesos automatizados, creados a partir de la transmisión de datos en tiempo real a través de conectores de alta fiabilidad, supervisan y controlan ahora los caudales, la dosificación de productos químicos y los ajustes de temperatura sin intervención humana directa.
Además,
Mientras que los mayores fabricantes de equipos originales del sector adoptan rápidamente estas prácticas, los fabricantes de equipos pequeños y medianos a veces se quedan rezagados a la hora de involucrar a los especialistas en conectores en las primeras fases del proceso. La oportunidad perdida aquí puede ser significativa, ya que los intentos tardíos de resolver la colocación de los conectores o la capacidad de servicio en los sistemas heredados pueden obstaculizar el acceso y la capacidad de servicio. Tomemos, por ejemplo, el caso de un subsistema cableado con cerca de 100 conexiones. El sistema no sólo tardó semanas en construirse y ponerse en marcha, sino que cuando fue necesario solucionar problemas, el sistema estuvo fuera de servicio durante varios días.
Filosofía de diseño para la facilidad de servicio y la minimización del tiempo de inactividad
El tiempo de inactividad sigue siendo uno de los pasivos más costosos en la fabricación de dispositivos. Incluso una hora fuera de línea puede significar decenas de miles de pérdida de valor. La fábrica autónoma, por su diseño, busca convertir los eventos de mantenimiento programados y no programados en ciclos manejables y recuperables.
En lugar de confiar en sistemas punto a punto cableados, un legado que persiste en algunas construcciones de equipos pequeños y medianos, la última tendencia es adoptar soluciones de conectores modulares e híbridos. Éstas proporcionan no sólo una huella más pequeña, sino también la capacidad de combinar potencia, señal y datos en una única interfaz a prueba de errores. Los conectores codificados por colores y con llave eliminan el riesgo de errores de conexión,
Desde el punto de vista de la ingeniería,
Diseñar para un servicio global es una realidad concurrente. En la actualidad, muchas fábricas avanzadas requieren un acceso remoto para el diagnóstico, lo que significa que la arquitectura de los conectores debe soportar una fácil localización de averías, un rápido flujo de información y una rápida intervención de los equipos situados al otro lado del mundo.
Sostenibilidad: Optimización en tiempo real y gestión de materiales
La presión sobre el uso del agua, la energía y los productos químicos se está intensificando, y muchas regiones están instituyendo controles estrictos e incentivos para la mejora. Los ecosistemas ricos en conectividad son ahora fundamentales para las iniciativas de sostenibilidad efectivas,
Las plataformas avanzadas de conectividad están permitiendo a las fábricas implementar una gestión precisa de gases, productos químicos y agua, automatizando los sistemas de suministro para ajustarse dinámicamente a las variaciones en tiempo real de los requisitos del proceso. Según análisis recientes, el control de procesos en bucle cerrado y
Estos avances no se limitan al cumplimiento de la normativa o a la reducción de costes. También facilitan una cultura de gestión y transparencia, un valor cada vez más demandado por inversores, socios y reguladores a medida que la industria crece tanto en escala como en influencia.
Ingeniería de los riesgos para la seguridad de los trabajadores
Las salas blancas, a pesar de su aspecto prístino y su reputación de esterilidad,
La migración hacia la fabricación sin luz representa una oportunidad para reconfigurar este perfil de riesgo. Las tecnologías de automatización, habilitadas por una conectividad fiable y rica en diagnósticos, sustituyen progresivamente la intervención humana directa en tareas peligrosas, desde la supervisión en tiempo real de cabinas de gas hasta la manipulación totalmente robotizada de obleas y las cadenas automatizadas de suministro de productos químicos. Esta evolución reduce drásticamente la exposición y confina la actividad humana a las operaciones que exigen destreza, juicio o resolución de problemas complejos.
Incluso a medida que la robótica y los cobots asumen una mayor parte del mantenimiento, sus capacidades siguen teniendo limitaciones: ciertas acciones complejas y precisas, como localizar y cambiar un termopar, exigirán la destreza y el juicio de un humano. Pero el objetivo de la automatización de las luces es minimizar -no eliminar- la participación y la supervisión humanas.
Las redes de sensores en tiempo real y el registro continuo de eventos apuntalan estos avances, proporcionando a los responsables de seguridad datos granulares para la evaluación continua de peligros y la verificación del cumplimiento. Los beneficios inmediatos de estas tecnologías son la reducción de los accidentes laborales y de los incidentes de exposición, mientras que, desde el punto de vista estratégico, mejoran la reputación de la empresa y su posición normativa. Además, la gestión proactiva de la seguridad basada en conocimientos precisos y basados en datos alinea el rigor operativo con el bienestar humano, garantizando que a medida que las fábricas escalan e intensifican sus operaciones, las protecciones de los trabajadores avanzan junto con los objetivos de productividad.
Huellas cada vez más pequeñas, demandas cada vez mayores
Los fabricantes de semiconductores se enfrentan cada año a limitaciones de diseño más estrictas,
Las herramientas actuales no son cada vez más grandes, sino todo lo contrario: a medida que las fábricas se encarecen cada vez más, es imperativo empaquetar más capacidad en espacios cada vez más reducidos. Donde antes los ingenieros llenaban un panel accesible con una serie de conectores del tamaño de una pequeña valla publicitaria, ahora el requisito es mantener, actualizar y solucionar problemas en espacios que son órdenes de magnitud más pequeños y mucho más difíciles de acceder.
El resultado es que el tamaño y la capacidad de los conectores repercuten directamente tanto en el rendimiento como en la facilidad de mantenimiento del sistema; por ejemplo, los conectores miniaturizados se han convertido en una rutina que permite disposiciones de alta densidad y la entrega multifunción de energía, datos y señales en subconjuntos extremadamente compactos.
A medida que cambian los factores de forma, cambian también las prioridades técnicas. En la actualidad, los ingenieros sitúan la fiabilidad, la integridad de los contactos y la durabilidad del ciclo de vida por encima de prácticamente cualquier otra característica de diseño, sabiendo que los conectores resistentes y robustos son esenciales para mantener un funcionamiento ininterrumpido en medio de un uso continuo y de diversos retos medioambientales. Sin embargo, la robustez es sólo una parte de la ecuación: la innovación se centra ahora en arquitecturas modulares e híbridas, plataformas flexibles que optimizan la forma en que interactúan los insertos, las carcasas y los mecanismos de cierre, lo que permite un montaje, una puesta en marcha y un mantenimiento más rápidos. Las soluciones conectorizadas tienen, según las encuestas del sector,
La miniaturización también cambia de manera fundamental la forma de conseguir la seguridad a prueba de errores y la integridad operativa. En las fábricas sin luz, cada punto de conexión debe protegerse contra la desalineación o el acoplamiento defectuoso, por parte de humanos o robots. Las carcasas con llave, los indicadores de color y la guía táctil ya no son las mejores prácticas, sino requisitos básicos; los diagnósticos automatizados, la retroalimentación basada en sensores y la transmisión de datos en tiempo real permiten a los sistemas reconocer posibles problemas y solicitar la intervención antes de que los fallos interrumpan la producción. La rápida localización de averías, incluidos los conectores con fusibles integrados, que permiten a los sistemas automatizados detectar y resolver los fallos sin necesidad de acceder físicamente al armario, está sustituyendo rápidamente a los ciclos de mantenimiento programados, apoyando los objetivos de tiempo de actividad y automatización.
Las realidades prácticas se mantienen: los ingenieros pueden tener la tentación de "copiar y pegar" su último diseño, pero replantearse la conectividad puede producir herramientas futuras más fáciles de mantener, robustas y escalables. Los proveedores que codiseñan con los fabricantes de herramientas y equipos ayudan a garantizar que los nuevos diseños incluyan soluciones de conectividad fáciles de usar y de mantener que sean compatibles con los sensores, monitores y dispositivos de recopilación de datos que sustentan el paso al funcionamiento sin luz.
En última instancia, las limitaciones impuestas por la miniaturización y el aumento de los costes han forzado un replanteamiento fundamental de cómo las fábricas conectan, integran y mantienen sus sistemas. El nuevo paradigma de diseño hace hincapié en la compacidad, la modularidad y la fiabilidad a prueba de errores, concebidas para soportar la creciente complejidad de la fabricación de nueva generación. Las limitaciones de tamaño y las necesidades de integración no son periféricas; ahora son fundamentales para la estrategia de fabricación de semiconductores, que incluye el funcionamiento sin luz.
Soluciones de conectividad que permiten una fabricación sin luz
La evolución de la industria de semiconductores hacia entornos de fabricación totalmente integrados, ricos en datos y altamente automatizados representa una redefinición de las prioridades de diseño. La conectividad, que antes era una función de apoyo, se ha convertido en la infraestructura crítica de la que dependen todos los elementos del rendimiento de las fábricas. Gobierna cómo se comunican las herramientas, cómo fluyen los datos y con qué rapidez se recuperan los sistemas de una interrupción.
Al integrar la conectividad en una fase temprana del diseño, los fabricantes de equipos y los operarios de las fábricas ganan en velocidad y precisión, pero también en resistencia; la capacidad de adaptar los sistemas de forma dinámica a los nuevos procesos, materiales y expectativas normativas. Las fábricas más avanzadas ya no tratarán las interconexiones como conductos pasivos, sino como interfaces activas e inteligentes que permiten una supervisión continua, un control predictivo y un funcionamiento sostenible.
A medida que la industria se adentra en la automatización sin luces, cada conexión se convierte en una fuente potencial de información y ventajas. Diseñar para ese futuro significa considerar la conectividad no como un punto final de la ingeniería, sino como una pieza fundamental del diseño general del sistema.
Danielle Collins
Posición: Global Segment Manager
- Empresa: HARTING