Les lignes de vie
Pour concrétiser la vision de la société "tout électrique" (AES), il existe deux lignes de vie vitales qui rendent le couplage sectoriel possible : le flux intersectoriel de données et le flux intersectoriel d'énergie.
Et c'est précisément sur ces deux thèmes - les données et l'énergie - que se concentre le portefeuille de produits HARTING. Les connecteurs et les câbles sont les outils techniques qui permettent avant tout un flux d'énergie constant et continu.
Couplage de l'ossature électrique
Pour la GBU Electric, l'importance des composants dans les applications compte. Les SEA supposent une utilisation plus étendue des connecteurs, qui sont essentiels pour le couplage de l'ossature électrique de tous les secteurs.
Par le passé, l'accent était mis sur les marchés lors de l'élaboration de solutions de connectivité. Par conséquent, la production et la consommation d'électricité ont été analysées séparément. Cela ne peut plus servir de point de départ. Dans le cadre du SEA, nous avons besoin d'un système global et holistique et d'un couplage entre producteurs et consommateurs, c'est-à-dire d'un couplage sectoriel entre tous les secteurs. L'accent est mis ici sur la mission globale du couplage sectoriel, en particulier lorsqu'il s'agit du thème du pouvoir. Nous voyons tous les secteurs de l'AES. Les segments individuels sont actuellement très importants.
Quatre segments - éolien, réseau électrique, hydrogène et stockage de l'énergie - peuvent être attribués à la production et au transport de l'énergie. HARTING est en mesure de répondre à ces segments grâce à ses technologies et à l'accès adéquat à la clientèle.
Gamme d'applications
Cet élargissement du champ d'application nécessite des connecteurs aux propriétés plus étendues : ils doivent permettre l'utilisation convergente de l'énergie et des données à l'avenir et continuer à être adaptés de manière optimale à l'application concrète et spécifique dans les différents secteurs. En particulier lorsqu'il s'agit de points et de questions pertinents tels que les conditions environnementales, la durée de vie, la facilité de gestion, l'installation et la sécurité.
Si, à l'avenir, tous les éléments d'un SEA sont couverts électriquement et que les limites respectives sont atteintes plus souvent, les connecteurs sont un élément résolument critique. Plus précisément, il y a des défis accrus à relever en termes d'aspects thermiques et d'efficacité énergétique. L'AES exige une plus grande ouverture d'esprit en ce qui concerne les types d'électricité utilisés. Le courant continu joue un rôle de plus en plus important dans ce domaine.
HARTING se concentrera sur le développement. Par exemple, en ce qui concerne la réduction de la résistance au contact, tout en garantissant un accouplement sûr, des recherches seront menées dans la zone de contact en particulier. Cela nécessite de nouvelles technologies de contact, une large base d'applications et des options de simulation et d'essai. Le GBU Electric travaillera intensivement sur ces sujets.
Câblage
En complément de son portefeuille de connecteurs, HARTING dispose d'une expertise approfondie et complète dans le domaine du câblage grâce aux solutions personnalisées HARTING (HCS). HCS est également bien équipé pour répondre aux exigences de l'AES et soutient l'accent mis sur la connectivité holistique pour l'énergie.
L'expertise de HCS est également renforcée par le partenariat stratégique avec Studer Cables AG, basé en Suisse. Ici, c'est surtout l'expertise en matière de câbles de haute performance qui va contribuer à l'engagement autour de l'AES.
Par conséquent, l'expertise de HARTING en matière de connectivité n'est pas seulement évidente dans les connecteurs, mais bien plus, elle s'étend à toute la gamme des applications de câblage.
Une vue à 360 degrés permet de boucler le cercle de tous les secteurs en termes de technologies clés. La contribution et le rôle de HARTING dans le couplage sectoriel est une plus grande uniformité des connecteurs.
Ils seront compatibles avec les supports, voire avec les prises, et pourront donc être utilisés dans différents domaines d'application.
Les solutions d'alimentation seront également favorisées dans le secteur des câbles. La difficulté réside dans le fait qu'il n'existe actuellement aucune connexion universelle normalisée pour les dispositifs d'alimentation dans de nombreuses applications, ce qui signifie qu'il n'est pas possible d'offrir des câbles de système basés sur ces composants. Cependant, HARTING est un "précurseur" dans ce domaine - et cela vaut aussi bien pour les appareils que pour le câblage nécessaire au système.
Par conséquent, HCS pense déjà aux interfaces des systèmes avec un câblage adapté aux applications respectives - ce qui constitue un avantage concurrentiel et une anticipation. L'unité pré-assemblée peut devenir un problème majeur s'il y a une interface qui n'a pas de solution de câblage appropriée.
L'un des principaux avantages du vaste portefeuille de produits et de l'approche globale est la capacité de HARTING à paralléliser des processus qui, autrement, se dérouleraient de manière itérative. Par conséquent, les connecteurs et les câbles sont conçus et étudiés en parallèle dans le cadre de projets pertinents.
Cela signifie que la contribution de HARTING au couplage sectoriel réside dans l'utilisation de technologies de transmission convergentes avec une connectivité parfaitement adaptée à l'application.
Jörg Scheer
Position: Directeur général HARTING Customised Solutions
- Entreprise: HARTING Technology Group