La réalité du monde industriel : pourquoi la réussite d'une usine dépend de la mise en œuvre, et non de l'ambition
Cet article a été initialement présenté dans
Les fabricants sont aujourd’hui confrontés à une conjoncture particulièrement difficile, marquée par des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, une flambée des coûts et la nécessité urgente d’intégrer l’automatisation et l’intelligence artificielle dans des installations vieillissantes, sans pour autant paralyser la production. La grande majorité des sites industriels — dont le nombre est estimé à plus de
Cependant, les «
Pourquoi c'est la mise en œuvre, et non l'ambition, qui constitue le facteur clé de différenciation
De nombreux fabricants exploitent des usines vieilles de plusieurs décennies, constituées d'un ensemble hétéroclite d'équipements, de systèmes de contrôle et de silos de données qui ne se prêtent guère au changement. Ces infrastructures héritées exigent une disponibilité quasi permanente, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour les refontes radicales souvent envisagées dans les feuilles de route de transformation. Des analyses sectorielles récentes le soulignent : des enquêtes montrent que la majorité des usines sont confrontées à des «
L’approche «
Pièges courants lors de la mise en œuvre de l'automatisation et de l'IA
L'intégration de nouvelles technologies d'automatisation et d'intelligence artificielle dans les opérations existantes se heurte d'abord à des obstacles liés à l'interopérabilité. De nombreux systèmes modernes ont du mal à communiquer avec les anciens automates programmables, capteurs et protocoles, ce qui entraîne des problèmes d'intégration qui freinent leur déploiement.
Les différences culturelles et les écarts de compétences contribuent également à de nombreux échecs. Par exemple, les équipes OT privilégient la disponibilité au détriment de l'expérimentation, tandis que les équipes informatiques prônent des solutions axées sur le cloud qui ne sont pas adaptées aux réalités de la périphérie. En l'absence d'une prise en charge transversale, les initiatives se heurtent à la « paralysie de la validation de principe » et finissent par s'enliser. La mise à niveau des compétences du personnel accuse également un retard, ce qui entraîne des lacunes dans l'interprétation des analyses issues de l'IA ou dans le dépannage des systèmes hybrides. Ces facteurs humains expliquent pourquoi
Les technologies et les pratiques qui génèrent un véritable retour sur investissement
Les principaux fabricants parviennent à surmonter les contraintes liées aux sites existants en se concentrant sur des technologies qui offrent des retours sur investissement mesurables sans nécessiter de refonte complète impliquant le remplacement intégral des équipements. Les jumeaux numériques (répliques virtuelles des chaînes d'approvisionnement ou des chaînes de production) se distinguent par leur capacité à simuler des changements et à permettre une maintenance prédictive avant que ceux-ci n'affectent l'atelier, ce qui se traduit souvent par des «
La réussite dans ces situations repose sur une approche axée sur la valeur, dans laquelle la technologie s'adapte au problème métier, et non l'inverse. Qu'il s'agisse de réduire les temps d'arrêt ou d'améliorer l'efficacité énergétique, les projets se révèlent particulièrement efficaces lorsqu'ils sont clairement liés à des résultats concrets : pensez par exemple à des changements de ligne plus rapides grâce à des composants interopérables ou à une disponibilité durable grâce à des modèles numériques évolutifs. Les dirigeants intègrent l'interopérabilité dès le départ en recourant à des normes ouvertes, ce qui leur permet d'éviter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur tout en garantissant une évolutivité à l'épreuve du temps qui assure la prévisibilité des dépenses d'investissement.
La dimension humaine est la pratique qui permet une mise en œuvre concrète au sein de systèmes en constante évolution. Les équipes des usines bénéficient d'un accès aux données en temps réel, de formations ciblées et d'outils collaboratifs leur permettant de s'approprier ces systèmes hybrides, transformant ainsi une résistance potentielle en adhésion. La modernisation ne signifie pas nécessairement remplacer ce qui fonctionne ; elle peut aussi consister à relier ce dont vous disposez déjà de manière plus intelligente.
Le nouveau guide stratégique pour l'industrie
Les feuilles de route numériques ambitieuses ne manquent pas, mais comme nous l'avons vu, elles se heurtent souvent à la réalité des environnements existants, caractérisés par des équipements obsolètes, des silos de données et une tolérance zéro en matière de temps d'arrêt. Ce n'est pas la vision qui fait la différence, mais une mise en œuvre rigoureuse qui permet d'éviter les écueils liés à l'interopérabilité, de garantir la disponibilité des données et de privilégier des technologies éprouvées offrant un retour sur investissement tangible en termes de disponibilité et d'efficacité. L'avenir de l'industrie manufacturière ne se construira pas du jour au lendemain. Au contraire, elle s'effectuera une connexion interopérable à la fois.
Rodriques Johnpeter
Position: Global Industry Segment Manager
- Entreprise: HARTING Technology Group