L'automatisation rencontre l'autonomie
Andreas Huhmann
Position: Consultant en stratégie
- Département: Stratégie C+N
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG
Dr. Stephan Middelkamp
Position: Directeur général de la qualité & Technologies
- Département: SSU QT
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG
Au fil des décennies, l'automatisation est devenue l'une des pierres angulaires de la production industrielle. Les facteurs de réussite de l'automatisation classique sont les suivants : processus basés sur des règles, structures rigides, bus de terrain, logique PLC et réactions préprogrammées avec précision - permettant ainsi une optimisation déterministe des processus. Pour ce qui est de l'avenir, cette idée n'est pas tout à fait satisfaisante. En effet, l'automatisation ne reste pas immobile, elle change même fondamentalement.
Le cœur du débat n'est pas de savoir si l'automatisation est toujours d'actualité. Bien au contraire : L'automatisation est intemporelle - mais repenser sa conception est aujourd'hui à l'ordre du jour. Les systèmes de production modernes sont confrontés à des défis qui ne peuvent plus être maîtrisés uniquement par des processus fixes et rigides. Les fonctions autonomes, l'apprentissage situationnel et les décisions adaptatives façonneront et détermineront les besoins futurs. L'autonomie devient ainsi l'élément décisif de l'automatisation et en favorise l'extension.
L'automatisation au service de l'autonomie
L'intégration de principes autonomes dans les processus industriels traditionnels nécessite des changements à plusieurs niveaux. Les principes basés sur des règles - une exigence de base du contrôle industriel - doivent être combinés avec des technologies capables de prendre des décisions en fonction de la situation. La numérisation fait de puissantes percées dans le domaine de l'automatisation : Les processus d'IA, les salles de données, les modèles sémantiques et les jumeaux numériques constituent la base de systèmes qui ne se contentent plus de réagir, mais qui agissent.
Les impulsions de la recherche - telles que le modèle d'architecture développé par le DFKI (Centre allemand de recherche sur l'intelligence artificielle) pour les futurs systèmes d'automatisation - montrent comment les agents logiciels autonomes et les images numériques pourront interagir. Il est donc évident qu'à l'avenir, l'automatisation devra être comprise moins comme une construction rigide que comme une interaction vivante entre des données, des systèmes de prise de décision et des modules flexibles.
L'autonomie ne remplace pas l'automatisation conventionnelle, elle en est plutôt l'évolution logique.
La société tout électrique en tant que cadre systémique
La société "tout électrique" constitue le système qui est considéré de manière holistique dans le contexte de la durabilité. L'électrification, la numérisation et l'automatisation convergent pour former un système global intégré. Énergie, mobilité, création de valeur industrielle - le besoin de systèmes autonomes et pilotés par les données se fait sentir partout. Par conséquent, l'automatisation devient intersectorielle, en réseau et pilotée par des logiciels.
Le jumeau numérique constituera un élément central, car il permet de cartographier numériquement les actifs tout au long de leur cycle de vie, et donc de les automatiser et de les gérer de manière autonome. À l'avenir, cela concernera également des composants auxquels on attribuait auparavant un rôle purement passif. Les connecteurs, par exemple, peuvent s'appuyer sur des concepts tels que le site
Vous connecter au site
Pourquoi l'automate d'échecs du 18e siècle est-il pertinent ?
La discussion sur l'autonomie dans l'automatisation industrielle conduit étonnamment à un exemple historique : l'automate de jeu d'échecs de 1769 (connu sous le nom de Turc mécanique ou de joueur d'échecs automatique).
L'automatisation a toujours été une tentative de construire quelque chose qui agit de manière indépendante. Le concepteur initial de la machine à jouer les échecs a également suivi exactement ce rêve de l'humanité. Son objectif : un système capable de réagir à des mouvements imprévisibles en fonction de la situation.
Ce qui n'était pas mécaniquement possible à l'époque l'est aujourd'hui grâce à l'IA et à la numérisation des modèles d'architecture en réseau. Et c'est précisément là que réside le parallèle :
L'autonomie est créée par l'introduction de l'intelligence dans les architectures - auparavant sous la forme d'une contribution et d'une présence humaines, aujourd'hui sous la forme d'une intelligence artificielle.
Cela rend tangible une idée vieille de plusieurs siècles : L'automatisation ne consiste plus seulement à suivre des règles, mais aussi à comprendre le contexte, à apprendre et à prendre des décisions. L'autonomie ne s'éloigne donc pas de l'automatisation, mais en constitue la suite logique.
Par conséquent, l'automatisation devient la technologie de base d'un avenir électrifié, numérisé et durable. S'il reste indispensable, une réflexion plus poussée s'impose. Ce n'est pas le passé de l'automatisation qui détermine son importance, mais sa capacité à se renouveler en permanence. Ce numéro de tec.news décrit précisément cette transformation : Comment l'automatisation sort de la logique rigide du passé et évolue vers les fondements dynamiques, intelligents et autonomes de la société "tout électrique".
Le joueur d'échecs automate de l'année 1769 : Une vision au lieu d'une arnaque
Aujourd'hui, le joueur d'échecs automate de 1769 est souvent considéré comme une astuce technique, voire une tromperie ou une sorte d'escroquerie. Mais ce point de vue déforme ce qui était réellement en jeu à l'époque : Il s'agissait de l'une des premières tentatives sérieuses de développement d'un automate autonome.
Le concepteur a voulu créer un système qui
agit de manière indépendante,
réagit aux mouvements situationnels et
prend des décisions souples et intelligentes.
La machine à échecs a ainsi repris une idée que nous retrouvons aujourd'hui : L'automatisation a besoin d'intelligence si elle veut aller au-delà des processus rigides. Ce qui ne pouvait être réalisé mécaniquement était compensé en interne par l'intelligence humaine - un principe qui peut être traduit de manière étonnamment précise dans les architectures d'IA d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de placer un être humain dans une machine automatisée. L'électrification, la numérisation et l'IA permettent de mettre en œuvre artificiellement des fonctions autonomes, ce qui montre à quel point l'approche de 1769 était visionnaire.
Instance de connectivité Shell (CIS)
Le Connectivity Instance Shell (CIS) transforme les connecteurs conventionnels en actifs numériques basés sur l'état. Il complète le système statique de type AAS par des données réelles d'utilisation et de charge, au moyen de capteurs intégrés par exemple. Cela signifie que les connecteurs peuvent être intégrés dans des concepts de jumelage numérique et soutenir des architectures d'automatisation autonomes, transparentes et plus robustes.