Taille du marché des technologies et des composants les plus importants pour les énergies propres
Source/base de données : AIE
le rapport "Energy Technology Perspectives 2024" (ETP-2024) se concentre sur les perspectives de l'énergie solaire photovoltaïque, des turbines éoliennes, des voitures électriques, des batteries, des électrolyseurs et des pompes à chaleur. Sur la base des conditions politiques actuelles, le marché mondial de ces technologies passera de 700 milliards d'USD en 2023 à plus de 2 000 milliards d'USD en 2035. Le commerce des technologies propres est également susceptible d'augmenter rapidement et d'atteindre 575 milliards d'USD, soit plus de 50 % de plus que le commerce mondial actuel du gaz naturel.
L'année dernière, l'Allemagne a produit 59 % de son électricité à partir de sources renouvelables telles que le vent, le soleil, l'eau et la biomasse. L'année précédente, cette part s'élevait encore à 56 %.
Par conséquent, la part des énergies renouvelables dans la consommation brute d'électricité a augmenté pour atteindre environ 54 % (2022 : 46,3 % ; 2023 : 52,5 %)
En 2024, la production d'électricité à partir de l'énergie éolienne était à peu près équivalente à celle de l'année précédente, tandis que la production d'électricité à partir d'installations photovoltaïques avait tendance à augmenter
Augmentation des systèmes photovoltaïques : La puissance totale installée a augmenté de près de 16 gigawatts pour atteindre son niveau actuel de 98 gigawatts.
Plus d'un million de nouveaux systèmes photovoltaïques sont actuellement raccordés au réseau chaque année, y compris des systèmes au sol à grande échelle et des petits systèmes solaires pour la production d'électricité
La production d'électricité à partir de la biomasse, de l'énergie hydroélectrique et des systèmes géothermiques en 2024 a également augmenté d'environ 2 % d'une année sur l'autre.
Commerce mondial de technologies énergétiques propres
Commerce mondial de technologies propres = 200 milliards d'USD = 30 % de la valeur du marché mondial
Les voitures électriques représentent la part la plus importante et ont doublé depuis 2020, suivies par les systèmes solaires photovoltaïques. Ce chiffre devrait atteindre 575 milliards d'USD d'ici 2035.
Source/base de données : AIE
Source/base de données : AIE
Les chaînes d'approvisionnement en technologies propres sont largement tributaires du commerce et le resteront à l'avenir.
Sources d'énergie pour la production nette d'électricité du secteur public allemand, novembre 2024
Sources/bases de données : Statista, ENTSO-E, Office fédéral de la statistique :, AGEB
Plus d'investissements et d'employés
Source/base de données : AIE
Les dépenses d'investissement pour l'efficacité dans les secteurs d'utilisation finale, y compris l'électrification, devraient avoir augmenté de 4 % pour atteindre environ 660 milliards d'USD en 2024, égalant ainsi le record historique de 2022
Quelle/Datenbasis : AIE
Cela se reflète également dans les professions correspondantes : En 2024, le nombre d'employés dans des emplois liés à l'efficacité énergétique atteindra près de 10 millions.
Lars Kühme
Position: Responsable de la communication d'entreprise
- Département: Communication d'entreprise & Branding
- Entreprise: HARTING Stiftung & Co. KG