Norbert Gemmeke
Position: Directeur général, HARTING Electric
- Entreprise: HARTING Technology Group
Les perfectionnements technologiques apportés aux connecteurs sont d'une importance capitale pour le succès de la société "tout électrique" - et HARTING a assumé un rôle de premier plan dans ce domaine. Mais le progrès n'est pas toujours synonyme de croissance.
Alors que nous avions l'habitude d'acheter des performances en kilogrammes, la fin de l'échelle géométrique linéaire marque un pas de plus vers l'avenir. Un exemple frappant de cette thèse est l'amélioration de nos contacts de connecteurs de TC-70 à TC-100.
Cette nouvelle génération de connecteurs offre une capacité de transport de courant plus élevée, mais sans changement proportionnel de taille. Grâce à des matériaux et des approches de conception innovants, HARTING parvient à améliorer l'efficacité de la transmission de l'énergie tout en minimisant l'espace nécessaire.
De 70 à 100 : révision de la série Han
Les bons contacts sont essentiels, comme on dit. Pour nous permettre de conduire plus de puissance à travers le même contact, nous avons entrepris de réviser le TC 70 en TC 100. L'objectif est d'optimiser la taille de l'unité sans compromettre la puissance. Pour y parvenir, nos collègues doivent tenir compte d'aspects techniques tels que la résistance de contact et les forces d'insertion. À cette fin, nous proposons des solutions innovantes pour améliorer les paramètres géométriques et les propriétés des matériaux. Ces adaptations sont cruciales pour accroître l'efficacité des contacts et optimiser la dissipation de la chaleur - des facteurs critiques dans un environnement de plus en plus électrique.
L'augmentation de la capacité de transport de courant de 70 à 100 ampères représente une étape importante qui découle directement des exigences de la All Electric Society (AES). L'augmentation de la capacité de transport de courant est cruciale si nous voulons répondre aux demandes croissantes en matière de flux de puissance et d'utilisation simultanée au sein de l'AES. En effet, la vision d'une SEA nécessite non seulement un volume d'énergie plus important, mais aussi la capacité de rendre cette énergie disponible simultanément pour différentes applications et différents abonnés dans un réseau. Des capacités de transport de courant plus élevées facilitent l'utilisation simultanée par plusieurs appareils sans trop solliciter l'infrastructure requise. Ceci est particulièrement pertinent, par exemple, dans le contexte de l'intégration des réseaux intelligents dans lesquels diverses applications numériques sont connectées les unes aux autres en temps réel.
Les applications révolutionnaires nécessitent des solutions viables et adaptées à l'avenir
Cette demande croissante a un impact direct sur les développements technologiques. Les modules de stockage en batterie, de plus en plus compacts et puissants, en sont l'illustration. Ces modules nécessitent également des connecteurs qui répondent aux exigences accrues en matière d'électricité et de performance. Le secteur de l'hydrogène est également un domaine de croissance essentiel et des capacités de transport de courant plus élevées sont nécessaires pour garantir une transmission efficace de l'énergie. Des besoins en électricité plus importants peuvent également être observés dans les centres de données, qui nécessitent des appareils de plus en plus petits et de plus en plus puissants. Par conséquent, une efficacité élevée des processus exige une adaptation constante de l'infrastructure à l'augmentation des volumes d'énergie.
Un pour tous : l'utilisation universelle du TC 100
Avec la série TC, HARTING poursuit l'objectif d'une utilisation universelle dans différents secteurs. Par exemple, le nouveau contact doit trouver des applications à la fois dans la technologie ferroviaire et dans les centres de données. En développant un connecteur universel, nous ne nous contentons pas d'améliorer l'efficacité, nous donnons aussi un coup de pouce à la flexibilité d'utilisation.
Chez HARTING, nous savons depuis longtemps que la capacité à créer des connexions puissantes est essentielle, y compris pour répondre aux exigences de l'AES et de son infrastructure. Cela facilite le fonctionnement simultané de plusieurs applications gourmandes en énergie dans le même réseau, contribuant ainsi à la stabilité et à la fiabilité de l'alimentation électrique.
Par conséquent, la société "tout électrique" n'exige rien de moins qu'un réalignement fondamental de la connectivité. Alors que les appareils électroniques deviennent de plus en plus puissants, leurs dimensions doivent être réduites. Cela signifie que nos produits doivent être plus performants sans pour autant devenir sensiblement plus volumineux. Pour relever ces défis, nous avons besoin de solutions innovantes qui s'alignent sur les nouvelles exigences du SEA.
Une efficacité réelle grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le développement des produits
Un point important de différenciation technologique pour nous réside également dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. HARTING intègre l'IA dans le processus de développement afin, par exemple, d'optimiser les matériaux et les conceptions et de s'assurer que les nouveaux contacts répondent aux exigences croissantes de l'AES. L'utilisation de la conception générative et de puissants logiciels de simulation nous permet de développer efficacement des produits qui non seulement améliorent la sélection des matériaux, mais contribuent également de manière décisive à l'optimisation des géométries et des principes de contact.
Plein d'énergie : la voie est libre
Nous nous sommes fixé des objectifs clairs pour le développement de la série TC. La feuille de route se concentre sur le perfectionnement systématique de la technologie de contact et sur la mise en œuvre de nouvelles applications. Grâce à la trinité de l'énergie innovante de HARTING, à l'utilisation ciblée de l'intelligence artificielle et à l'accent mis sur la facilité d'utilisation universelle, nous créons une solution tournée vers l'avenir pour la connectivité industrielle. L'évolution de la société "tout électrique" exige des adaptations rapides et des produits puissants et fiables. L'avenir exige que nous développions les technologies et les stratégies adéquates - et HARTING est prêt à relever et à maîtriser ces défis afin d'ouvrir la voie à un avenir durable et électrique.