L'Inde est l'un des trois principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Le gouvernement a toutefois défini des objectifs de réduction clairs et les énergies renouvelables en sont la clé. Les technologies locales sont continuellement développées pour produire et stocker cette énergie.
L'Inde se trouve dans une position de départ difficile en ce qui concerne la décarbonisation : Après la Chine et les États-Unis, le pays est le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Chaque année, le pays le plus peuplé du monde est responsable d'un total de 4 milliards de tonnes d'équivalents CO₂ en émissions nettes. Environ 70 % des émissions de l'Inde sont dues aux six secteurs de la production d'énergie, de l'acier, de l'automobile, de l'aviation, du ciment et de l'agriculture.
Le rapport McKinsey "Decarbonising India : On the road to sustainable growth" estime que les émissions annuelles atteindront 11,8 milliards de tonnes d'équivalent CO₂ d'ici 2070.
Bien que l'Inde ait réduit l'intensité de ses émissions de 1,3 % par an au cours des dix dernières années, le rythme de réduction est décidément trop lent.
Les effets du changement climatique sont clairement perceptibles sur le terrain : Depuis les années 1980, les pluies de mousson ont diminué. Entre-temps, la fréquence des fortes pluies a eu tendance à augmenter, tandis qu'une hausse de deux degrés Celsius des températures moyennes mondiales rend la mousson d'été en Inde extrêmement imprévisible.
La vision et le plan de la mission sur l'énergie propre
C'est pourquoi le gouvernement est devenu actif en termes de politiques environnementales. Avec la vision "Viksit Bharat@2047", le gouvernement indien veut transformer le pays en une nation développée d'ici 2047 - juste à temps pour le centenaire de son indépendance. Le plan comprend des objectifs tels que la croissance économique, le progrès social, la bonne gouvernance et, surtout, la durabilité environnementale.
Dans ce contexte, le terme "All Electric Society" (AES) est également apparu en Inde, où il est lié à la réduction des émissions de carbone, à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la promotion de la durabilité. Pour y parvenir, le pays vise à mettre en place une infrastructure entièrement électrifiée pour les transports, le chauffage et les processus industriels, et investit de manière conséquente dans les énergies renouvelables, l'infrastructure de réseau, le stockage de l'énergie et la mobilité électrique.
Au cours de la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s'est tenue à Glasgow en 2021, le pays a également présenté ce que l'on appelle le plan Panchamrit. Ainsi, le plan prévoit, entre autres, que 50 % des besoins énergétiques proviennent de sources d'énergie renouvelables d'ici à 2030 et que des émissions nettes nulles soient atteintes d'ici à 2070.
Entre-temps, certains de ces plans sont déjà mis en œuvre : La capacité de production d'énergie éolienne et solaire est passée d'environ 26 gigawatts en 2014/15 à quelque 138 gigawatts en septembre 2024. Les technologies de production d'énergie éolienne et solaire étant déjà disponibles à grande échelle, la production d'énergie serait le secteur qui pourrait le plus rapidement atteindre un potentiel d'émissions nettes nulles.
Le milieu des années 2050 est l'horizon temporel envisagé ici, où la transition vers des sources d'électricité renouvelables réduirait également le coût de la production d'énergie.
Pénuries d'énergie et efficacité énergétique : Les deux faces d'une même pièce
Par conséquent, le gouvernement indien poursuit une double approche pour répondre à la demande d'énergie tout en minimisant la croissance des émissions de CO₂. En ce qui concerne la production, le gouvernement encourage l'utilisation accrue des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique, en particulier par le biais de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, dont la part augmente déjà avec succès.
Du côté de la demande, les principaux décideurs indiens s'efforcent d'utiliser l'énergie de manière efficace en prenant des mesures dans le cadre de la loi de 2001 sur la conservation de l'énergie (Energy Conservation Act). L'objectif de cette loi est de réduire l'intensité énergétique de l'économie indienne. La loi prévoit notamment un cadre réglementaire pour les normes et l'étiquetage des appareils et des systèmes, l'ordonnance sur les économies d'énergie pour les bâtiments commerciaux et les normes de consommation d'énergie pour les industries à forte consommation d'énergie. Dans ce contexte, la Mission nationale pour la promotion de l'efficacité énergétique (NMEEE) entre également en jeu. La mission vise à renforcer le marché de l'efficacité énergétique en créant un cadre réglementaire et politique favorable, tout en assurant la promotion de modèles d'entreprise innovants et durables dans le secteur de l'énergie.
Le stockage de l'énergie : un défi à relever
Toutefois, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique pose des problèmes. En effet, la stabilité du réseau doit être maintenue et l'approvisionnement en électricité doit être garanti sans interruption. La disponibilité des sources d'énergie renouvelables varie toutefois en fonction du climat, de l'heure de la journée, de la saison et de la situation géographique. La solution consiste à déployer des systèmes de stockage de l'énergie (ESS) pour stocker la capacité excédentaire des énergies renouvelables à certains endroits et l'utiliser ensuite précisément pendant les heures de pointe de la journée.
L'Inde est bien consciente de l'importance du stockage de l'énergie : Le plan national d'électricité (NEP) avait déjà supposé en 2023 que 82,37 gigawattheures de capacité de stockage seraient nécessaires en 2026/27. Ce besoin devrait passer à 411,4 gigawattheures d'ici 2031/32. En outre, la demande de stockage d'énergie devrait atteindre 2 380 gigawattheures d'ici 2047.
La réussite de l'énergie éolienne
En Inde, les éoliennes jouent un rôle de plus en plus important dans la production d'énergie, et le pays dispose de technologies modernes pour les fabriquer : La capacité de production annuelle actuelle est d'environ 15 000 mégawatts. Tous les grands acteurs mondiaux de ce secteur ont des succursales dans le pays. Au total, plus de douze entreprises différentes sont actives, y compris des coentreprises sous licence de production, des filiales d'entreprises étrangères et des entreprises indiennes s'appuyant sur leur propre technologie. La taille de la machine est passée à 5,2 mégawatts.
Dans ce contexte, HARTING est également représenté en Inde, avec un site de production qui fournit déjà plusieurs éléments de connexion pouvant être déployés dans le secteur de l'énergie éolienne. En outre, HARTING India, avec son équipe d'innovation et de développement de nouveaux produits, est déjà capable de développer des produits pour les besoins régionaux et peut soutenir l'équipe de fabrication en termes d'amélioration de la productivité et de l'efficacité grâce à l'optimisation des processus et à la réduction des déchets, entre autres facteurs pertinents.
Thirumurthy Ventachalam
Position: Chef de produit régional, HARTING Inde