L'e-mobilité est un élément clé de l'électrification de notre société et joue un rôle décisif sur la voie d'une société tout électrique. En passant des combustibles fossiles aux moteurs électriques, nous pouvons non seulement réduire considérablement les émissions de CO2, mais aussi maximiser l'efficacité de l'utilisation de l'énergie. Dans de nombreux cas, les véhicules électriques sont capables de produire plus d'énergie à partir de la même quantité de ressources que les moteurs à combustion conventionnels. En outre, les progrès de la technologie des batteries et des énergies renouvelables permettent aux véhicules électriques d'être intégrés de manière transparente dans le réseau électrique, ce qui accroît la stabilité et la flexibilité de l'approvisionnement en énergie. Si l'électricité nécessaire provient de sources durables, l'ensemble du secteur des transports devient nettement plus respectueux de l'environnement et contribue à la réalisation des objectifs climatiques. L'électrification complète par le biais de l'électromobilité est donc non seulement techniquement possible, mais également nécessaire pour relever les défis écologiques de l'avenir.
Technologies de l'E-Mobilité
La mobilité électrique, notamment en association avec les énergies renouvelables, est un élément important de la société "tout électrique". En tant que spécialiste de la connectivité électrique, HARTING est un partenaire solide sur la voie de la mobilité durable de demain. Forts d'une longue expérience et d'une large gamme de solutions de connectivité, nous accompagnons nos clients dans la transition vers des concepts de véhicules électrifiés et efficaces.
L'avenir de la mobilité est électrique
L'électrification est la clé d'une mobilité respectueuse du climat. Les moteurs électriques contribuent déjà de manière significative à la décarbonisation du secteur de la mobilité. Les véhicules électriques sont plus silencieux, ne produisent pas d'émissions et sont déjà plus économiques sur l'ensemble de leur cycle de vie que des véhicules comparables équipés de moteurs à combustion.
Le développement croissant de cette technologie crée de nouvelles opportunités dans un grand nombre de domaines.
Que ce soit dans le secteur des transports ou de la circulation, dans le secteur privé, public ou commercial, les véhicules électriques établissent de nouvelles normes en termes d'efficacité et apportent ainsi une contribution importante à la société "tout électrique".
HARTING, fournisseur de solutions pour l'e-mobilité
En tant que fournisseur leader dans le domaine de la technologie de connexion, HARTING est le premier point de contact lorsque des concepts d'entraînement sont conçus sur le plan électrique. Nos produits ne sont pas seulement utilisés dans les véhicules, mais aussi tout au long de la chaîne énergétique. Grâce à des solutions de recharge standardisées et à un large portefeuille de composants de réseau, nous soutenons l'expansion et l'intégration de l'infrastructure de recharge et jetons ainsi les bases d'une large acceptation des concepts de mobilité électrifiée.
Les systèmes de solénoïdes HARTING (aimants de précision) pour l'industrie automobile augmentent la sécurité et nos assemblages de câbles Ethernet sont un élément clé de l'architecture réseau des véhicules modernes.
Grâce à des solutions de câbles pré-assemblés, HARTING connecte les composants clés de la transmission électrique et assure une transmission de puissance sûre et fiable.
Grâce à des solutions clients innovantes, HARTING définit dès aujourd'hui les normes futures et façonne ainsi activement la transformation vers la mobilité électrique.
Domaines d'application de la mobilité électronique
La proportion de véhicules électrifiés n'augmente pas seulement dans le secteur automobile. Les concepts de véhicules électrifiés et en réseau améliorent également l'efficacité du travail et réduisent les émissions de CO² dans le domaine des machines de construction et dans le secteur des transports.
La technologie de connexion de HARTING est donc utilisée dans une grande variété de domaines.
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous !
Si vous travaillez dans l'industrie automobile et recherchez des solutions de connexion électrique fiables pour vos produits, nous nous ferons un plaisir de vous aider à développer des solutions personnalisées adaptées aux exigences spécifiques de vos véhicules. N'hésitez pas à nous contacter !
Les solutions de connectivité de HARTING pour l'e-mobilité
Les concepts d'entraînement électrifiés ne vont pas seulement modifier fondamentalement notre comportement en matière de mobilité, ils vont également ouvrir de nouveaux champs d'application pour l'industrie. En tant que fournisseur de premier plan de technologies de connexion électrique, HARTING fournit déjà une large gamme d'infrastructures de charge, des chargeurs standard couramment utilisés dans le monde aux prises de charge et aux systèmes d'aimants dans les véhicules. Nos assemblages de câbles sont utilisés dans une grande variété de véhicules électriques et relient de manière fiable et sûre les composants importants d'un groupe motopropulseur électrique. Outre les entraînements électriques, les applications numériques jouent également un rôle de plus en plus important. Avec un large portefeuille de composants de réseau et la technologie de connexion correspondante, HARTING apporte une contribution importante au développement des réseaux de véhicules numériques et façonne activement la transformation de la mobilité.
Nous sommes convaincus que tous les concepts de mobilité seront électriques à l'avenir, ce n'est qu'une question de temps. Les véhicules électriques sont déjà supérieurs aux moteurs à combustion à bien des égards et remplaceront ces concepts de propulsion à l'avenir. En tant que grand spécialiste de la connectivité électrique, HARTING est le meilleur partenaire pour la technologie de charge et les connexions électriques dans les véhicules. Qu'il s'agisse de composants standard ou de solutions de connexion personnalisées. Avec nous, vous pouvez réaliser le changement de mobilité. Contactez-nous.
Christian Bohne
Responsable de segment industriel
Vous voulez parler de solutions ?
Christian Bohne
Position: Responsable de segment industriel
- Département: Gestion des segments de l'industrie
- Entreprise: HARTING Technology Group