Parasports
Coupe de la Glücksliga
Les enfants jouent joyeusement lors de la Coupe de la Glücksliga (source : Glücksliga)
La coupe Glückliga - une célébration du handball et de l'inclusion 🤾🏻🤝
Dans un monde souvent caractérisé par des barrières, il existe des endroits où ces frontières peuvent être brisées - c'est le cas de la Coupe Glücksliga pour les enfants souffrant de handicaps mentaux et physiques. La Glücksliga offre aux enfants handicapés la possibilité de jouer au handball et de faire partie d'une équipe. La coupe annuelle de la Glücksliga est toujours un grand moment pour eux. Ici, ils peuvent vivre leur enthousiasme pour leur sport favori et le pratiquer dans l'atmosphère d'un tournoi professionnel - une expérience inoubliable.
La Glücksliga existe en Allemagne depuis 2021 et 30 équipes l'ont rejointe dans tout le pays.
HARTING soutient cet événement annuel en tant que partenaire. "Nous sommes fiers de participer à cette importante initiative, qui prend de l'ampleur chaque année. L'inclusion dans le sport n'est pas seulement un objectif, mais une obligation que nous prenons au sérieux".
Équipe AMP-Futbol
Nous sommes le principal sponsor de la première équipe de Wroclaw AMP Futbol en Pologne. Une équipe de football pour les personnes handicapées. Cette initiative est un pas de plus vers la suppression des barrières, la prise en compte des besoins des personnes handicapées et la combinaison de différentes approches de la vie.
La première équipe de Wroclaw AMP Futbol en Pologne (source : HARTING Poland)