Storia
"Il futuro ha bisogno del passato", Odo Marquard
Il 1° settembre 1945, Wilhelm e Marie Harting fondarono un'azienda denominata "Officine meccaniche Wilhelm Harting". In un piccolo capannone di circa 100 m2 in un'officina di Minden, iniziarono a produrre dispositivi per le esigenze quotidiane. Inizialmente si trattava di prodotti di uso quotidiano. Vennero prodotte lampadine a risparmio energetico, ricercate piastre elettriche, recinzioni elettriche, ferri da stiro, accendini elettrici e ferri da stiro. Le dimensioni e la portata degli ordini aumentarono e l'azienda crebbe costantemente.
Una storia di successo
Il fondatore Wilhelm Harting ha capito subito che l'industria tedesca emergente aveva bisogno di prodotti tecnici. L'impegno dei suoi dipendenti e le idee innovative li hanno aiutati a raggiungere l'obiettivo di sviluppare un connettore robusto, facile da maneggiare e utilizzabile per diversi scopi. Wilhelm Harting aveva da tempo riconosciuto la necessità di un prodotto di questo tipo.
Poco dopo, il connettore industriale Han® fece il suo convincente debutto sul mercato e divenne uno standard riconosciuto a livello mondiale. Nel frattempo, HARTING Technology Group è diventato un leader globale nella fornitura di soluzioni di connettività per le tre principali linee di vita della tecnologia industriale.
L'azienda produce anche registratori di cassa elettronici per la vendita al dettaglio, attuatori elettromagnetici per la produzione automobilistica e industriale di serie, tecnologia di ricarica e cavi per veicoli elettrici, nonché hardware e software per clienti e applicazioni nei settori dell'automazione, della robotica e dei trasporti.
"La qualità è il ritorno del cliente, non il prodotto."
Queste parole di Wilhelm Harting chiariscono che l'alta qualità era un valore importante allora come oggi.
Ripercorri le tappe della nostra storia
Rivivi le tappe del Gruppo Tecnologico HARTING tra innovazione e tecnologia, per capire come ha fatto la differenza nel mondo della connettività." Scopri le tappe fondamentali della nostra storia e come HARTING ha aperto la strada a tecnologie oggi essenziali in tantissimi settori. Scopri la visione, l’impegno e l’innovazione che hanno portato HARTING a diventare un leader nel mondo della connettività!
Tre generazioni di imprenditori
Il membro più importante della famiglia è l'azienda, la diva. È rappresentata dalle persone al vertice. Ognuno ha i propri diritti e doveri. Abbiamo una strategia a lungo termine per l'azienda. Pensiamo in termini di generazioni.
Margrit Harting
Membro del Consiglio di amministrazione e socio
La famiglia Harting ha guidato l'azienda, con grande passione per i dettagli, fin dalla sua fondazione. Dopo la morte di Wilhelm Harting nel 1962, Marie Harting ha continuato a guidare l'azienda con successo e determinazione. Nel 1967 e nel 1969, i due figli Dietmar e Jürgen Harting (deceduto nel 1973) assunsero la responsabilità aziendale accanto alla madre. Nel 1987, Margrit Harting si unì all'azienda di famiglia del marito Dietmar Harting, ricoprendo oggi il ruolo di socio accomandatario. Philip F. W. Harting e Maresa W. M. Harting-Hertz rappresentano ora la terza generazione in posizioni di comando. Da ottobre 2015, Philip Harting è il CEO di HARTING Technology Group. Ad oggi, questi quattro prendono insieme le decisioni per l'azienda.
Da piccola azienda a multinazionale
La genesi è stata il desiderio di semplificare la vita quotidiana delle persone. La forza innovativa, l'impegno e la visione imprenditoriale hanno poi aperto la strada all'evoluzione verso un'azienda di successo globale. Circa 6.200 dipendenti in tutto il mondo contribuiscono quotidianamente a far sì che non ci adagiamo sugli allori, ma ci concentriamo su ulteriori innovazioni e obiettivi di crescita. Nel farlo, siamo guidati dalla nostra visione:
Vogliamo ...
plasmare il futuro con tecnologie per le persone.
diventare un'azienda globale.
creare valore per le persone.
Questa è la nostra Vision dal 1996
Il nostro slogan “Pushing Performance” ci sfida a stupire costantemente i nostri clienti.
Il nostro slogan “Pushing Performance” ci sfida a stupire costantemente i nostri clienti con innovazioni di prodotto globali e standard di qualità ottimali. Ci poniamo anche la sfida di spingere il potenziale dei nostri clienti, grazie al portafoglio di prodotti e servizi che offriamo loro.
L'obiettivo di HARTING è fornire servizi sempre validi e portarli avanti grazie alla passione per l'innovazione, l'internazionalizzazione e il pensiero orientato al futuro. Il motore del nostro successo è il costante perfezionamento dei prodotti e delle soluzioni che offriamo. Ogni articolo che esce dalla nostra fabbrica porta con sé il nome HARTING: un simbolo di sfida, motivazione e responsabilità.